AD8410A:PWM除去機能を備える電流検出アンプ、広範な入力電圧と広い帯域幅に対応

2024年03月25日

「AD8410A」は、高電圧に対応する広帯域幅の電流検出アンプです。産業分野や車載分野のアプリケーションに最適な製品であり、入力電圧範囲が広いことを特徴とします。測定範囲が広く、システム遅延が小さいので、障害の検出をより高速に実現できます。

また、同相ステップ応答が優れていることも特徴の1つです。このことから、モータのアプリケーションに適用した場合、より正確かつ安定した制御/操作を実現可能です。更に、DigiTrimTM技術を適用することにより、優れた歪み性能と高い精度が実現されています。

AD8410A:PWM除去機能を備える電流検出アンプ、広範な入力電圧と広い帯域幅に対応

2024年03月25日

「AD8410A」は、高電圧に対応する広帯域幅の電流検出アンプです。産業分野や車載分野のアプリケーションに最適な製品であり、入力電圧範囲が広いことを特徴とします。測定範囲が広く、システム遅延が小さいので、障害の検出をより高速に実現できます。

また、同相ステップ応答が優れていることも特徴の1つです。このことから、モータのアプリケーションに適用した場合、より正確かつ安定した制御/操作を実現可能です。更に、DigiTrimTM技術を適用することにより、優れた歪み性能と高い精度が実現されています。

最新メディア 12
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成