電流と温度をモニタする1.5A LDO+レギュレータ

2017年09月18日

LDO+レギュレータは、単にレギュレーションを行うだけではありません。レギュレーションに加え、モニタリング機能と制御機能を備えています。LT3081 は安全動作領域が広いので、入力-出力間電位差が大きい大電流アプリケーションで動作可能です。出力電圧は0V~37Vの範囲で調整可能で、逆電圧に耐えることができます。レギュレーションに加えて、電流モニタ出力を備え、レギュレータの出力に比例したアナログ出力電流を供給します。電流制限は1本の外付け抵抗で調整可能です。もう1つのモニタ電流はチップ温度に比例しています。この出力は、システムの健全性やエアフローをモニタするために使用でき、デバッギングに役立ちます。他のレギュレータと異なり、LT3081の出力コンデンサはオプションです。このデバイスは出力コンデンサや入力コンデンサなしでも安定動作を行います。 LT3081は本質安全が重要な分野で使用可能で、電流源としても使用できます。最後に、このデバイスは出力電圧を0Vまで調整可能です。このことは、ロジック電圧がますます低くなっても、このデバイスが決して時代遅れになることはないことを意味します。

LT3081 製品詳細ページ

電流と温度をモニタする1.5A LDO+レギュレータ

2017年09月18日
LDO+レギュレータは、単にレギュレーションを行うだけではありません。レギュレーションに加え、モニタリング機能と制御機能を備えています。LT3081 は安全動作領域が広いので、入力-出力間電位差が大きい大電流アプリケーションで動作可能です。出力電圧は0V~37Vの範囲で調整可能で、逆電圧に耐えることができます。レギュレーションに加えて、電流モニタ出力を備え、レギュレータの出力に比例したアナログ出力電流を供給します。電流制限は1本の外付け抵抗で調整可能です。もう1つのモニタ電流はチップ温度に比例しています。この出力は、システムの健全性やエアフローをモニタするために使用でき、デバッギングに役立ちます。他のレギュレータと異なり、LT3081の出力コンデンサはオプションです。このデバイスは出力コンデンサや入力コンデンサなしでも安定動作を行います。 LT3081は本質安全が重要な分野で使用可能で、電流源としても使用できます。最後に、このデバイスは出力電圧を0Vまで調整可能です。このことは、ロジック電圧がますます低くなっても、このデバイスが決して時代遅れになることはないことを意味します。
LT3081 製品詳細ページ
最新メディア 12
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成