FPGAパワー・システム・マネージメント

はじめに

フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)の起源は1980年代にまでさかのぼり、元々はプログラマブル・ロジック・デバイス(PLD)から発展したものです。それ以降、FPGAのリソース、速度、効率は急速に向上し、幅広い計算および処理アプリケーションの要となるソリューションとなりました。特に、生産量がASIC(特定用途向け集積回路)の開発コストに見合わない場合に多用されてきました。今日FPGAは、家電にも搭載されるほど量産展開されるようになりました。例えばMicrosoft®は、2013年のパイロット・プログラムでFPGAを使用したBing検索エンジンの速度向上に成功した後、クラウド・データ・センターでもFPGA搭載のサーバーを使用するようになりました。

FPGAパワー・システムの条件

FPGAには、その内部コア・ロジック、I/O回路、補助ロジック、トランシーバー、メモリに電力を供給するために、異なる電圧および電流仕様を持つ複数の低電圧電源レールが必要です。通常、これらのレールは、FPGAの損傷を避けるために固有のシーケンスでオン/オフする必要があります。ポイント・オブ・ロード(POL)レギュレータは、ボードの高い入力電源電圧を、FPGAが必要とする複数の低いレール電圧に降圧します。電力変換効率が重視される場合はスイッチング・レギュレータがPOLレギュレータとして使われますが、PLLやトランシーバーなどのノイズに敏感な回路にはリニア・レギュレータ(例えば低ドロップアウト(LDO)レギュレータ)が使われます。

代表的なボード入力電圧は5V、12V、24V、48Vで、FPGAのレール電圧は1V未満から約3Vの範囲です。入力電圧が高い(12V、24V、48V)場合は、POLレギュレータへの給電に使用する中間電圧バスを生成するために、追加で降圧が必要となることがあります(図1参照)。これらのFPGAレールの中で最も低い電圧(約1Vまたは1V未満)と最も高い精度(±3%以上)を必要とするのがコア電源で、電流レベルはFPGAリソースの使用状況に応じて数十アンペアになります。ロジック・エラーを防ぐには、DC条件下だけに限らずFPGAの電流トランジェント時においても、FPGAのレール許容差仕様に従って電源の変動を数十ミリボルトの範囲に制限する必要があります。電源のDC精度が低下するほど、トランジェント条件下で受け入れ得る電源電圧を維持するために、容量の大きいバイパス・コンデンサが必要になります。例えば、コア電圧の許容差仕様が±3%と想定します。精度が±1%のDC電源を使用した場合、トランジェントに対する許容差は±2%になります。これに対し、より精度の低い±2%のDC電源を使用すると、トランジェントに残された余裕は少なくなり(±1%)、上述の場合よりも大きな容量のバイパス・コンデンサが必要になります。

図1 FPGAパワー・ツリーの一例:高電圧の入力電源(例えば12V、24V、48V)を降圧して、FPGAの電源となるPOLレギュレータに電力を供給する中間電圧バスに使用。

図1 FPGAパワー・ツリーの一例:高電圧の入力電源(例えば12V、24V、48V)を降圧して、FPGAの電源となるPOLレギュレータに電力を供給する中間電圧バスに使用。

最終局面での設計変更や別のアプリケーションへの設計の再利用、ボード・マージン・テストなどを行ったり、開発段階や現場運用時にシステムの消費電力を動的に最適化したりする場合、FPGAの電源電圧レベルをデフォルト設定点付近にトリミングする必要があります。このような状況で最も迅速な解決策、あるいは最も実現しやすい解決策は、電源の帰還回路に異なる抵抗をハンダ処理することではありません。電圧トリミングを実現する方法の1つは、D/Aコンバータ(DAC)を使用して電圧レギュレータの帰還回路を駆動することです(図2参照)。この場合、A/Dコンバータ(ADC)から電源電圧測定データを取得し、正しいDACコードを計算し、更にDAC出力をゆっくりと調整して計算コードに合わせ、グリッチやオーバーシュートを生じさせることなく電源電圧を目標レベルまでスムーズに上昇させる、というトリム・ルーチン用のソフトウェア・コードを書き込む必要があります。このトリム・ルーチンは時間の経過に合わせて繰り返し、時間や温度と共に部品に生じるドリフトによって電源が目標電圧から外れないようにする必要があります。

図2 DACとADCを使用してPOL電源出力電圧を目標電圧にトリミング。

図2 DACとADCを使用してPOL電源出力電圧を目標電圧にトリミング。

FPGAは電子システムの頭脳となる部分なので、様々な状況下でのシステムの状態と消費電力を把握するには、FPGAの電源電圧、電流、および故障をモニタすることが不可欠です。このような状態の理解とトリミング機能を組み合わせれば、最も厳しい条件での電源設計を行う必要がなくなり、コストと電力を節約することができます。更に、将来的に予測される不具合をFPGA消費電力の異常傾向として顕在化させ、ボードやシステムがダウンする前にホスト・コントローラやサービス・スタッフに警告を発することができます。電圧モニタリングにはADCが必要であり、電流モニタリングにも、ハイサイド電流検出電圧をグラウンド基準の電圧に変換するためのレベルシフト回路が必要です(例えば図3に示すトランスコンダクタンス・アンプ)。

図3 POL電源の出力電圧、電流、電力をモニタするためのディスクリート回路の一例。

図3 POL電源の出力電圧、電流、電力をモニタするためのディスクリート回路の一例。

障害管理についてはまだ検討していませんが、これまでの様々な条件を考慮するだけでも大変なことです。POL出力が低電圧または過電圧の状態になった場合、つまり有効な電圧ウィンドウを外れた場合には、どのようなことが起こるのでしょうか?不具合が生じた電源だけをオフにすれば良いのでしょうか。あるいは他の電源もオフにすべきでしょうか。そして、ボードをシャットダウンさせた障害から回復、解決するには、どうすれば良いのでしょうか。

FPGAのパワー・システム管理はすぐに複雑なものとなってしまう可能性があり、肝心のFPGAアプリケーションから焦点がそれてしまいがちだということは容易に想像できると思います。FPGAのパワー・ツリーは、デジタル処理ボード上の全体的なパワー・システムの一部にすぎません。以上に挙げた条件のほとんどは、ASIC、DSP、GPU、SoC、マイクロプロセッサといった他のデジタル・デバイスにも当てはまります。必要なのは、シンプルでスケーラブル、なおかつ柔軟なパワー・システム・マネージメント・ソリューションです。

デジタルパワー・システム・マネージメント

アナログ・デバイセズは、デジタル処理ボードに見られる複雑なパワー・システムを扱う、デジタル・パワー・システム・マネージメント(DPSM)デバイスのポートフォリオを提供しています。DPSMデバイスにはDC/DC変換機能を内蔵したものとそうでないものがあり、これらはPOLレギュレータの代わりに使用するか、既存のPOLレギュレータと共に使用します。パワー・システム・マネージャ(DC/DC変換を行わないもの)は既存のアナログ・パワー・システムにデジタル・モニタリング機能と制御機能を加えたもので、複数のスイッチャまたはLDOレギュレータで構成されています。LTC2980などのデバイスは、1つで16個のPOLレギュレータのトリミング、マージニング、モニタ、シーケンシング、監視、障害ログ作成、および障害管理を行います。チャンネル数の異なるデバイス(2、4、8、または16チャンネル)を組み合わせて、数百個のレールを管理することが可能です。2チャンネルのLTC2972はこのポートフォリオに加わった最新の製品で、例えばFPGAコアや補助レールなどのパワー・システムにおける2つの最重要レールのモニタリングと制御用に、シンプルで導入的なソリューションを提供します。

2チャンネル・パワー・システム・マネージャ

LTC2972は2チャンネルのパワー・システム・マネージャで、FPGA、ASIC、プロセッサなどを使用したボードにソフトウェアベースの包括的なモニタリング機能、制御機能、ブラック・ボックス障害記録機能を追加したものです。製品市場投入時間を短縮し、システムの信頼性を向上させ、また、ボードの消費電力を最適化します(図4)。POL電源の出力電圧は、総合未調整誤差(TUE)0.25%というクラス最高の16ビットADCを使ってトリミング、マージニング、モニタリングされ、ボードの効率と長期的性能が向上します。POLの出力電圧を±0.25%の精度に維持できるので、負荷過渡応答に対応できるだけの十分な余裕を残しており(±3%のFPGAレール仕様に対して±2.75%)、必要なバイパス・コンデンサ容量が大幅に減り、ボード・スペースにも空きができます。電源出力電流は、検出抵抗、インダクタDCR、または電源のIMON出力を使って測定します。電圧と電流の測定値は内部で乗算され、POL出力指示値を得るのに便利です。

図4 中間バス電力モニタリング機能とPOL出力電力モニタリング機能を備えた2チャンネル・パワー・システム・マネージャLTC2972

図4 中間バス電力モニタリング機能とPOL出力電力モニタリング機能を備えた2チャンネル・パワー・システム・マネージャLTC2972

LTC2972には、電源シーケンシング、監視、およびEEPROM障害ログのための機能が組み込まれています。シーケンシングは時間遅延を内部レジスタに書き込むことによって行うか、カスケード化されたパワーグッド信号によって行います。POLの入力電圧、出力電圧、および温度が、デジタル的に設定された下限閾値と上限閾値を超えると、専用の高速コンパレータが障害の発生を知らせます。障害が発生するとEEPROMブラック・ボックス記録が開始されるので、故障分析が容易になる他、将来的なシステム改善の見通しを立てることができます。更に、最初の障害コマンドはシステム障害の原因に関する追加的な情報も提供します。障害は他の電源やDPSMデバイスへ柔軟に伝達することができます。

LTC2972は、POLコンバータへの中間バス入力の電圧、電流、電力、および電力量をモニタする機能を備えています。サーバーおよびデータ・センターの冷却コストと光熱費を削減するには、回路基板の使用電力と使用電力量をモニタリングして、その消費を管理、最適化、削減する必要があります。LTC2972は、パワー・マネージメント・デバイスや電力変換デバイスとの通信用の業界標準であるPMBusインターフェースを通じ、入力電力量(ジュール単位)と経過時間を使いやすい形で提供することにより、大量のポーリングと計算に要するホストの負荷を軽減します。これをLTC2972のPOL出力電圧、電流、電力のデジタル測定機能と組み合わせれば、パワー・システムの変換効率を長期的にモニタリングすることが可能になります。

各チャンネルでは、プログラマブル・パワーグッド・ピン、あるいは汎用入出力(GPIO)ピンを使用できます。また、LTC2972を他のパワー・システム・マネージャに接続すれば、3つ以上のレールのシーケンシングと障害管理を行うことができます。更にI2C/SMBusインターフェース経由でPMBus対応コマンドを使用すれば、パワー・システムの柔軟なプログラミングとデータの読出しが可能です。設定はLTpowerPlay®開発環境を通じて行いますが、この環境はアナログ・デバイセズのすべてのDPSM製品に対応しています(図5参照)。ひとたび必要とされる特定用途用の構成で内部EEPROMをプログラムすれば、他に自律動作用のソフトウェアをコーディングする必要はありません。

図5 DPSM製品用のLTpowerPlay開発環境:自律動作用のコーディングは不要です。

図5 DPSM製品用のLTpowerPlay開発環境:自律動作用のコーディングは不要です。

まとめ

FPGAはあらゆるタイプの電子機器へ浸透し、ASICにとって代わる事態も発生していますが、それを取り巻くパワー・システムは複雑になってきています。アナログ・デバイセズは、その複雑なシステム管理の助けとなる幅広いDPSM製品を提供しています。これまでDPSMを使用したことがない場合でも、LTC2972を使用すればDPSMの能力を容易に導入し、デジタル処理ボード上のパワー・システムの複雑さを軽減することができます。

FPGAのリファレンス設計については、analog.com/FPGAをご覧ください。

Pinkesh Sachdev

Pinkesh Sachdev

アナログ・デバイセズのクラウド・グループに所属するシニア・アプリケーション・エンジニア。インド工科大学ムンバイ校で電気工学の工学士号を、スタンフォード大学で電気工学の修士号を取得。