摘要
这篇应用笔记给出了MAXQ2000微控制器(MAXQ20核)与MAX4397的连接电路,并提供了所需的全部固件。本文给出了汇编程序实例,该程序可以通过免费的MAX-IDE 1.0版(发布日期:2004年11月18日)进行编译。从Maxim网站上可以免费下载MAX-IDE。
MAX4397概述
MAX4397是一款双SCART开关阵列,为MPEG编码器与两路外部SCART连接器之间提供音频/视频信号选择,供应欧洲市场。在这篇应用笔记的帮助下,MAX4397可以用于实现低成本、简单的视频/音频信号选择,从而降低整个产品的成本。
硬件概述
应用电路采用MAX4397EVKIT和MAXQ2000-KIT。
MAX4397评估板包括MAX4397、所需的无源器件以及经过验证的PCB布线。图1是MAX4397测试板的结构图。MAXQ2000并没有放在MAX4397的评估板上。MAXQ2000置于MAXQ2000的评估板,并通过SCL、SDA和GND三个引脚与MAX4397评估板相连,构成整个系统。另外,+5V电压必需加在MAX4397评估板的VDIG (J3-1)端。
图1. MAX4397评估板的结构图
MAXQ2000的评估板包括完整的软件、硬件、例程和使用MAXQ2000进行设计的有关资料。MAXQ2000-KIT的数据资料可以从Maxim网站下载。MAXQ2000评估套件包含三个按钮开关,分别实现两路音频/视频选择(SW5和SW4)和复位(SW2)。
音频和视频部分的地线连接
实际应用中最好将音频部分的地线和视频部分的地线隔离开。如图2所示,通过将顶层板下端的引脚GNDAUD和GNDVID相连,连接音频地和视频地。数字地与音频地、视频地应采用星型连接。如图3所示,如果用J3将MAXQ2000评估板的I2C接口和MAX4397评估板相连,数字地即可连接在正确的位置。
图2. 分离的音频地和视频地
图3. 星型连接的数字地
固件说明
程序清单1给出了MAXQ2000与MAX4397通信的汇编程序,利用MAXQ2000的GPIO口模拟I2C传输协议实现上述通信。MAXQ2000的16MHz系统时钟使I2C模拟接口速率达到400kHz。固件的缺省I2C时钟速率是100kHz。表1给出了MAX4397上电后初始化的I2C写字节命令。
当MAX4397完成初始化之后,程序会等待用户按下MAXQ2000评估板三个按钮中的一个。按下SW5,将第一路TV_Y/CVBS_IN视频信号连接到TV_Y/CVBS_OUT,第一路TV_IN_音频信号连接到TV_OUT_。表2给出了按下SW5后的I2C写字节命令。按下SW4,将第二路VCR_Y/CVBS_IN视频信号连接到TV_Y/CVBS_OUT,将第二路VCR_IN_音频信号连接到TV_OUT_。表3给出了按下SW4后I2C的写字节命令。按下SW2,固件被复位至上电复位状态。
下载: 程序清单1
程序清单1. 是利用位仿真I2C协议实现MAX4397与MAXQ2000通讯的汇编程序。
下载: 源代码
I2C/SMBusBus Protocol | Device Slave Address | Register Address | 8-BitData |
WriteByte#1 | 0x96 | 0x0D | 0x04 |
10010110b | 00001101b | 00000100b | |
WriteByte#2 | 0x96 | 0x00 | 0x46 |
10010110b | 00000000b | 01000110b |
I2C写字节命令通过使能TV_Y/CVBS_OUT输出,禁用TV_OUT_静音,初始化MAX4397。
I2C/SMBusBus Protocol | Device Slave Address | Register Address | 8-BitData |
WriteByte#1 | 0x96 | 0x06 | 0x1B |
10010110b | 00000110b | 00011011b | |
WriteByte#2 | 0x96 | 0x01 | 0x0E |
10010110b | 00000001b | 00001110b |
I2C写字节命令将第一路TV_Y/CVBS_IN的视频信号连接到TV_Y/CVBS_OUT,将第一路TV_IN_音频信号连接到TV_OUT_。
I2C/SMBusBus Protocol | Device Slave Address | Register Address | 8-BitData |
WriteByte#1 | 0x96 | 0x06 | 0x1A |
10010110b | 00000110b | 00011010b | |
WriteByte#2 | 0x96 | 0x01 | 0x0D |
10010110b | 00000001b | 00001101b |
I2C写字节命令将第二路VCR_Y/CVBS_IN视频信号连接到TV_Y/CVBS_OUT,将第二路VCR_IN_音频信号连接到TV_OUT_。