通过同步开关稳压器降低噪声

2022-04-04

Figure 1

   

当今大多数电子电路都需要多个电源电压。20年前,通用5 V电源电压足以满足TTL逻辑和系统中所有其他部分的需求。如今,微控制器的输入/输出(I/O)需要2.5 V,内核需要0.9 V,传感器需要3.3 V。接口也需要不同的电压,例如USB为5 V。为了尽可能提高能源效率,当今的各个DC-DC转换级应用中都会使用开关稳压器。

图1显示了一个典型电源转换架构。

Figure 1. Various switching regulators on a 12 V supply rail.

图1. 12 V电源轨上的各种开关稳压器

如果在系统中使用多种不同开关频率的开关稳压器,则在频谱中不仅会看到各自的基频及其谐波,还会看到与不同开关稳压器的频率之差相对应的拍频。

通过让系统中的不同开关稳压器同步,可以缓解开关稳压器输入端产生的辐射发射和传导发射问题。许多DC-DC转换器IC具有SYNC引脚,可将时钟信号提供给该引脚。借助内部锁相环(PLL),每个DC-DC转换器的开关频率设置为所提供的频率。

Figure 2. Buck converters generate input-side pulsed currents.

图2. 降压转换器产生输入侧脉冲电流

这是一个很不错的解决方案,但此时钟信号如何产生?由于降压转换器会产生输入侧脉冲电流,因此确保它们不会同时从输入源汲取电流是有意义的。相移的外部SYNC时钟信号在这里提供了一种补救措施。这大大降低了开关稳压器输入侧的传导发射。

LTC6902 是一款小型附加时钟发生器,用于控制系统中多个开关稳压器的SYNC引脚。它是电源开发人员工具箱中的有用工具之一。该时钟器件可以提供 100 kHz至20 MHz的时钟信号,以一定的相移分别驱动多达四个开关稳压器的SYNC引脚,而且如果需要,甚至可以使用可选的展频(SSFM)来降低频域中的个别峰值。在某些应用中,通过这个技巧可以满足不同的EMC要求。

图3显示了图1中采用LTC6902多相振荡器的电源架构。它由5 V电压供电。该电压由一个将12 V转换为5 V的降压转换器产生。对于开关稳压器,如果它们首先使用自己的内部振荡器独立启动,然后再提供外部时钟,则一般不会有问题。详细信息可在相应开关稳压器的数据手册中找到。

Figure 3. A solution to the clock problem using an external clock generator module such as the LTC6902.

图3. 使用LTC6902等外部时钟发生器模块解决时钟问题

除了4相器件LTC6902之外,还有2相器件 LTC6908和8相器件 LTC6909

如果一片电路板上有多个开关稳压器,也可以实现低噪声系统设计。除了通常的优化(例如选择合适的开关稳压器IC、优化电路板布局、添加各种滤波器),使用额外的时钟模块也可能有益。

关于作者

Frederik Dostal
Frederik Dostal是一名拥有20多年行业经验的电源管理专家。他曾就读于德国埃尔兰根大学微电子学专业并于2001年加入National Semiconductor公司,担任现场应用工程师,帮助客户在项目中实施电源管理解决方案,积累了丰富的经验。在此期间,他还在美国亚利桑那州凤凰城工作了4年,担任应用工程师,负责开关模式电源产品。他于2009年加入ADI公司,先后担任多个产品线和欧洲技术支持职位,具备广泛的设计和应用知识,目前担任电...

关联至此文章

产品分类

最新视频 21

Subtitle
了解更多