精密数据采集信号链的噪声分析

2017-09-01

Figure 1

   

在很多应用中,模拟前端接收单端或差分信号,并执行所需的增益或衰减、抗混叠滤波及电平转换,之后在满量程电平下驱动ADC输入端。本文探讨精密数据采集信号链的噪声分析,并深入研究这种信号链的总噪声贡献。

如图1所示,低功耗、低噪声、全差分放大器 ADA4940-1驱动差分输入、18位、1 MSPS PulSAR® ADC AD7982,同时低噪声精密5 V基准电压源 ADR435用来提供ADC所需的5 V电源。此信号链无需额外驱动器级和基准电压缓冲器,简化了模拟信号调理,可节省电路板空间和成本。一个单极点截止频率2.7 MHz RC(22 Ω,2.7 nF)低通滤波器放在ADC驱动器输出和ADC输入之间,有助于限制ADC输入端噪声,并减少来自逐次逼近型(SAR) ADC输入端容性DAC的反冲。

图1. 低功耗全差分18位1 MSPS数据采集信号链(简化示意图:未显示所有连接和去耦)。

ADA4940-1用作ADC驱动器时,用户可以进行必要的信号调理,包括对信号实施电平转换和衰减或放大,以便使用四个电阻实现更大动态范围,从而不再需要额外的驱动器级。采用反馈电阻(R2 = R4)对增益电阻(R1 = R3)之比设置增益,其中R1 = R2 = R3 = R4 = 1 kΩ。

对于平衡差分输入信号,等效输入阻抗为2×增益电阻(R1或R3)= 2 kΩ,对于非平衡(单端)输入信号,等效阻抗根据下式计算,约为1.33 kΩ

Equation 1

如果需要可以在输入端并联一个终端电阻。

ADA4940-1内部共模反馈环路强制共模输出电压等于施加到VOCM输入的电压,同时提供出色的输出平衡。当两个反馈系数(β1和β2)不相等时,差分输出电压取决于VOCM;此时,输出幅度或相位的任何不平衡都会在输出端产生不良共模成分,导致差分输出中有冗余噪声和失调。因此,在这种情况下(即,β1 = β2),输入源阻抗和R1 (R3)的组合应等于1 kΩ,以避免各输出信号的共模电压失配,并防止ADA4940-1的共模噪声增加。

信号在印刷电路板(PCB)的走线以及长电缆中传输时,系统噪声会叠加到信号中,差分输入ADC会抑制信号噪声,并表现为一个共模电压。

这款18位1 MSPS数据采集系统的预期信噪比(SNR)理论值可通过每个噪声源(ADA4940-1、ADR435和AD7982)的和方根(RSS)计算得到。

ADA4940-1在100 kHz时的低噪声性能典型值为3.9 nV/√Hz,如图2所示。

图2. ADA4940输入电压噪声频谱密度和频率的关系。

必须计算差分放大器的噪声增益,以便找到等效输出噪声贡献。

差分放大器的噪声增益为:

Equation 2

其中

Equation 3

以及

Equation 4

是两个反馈系数。

应当考虑下列差分放大器噪声源:

由于ADA4940-1输入电压噪声为3.9 nV/√Hz,其差分输出噪声应 当为7.8 nV/√Hz。ADA4940-1数据手册中的共模输入电压噪声 (eOCM)为83 nV/√Hz,因此其输出噪声为

Equation 5

给定带宽条件下,R1、R2、R3和R4电阻噪声可根据约翰逊-奈奎斯特噪声方程计算:

Equation 6

其中kB是玻尔兹曼常数(1.38065 × 10 – 23 J/K),T为电阻绝对温度(开尔文),而R为电阻值(Ω)。

来自反馈电阻的噪声为:

Equation 7

来自R1的噪声为:

Equation 8

来自R3的噪声为:

Equation 9

ADA4940-1数据手册中的电流噪声为0.81 pA/√Hz

反相输入电压噪声:

Equation 10

同相输入电压噪声:

Equation 11

因此,来自ADA4940的等效输出噪声贡献为:

Equation 12

(RC滤波器之后)的ADC输入端总积分噪声为:

Equation 13

AD7982的均方根噪声可根据5 V基准电压源情况下的典型信噪比(SNR, 98 dB)计算得到。

Equation 14

根据这些数据,ADC驱动器和ADC的总噪声贡献为

Equation 15

注意,本例中忽略来自ADR435基准电压源的噪声贡献,因为它非常小。

因此,数据采集系统的理论SNR可根据下式近似计算。

Equation 16

AD7982在1 kHz输入信号时,SNR典型值为96.67 dB,THD典型值为–111.03 dB,如图3中的FFT性能所示。这种情况下测得的SNR为96.67 dB,非常接近上文中的96.95 dB SNR理论估算值。数据手册中98 dB的目标SNR的实际损耗由来自ADA4940-1差分放大器电路的等效输出噪声贡献所导致。

图3. FFT曲线图,fIN = 1 kHz,FS = 1 MSPS (将ADA4940-1配置成全差分驱动器)。

针对给定应用选择ADC驱动器以驱动SAR ADC时,噪声是一个重要规格,详细查阅带宽、建立时间、输入和输出上裕量/下裕量以及功耗要求也很重要。有关驱动高分辨率精密PulSAR ADC的推荐放大器的更多信息,请参阅 ADI公司ADC驱动器选型指南。若要设计差分放大器电路,请下载免费且直观易用的 ADI公司 DiffAmpCalc工具

关于作者

Maithil Pachchigar
Maithil Pachchigar是ADI公司麻萨诸塞州威明顿市仪器仪表与精密技术事业部的系统应用工程师。2010年加入ADI公司以来,他致力于仪器仪表、工业和医疗健康行业的精密转换器产品组合工作和客户支持。自2005年以来,Maithil一直在半导体行业工作,并已独立及合作发表多篇技术文章。Maithil于2003年获印度S.V.国家技术学院电子工程学学士学位,2006年获圣何塞州立大学的电气工程硕士学位,2010年获硅谷大学MBA学位...
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

关联至此文章

行业解决方案
技术解决方案
产品分类

资源

最新视频 21
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目