简介
当电源设计人员想要大致了解电源的反馈环路时,他们会利用环路增益和相位波特图。知道环路响应可进行预测有助于缩小反馈环路补偿元件的选择范围。生成增益和相位图的精准方法是:在试验台上连接电源,并使用网络分析仪;但在设计的早期阶段,大部分设计人员会选择采用计算机模拟,通过模拟快速确定大致的元件选择范围,并且,更直观地了解环路对参数变化的响应。
本文主要研究适用于电流模式控制电源的反馈控制模型。电流模式控制在开关模式DC-DC转换器和控制器中相当常见,相比电压模式控制,它具有多项优势:更出色的线路噪声抑制、自动过流保护、更易于进行并联操作,以及得到改善的动态响应。
设计人员已经可以采用大量电流模式电源平均模型。有些模型的精准度达到开关频率的一半,可以匹配不断增高的转换器带宽,但只适用于有限的拓扑,例如降压、升压,以及降压-升压拓扑(非4开关降压-升压)。遗憾的是,适用于SEPIC和Ćuk等拓扑的3端口或4端口平均模型的精准度还达不到开关频率的一半。
本文将介绍LTspice®模拟模型,其精准度达到开关频率(甚至是相对较高的频率)的一半,适合多种拓扑,包括:
- 降压
- 升压
- 降压-升压
- SEPIC
- Ćuk
- 正激式
- 反激式
本文展示分段线性系统 (SIMPLIS) 结果模拟,以确定新模型的有效性,并举例说明模型的具体应用。在一些示例中,使用测试结果来验证模型。
电流模式控制模型:简要概述
在这部分,我们将重申关于电流模式控制模型的一些要点。为了更全面地了解电流模式模型,请参阅文末"参考资料"部分中提到的刊物。
电流环路的作用在于:让电感电流循着控制信号的路线行进。在电流环路中,平均电感电流信息被反馈给具有检测增益的调制器。调制器增益Fm可通过几何计算得出,前提是,假设恒定电感电流斜坡上升,外部补偿电流也斜坡上升。为了模拟电感电流斜坡上升变化的影响,我们在模型中额外增加了两个增益:前馈增益(kf)和反馈增益(kr),如图1所示。
图1. 电流模式控制的平均模型,绘图:R. D. Middlebrook。
为了将图1所示的平均模型的有效性扩展到高频范围,科研人员基于离散时间分析和样本数据分析的结果,提出了几种经过改进的平均模型。在R. B. Ridley的模型(参见图2)中,采样保持效应可以用He (s)函数等效表示,它可以插入连续平均模型的电感电流反馈路径中。由于该模型是从离散时间模型演化而来,所以能够准确预测次谐波振荡。
图2. 经过改进的电流模式控制的平均模型,绘图:R. B. Ridley。
另一种经过改进的平均模型由F. D. Tan和R. D. Middlebrook提出。为了考虑电流环路中的采样效应,必须在源自低频模型的电流环路增益上再增加一个极点,如图3所示。
图3. 经过改进的电流模式控制的平均模型,绘图:F. D. Tan
除了R. B. Ridley的模型外,R. W. Erickson提出的电流控制模型也很受欢迎。电感电流波形如图4所示。
图4. 稳态电感电流波形,包含外部补偿斜坡上升。
平均电感电流表示为:
其中iL表示检测到的电流,ic表示误差放大器发出的电流命令,Ma表示人为补偿斜坡,m1和m2分别表示输出电感电流的上升和下降斜坡。扰动和线性化结果:
根据此公式和规范开关模型,可以得出电流模式转换器模型。
一个经过改进的新平均模型
R. W. Erickson的模型可以帮助电源设计人员从物理角度深入了解,但其精准度还不到开关频率的一半。为了将该模型的有效性扩展到高频范围,我们基于离散时间分析和样本数据分析的结果,提出了一种经过改进的平均模型(参见图5)。
图5. 提出的经过改进的电流模式控制平均模型。
根据电感动态采样数据模型,可以得出:
其中,T为开关周期,
可以得出图5所示的模型的Gic(s):
其中ωc是内部电流环路Ti的穿越频率,如图5所示,关于各种拓扑的值ωc,请参见表1。
拓扑 | 电流环路(ωc) |
降压 | VIN/L/Ma/T |
升压 | VO/L/Ma/T |
降压 - 升压,Ćuk* | (VIN – VO)/L/Ma/T |
SEPIC* | (VIN + VO)/L/Ma/T |
反激式 ** | (VIN + VO /NSP)/L/Ma/T |
正激式 ** | VIN × NSP2 /L/Ma/T |
* 对于两个单独的电感,L=L1×L2/(L1+L2) **NSP是次级与初级的匝数比 |
降压转换器示例
在图5中,我们将Fv反馈环路与iL反馈环路并联。我们也可以将Fv反馈环路作为iL反馈环路的内部环路。图6显示了包含附加的Gic(s)级的完整降压转换器模型。
图6. 经过改进的降压转换器平均模型的框图。
控制至输出传递函数Gvc (s)为
电流环路增益Ti (s)和电压环路增益Tv (s)可以通过以下公式计算得出:
和
其中:
在图7中,基于新电流模式模型计算得出的环路增益与SIMPLIS结果一致。在这个示例中,VIN = 12 V,VOUT = 6 V,IOUT = 3 A,L = 10 µH,COUT = 100 µF,fSW = 500 kHz。
图7. MathCAD结果与SIMPLIS结果 (fSW = 500 kHz) 的对比。
采用LTspice的4端口模型
基于图5所示的经过改进的平均模型构建了一个4端口模型。在闭环操作中,这个4端口模型可以使用标准的电路分析程序(例如免费的LTspice)来分析PWM拓扑,以确定DC和小信号特征。
图8显示了使用LTspice对各种拓扑实施模拟的模拟原理图,对每种拓扑都使用相同的模型。图中未显示反馈电阻分压器、误差放大器和补偿元件。要对真实的DC-DC转换器模型使用此模型,应将误差放大器的输出连接至VC引脚。
图8. 使用LTspice模型来模拟多种拓扑:(a)降压,(b)升压,(c) SEPIC,(d) Ćuk和 (e) 反激式。
关于图8所示的各种LTspice行为电压源指令,请参见表2。E1表示开关开启时通过在电感上的电压,E2表示开关关闭时通过在电感上的电压,V3表示斜坡补偿幅度,Ei表示电感电流。
拓扑结构 | E1 | E2 | V3 | Ei |
降压 | V(IN) – V(OUT) | V(OUT) | Ma/fsw | i(L) |
升压 | V(IN) | V(OUT) – V(IN) | Ma/fsw | i(L) |
SEPIC | V(SW) – V(SWB) + V(IN) | V(OUT) + V(SW) – V(SWB) – V(IN) | Ma/fsw | i(L1) + i(L2) |
Ćuk | V(SW) – V(SWB) + V(OUT) + V(IN) | V(OUT) + V(SW) – V(SWB) – V(IN) | Ma/fsw | i(L1) + i(L2) |
反激式 | V(IN) | V(OUT)/Nsp | Ma/fsw | i(L) |
图9显示了采用2个独立电感的SEPIC转换器的模拟结果,该结果与一半开关频率时的SIMPLIS结果匹配。在这个示例中:VIN = 20 V,VOUT = 12 V,IOUT = 3 A,L = 4.7 µH,COUT = 120 µF,C1 = 10 µF,fSW = 300 kHz。
图9. SEPIC转换器的LTspice模拟结果和SIMPLIS模拟结果 (fSW = 300 kHz) 对比。
图10. LT3580 LTspice模型。
新模型的测试验证
图11所示的新LTspice模型针对以前传统模型不支持的拓扑进行了测试验证,包括Ćuk、4象限和4开关降压-升压拓扑。
图11. 波特图 (fSW = 2 MHz)。
在测试台上验证Ćuk控制器模型
LT3580 是一款包含内部2 A、42 V开关的PWM DC-DC转换器。LT3580可以配置为升压、SEPIC或Ćuk转换器,其AC模型适用于所有这些拓扑。图10显示了一个Ćuk转换器,其中,fSW = 2 MHz,VOUT = –5 V。图11比较LTspice模拟波特图和实际测试结果,在一半开关频率范围内,它们非常一致。
在测试台上验证4象限控制器模型
LT8714 是一款专为4象限输出转换器设计的同步PWM DC-DC控制器。输出电压通过吸电流和灌电流输出功能,不受干扰地转换通过0V。配置用于新的4象限拓扑时,LT8714非常适合用于调节正、负或0V输出。应用包括:4象限电源、高功率双向电流源、有源负载,以及高功率、低频信号放大。
基于CONTROL引脚电压,输出电压可能为正,也可能为负。在图12所示的示例中,当引脚电压为0.1 V时,输出电压为–5 V,当引脚电压为1 V时,输出电压为5 V,VIN为12 V,开关频率为200 kHz。
图12. 使用LT8714的4象限控制器LTspice模型。
图13比较通过LTspice模拟得出的波特图和实际测试得出的图——在开关频率的一半范围内,它们的结果非常一致。控制电压(CONTROL)为1 V,这使得VOUT (OUT)为5 V。
图13. 波特图 (fSW = 200 kHz)。
图14比较通过LTspice模拟得出的波特图和实际测试得出的结果——在开关频率的一半范围内,它们的结果非常一致。控制电压 (CONTROL) 为0.1 V,这使得VOUT (OUT)为-5 V。
图14. 波特图 (fSW = 200 kHz)。
在测试台上验证4开关降压-升压模型
LT8390 是一款同步4开关降压-升压DC-DC控制器,可根据高于、低于或等于输出电压的输入电压调节输出电压(和输入或输出电流)。专有的峰值-降压/峰值-升压电流模式控制方案支持可调节的固定频率运行方式。
LT8390 LTspice AC模型通过监测输入和输出电压,自动从四种运行模式中选择一种:降压、峰值-降压、峰值-升压和升压。图15显示LT8390示例电路。图16和图17分别显示降压和升压模式的LTspice模拟结果和实际测试结果。在开关频率的一半范围内,两条曲线非常一致。
图15. LT8390 LTspice模型。
图16. 波特图 (fSW = 150 kHz)。VIN = 20 V,VOUT = 12 V,IOUT = 5 A。
图17. 波特图 (fSW = 150 kHz)。VIN = 8 V,VOUT = 12 V,IOUT = 5 A。
总结
通过建立这个电流模式控制模型,既可以提供样本数据模型的准确性,也可以提供4端口开关模型的简洁性和通用性。本文展示一个统一的LTspice模型,在一半开关频率内,该模型保持准确,适用于降压、升压、降压-升压、SEPIC、Ćuk、反激式和正激式拓扑。将LTspice模拟结果与实际测试结果比对,以进行验证。在连续导通模式下设计电流模式转换器时,此模型适用于分析环路。
参考电路
Basso, Christophe P。 开关模式电源SPICE手册,第1版,McGraw-Hill, 2001年。
Robert W Erickson、Dragan Maksimovic。电力电子学基础,第2版,第11章,Kluwer (Springer),2001年。
Jian Li、Fred C Lee。“电流模式控制的新建模方法和等效电路表示” ,《IEEE电源电子会刊》,第25卷,第5期,2010年5月。
Dragan Maksimović。 “电流编程控制” ,ECEN 5807,科罗拉多大学, 2009年。
R. D. Middlebrook。“模拟电流编程降压和升压控制器”,《IEEE电源电子会刊》第4卷,第1期,1989年1月。
R. B. Ridley。 “用于电流模式控制的新型连续时间模型(电源转换器)”,《IEEE电源电子会刊》,第6卷,第2期,1991年4月。
F. D. Tan、R. D. Middlebrook。 “适用于电流编程转换器的统一模型”, 《IEEE电源电子会刊》,第10卷,第4期,1995年7月。