缓冲的 8 通道 ADC 输入简化了传感器接口
2018-01-30
许多采用一个精准模数转换器进行信号数字化处理的系统都需要在信号源和 ADC 之间布设某种信号调理电路。除了它的其他功能之外,该电路还必须准确地驱动 ADC 的输入。由于同时需要高性能和高速度以处理 ADC 输入电流,因而会提出一项实质性的额外设计挑战。 为了简化和改善这些系统,LTC2358 8 通道 ADC 在 LTC2348 所拥有的性能和灵活性的基础上增加了 FET 输入模拟缓冲器。这些缓冲器使得能够围绕信号的需求 (而不是 ADC 的需要) 来设计信号调理。纯电容性的 pA 级输入可直接连接至多种精细的低电流传感器,并简化模拟抗混叠滤波器及其他功能电路的设计。LTC2358 的其他特点包括具 30VP-P 共模范围的差分输入,每个通道的模拟输入范围可按 “逐个转换” 的方式进行独立的 SoftSpan 控制,以及引脚可选的 SPI CMOS 和 LVDS 串行 I/O 接口选项,以简化与现有数字系统的整合。
缓冲的 8 通道 ADC 输入简化了传感器接口
2018-01-30
许多采用一个精准模数转换器进行信号数字化处理的系统都需要在信号源和 ADC 之间布设某种信号调理电路。除了它的其他功能之外,该电路还必须准确地驱动 ADC 的输入。由于同时需要高性能和高速度以处理 ADC 输入电流,因而会提出一项实质性的额外设计挑战。 为了简化和改善这些系统,LTC2358 8 通道 ADC 在 LTC2348 所拥有的性能和灵活性的基础上增加了 FET 输入模拟缓冲器。这些缓冲器使得能够围绕信号的需求 (而不是 ADC 的需要) 来设计信号调理。纯电容性的 pA 级输入可直接连接至多种精细的低电流传感器,并简化模拟抗混叠滤波器及其他功能电路的设计。LTC2358 的其他特点包括具 30VP-P 共模范围的差分输入,每个通道的模拟输入范围可按 “逐个转换” 的方式进行独立的 SoftSpan 控制,以及引脚可选的 SPI CMOS 和 LVDS 串行 I/O 接口选项,以简化与现有数字系统的整合。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}