AN-1522: 基于24位Σ-Δ型ADC AD7793、数字隔离器ADuM5401和高性能仪表放大器的全隔离输出模块

电路功能与优势

图1所示电路提供一种完整的工业控制输入模块解决方案。该设计适合过程控制可编程逻辑控制器(PLC)和分布式控制系统(DCS)模块,这些模块必须对标准4 mA至20 mA电流输入及单极性输入电压进行数字化处理。仪表放大器AD8220用来对双极性信号进行电平转换,以便向模数转换器(ADC) AD7793提供0 V至5 V输入信号。ADuM5401提供微控制器与ADC之间所需的全部信号隔离和电源。该电路含有标准外部保护功能,完全符合IEC 61000标准。

图1. 24位隔离式工业控制电压输入模块(原理示意图)

电路描述

对于工业控制模块,模拟输入电压和电流范围包括0 V至 5 V、0 V至10 V、4 mA至20 mA和0 mA至20 mA。输入端的电阻分压器(R2-R3)用来衰减高压输入,使其符合AD8220的最大输入范围(采用5 V单电源供电时为-0.1 V至+2.9 V)。该电路也可以改用AD8226,其最大输入范围(-0.1 V至+4.1 V)更宽。AD8220对输入信号进行电平转换,并提供增益,使电压范围符合AD7793的输入范围。图1所示电路专门设计用于单极性模拟输入。针对双极性操作(需要双极性电源),我们设计了其他电路板(请参考《模拟对话》文章 iCoupler®数字隔离器保护工业、仪器仪表和计算机应 用中的RS-232、RS-485和CAN总线)。

AD8220具有这些应用所需的共模抑制比(CMRR)。跳线(为清晰起见,图1中显示为开关)用来切换硬件中的电流和电压范围,并设置AD8220的增益。例如,当输入设置为接收4 mA至20 mA电流时,开关重新配置为在输入端提供250 Ω负载电阻(R1),从而提供5 V满量程电压。

与REF引脚相连的共模信号用来偏置AD8220的输出。该基准电压信号由与AD7793相同的基准电压源产生,并经过分压以提供0.42 V偏置电压。AD8601缓冲偏置电压,并连接到AD8220的REF引脚。AD8220的REF输入必须采用低阻抗、充分去耦源驱动。

该电路选择ADR441为基准电压源。ADR441的精度规格为0.04%,温漂最大值为3 ppm/°C。

ADuM5401 是一款采用ADI公司 iCoupler®技术并集成isoPower® 技术的四通道隔离器。ADuM5401在现场端与系统微控制器之间实现隔离,隔离额定值为2.5 kV rms。ADuM5401集成了DC-DC转换器,可在5 V或3.3 V时提供500 mW的稳压隔离电源。该设计使用ADuM5401提供的 5 V电源来为输入模块中的模拟电路供电。ADuM5401使用四条线:三条用于发送((CS、SCLK和DIN),一条用于接收(DOUT),这些线与标准串行外设接口(SPI)相连。

在正常工作条件下,AD7793的额定 AVDD为2.7 V至5.25 V。在较轻负载条件下(< 10 mA),ADuM5401设定点电压可以从4.7 V变为5.4 V。在这种条件下,最大电压对于AD7793的AVDD输入而言过高。为了确保电路在运行期间获取足够的电流,应将一个二极管与AD7793的 AVDD电源串联。

图2显示采用0 V至10 V输入范围并连接一个2.5 V输入信号时,该输入模块的噪声图。输出端测得的噪声以峰峰分辨率表示。19.5位峰峰无噪声码分辨率表示:相对于ADC的24位分辨率,ADC输出端有4.5位闪烁噪声。因此,ADC的无噪声码分辨率为19.5位。就对整体系统误差的贡献而言,测得的4.5位噪声相对于ADC的满量程范围贡献了约0.00014%的误差。AD7793的积分非线性(INL)误差为0.0015%。

图2. 输入模块直方图 (更新速率为4.7 Hz,增益为1,输入为2.5 V基准电压)

该电路是PLC PLC演示系统的一部分。PLC演示系统已根据IEC 61000标准成功进行测试,参见表1(有关外部保护技术的更多讨论,请参考文章PLC评估板简化工业过程控制系统的设计)。

PLC演示系统(V07)初始发布期间进行了样品测试,结果符合表1所列的合规性要求。这些结果为在25°C下测得的典型数据。在这些测试中,数模转换器(DAC)输出连接到ADC输入。DAC输出分别设置为5 V、6 V和10 mA。

表1. 符合IEC标准
测试项目 说明 结果
EN 55022 辐射A类,3米电波暗室 通过,符合-6 dB裕量要求。
EN 61000-4-2
和
IEC 61000-4-2
静电放电(ESD),±8 kV VCD

ESD ±8 kV HCD
当存在干扰时,输入通道2、输入通道3和输入通道4的最大偏差分别是 -8 ppm、10 ppm和13 ppm。

当存在干扰时,输入通道2、输入通道3和输入通道4的最大偏差分别是 -8 ppm、10 ppm和13 ppm。
EN 61000-4-3
和
IEC 61000-4-3
射频电磁场辐射抗扰度80 MHz至 1 GHz (18 V/m),垂直天线极化

射频电磁场辐射抗扰度80 MHz至 1 GHz (18 V/m),水平天线极化
输入通道2、输入通道3和输入通道4的最大偏差分别是0.05%、0.004% 和-0.13%。干扰消失后性能自动恢复到≤0.05%。B类。

输入通道2、输入通道3和输入通道4的最大偏差分别是-0.09%、0.003% 和-0.02%。干扰消失后性能自动恢复到≤0.05%。B类。
EN 61000-4-4
和
IEC 61000-4-4
电快速瞬变(EFT)±4 kV电源端口

EFT ±2 kV模拟输入/输出端口
符合B类要求。

符合B类要求。
EN 61000-4-5
和
IEC 61000-4-5
电源线突波,±2 kV 未发生电路板或器件损坏情况,性能未降低,符合A类要求。
EN 61000-4-6
和
IEC 61000-4-6
对电源线执行抗扰度测试, 10 V/m、30分钟

对输入/输出线缆执行抗扰度测 试,10 V/m、30分钟
输入通道2、输入通道3和输入通道4的最大偏差分别是9.3%、11%和 3.4%。符合B类要求。

输入通道2、输入通道3和输入通道4的最大偏差分别是4.5%、4.7%和 1.4%。干扰停止后性能自动恢复到≤0.05%。

参考文献

Mark Cantrell,isoPower器件的辐射控制建议,应用笔记AN-0971,ADI公司。

Chen, Chen Baoxing,2006年。i采用isoPower技术的iCoupler产品:利用微变压器跨越隔离栅实现信号和电源传输,ADI公司。 .

教程MT-004,ADC输入噪声面面观——无噪声是利还是弊?ADI公司。

教程MT-022,ADC架构III:Σ-Δ型ADC基础, ADI公司。

教程MT-023, DC架构IV:Σ-Δ型ADC的高级概念和应用, ADI公司。

Colm Slattery、Derrick Hartmann和Li Ke,2009年。 PLC评估板简化工业过程控制系统的设计, 《模拟对话》,第43卷,ADI公司。

Scott Wayne,2005年。 iCoupler数字隔离器保护RS-232、RS-485和CAN总线,《模拟对话》,第39卷,ADI 公司。