PLC演示系统
PLC演示系统用来演示完整的PLC信号链。 它有四个隔离输入通道和四个隔离输出通道, 输入通道具有24位分辨率(使用仪表放大器AD8220和Σ-Δ型ADCAD7793 ),每个通道都能配置为接受各种输入信号:从4-20ma电流环路到0-5V、0-10V、+/-5V、+/-10V的高压输入。 它还支持RTD/TC输入。 输出通道具有16位分辨率(使用AD5422),集成输出驱动器,并内置故障检测和保护功能。 AD5422的可编程输出范围包括:4-20mA、0-5V、0-10V、+/-5V、+/-10V。 通道隔离通过ADuM5401或ADuM1401实现。 完整设计采用ADI公司的转换器、隔离技术、处理器和电源管理产品,方便客户评估整个信号链。

特性:

PLC整体解决方案框图
文档:
用户指南:The UG-181 u用户指南描述PLC演示系统。(pdf)
模拟对话:PPLC评估板简化工业过程控制系统设计 (pdf)
PLC演示原理图和布局
请注意,PLC演示板不出售。
源代码:
源代码针对ADUC7027而编写,供其与片上数据转换器执行基本通信。 文件及其描述如下:
- main.c - 实现PC与PLC设计板之间的数据通信。
- plcbios.c - 含ADC/DAC通信的驱动程序。
- plcbios.h - PLCBIOS.C/ADUC7027的头文件。
- AD7793.h - AD7793 ADC的头文件。
源代码包括一个用于Keil开发环境的项目文件。 欲下载Keil开发环境的评估版,请访问https://www.keil.com/demo/eval/arm.htm
下载源代码 (zip)