AN-1510: 8位、10位、12位和14位乘法DAC AD5450/AD5451/AD5452/AD5453的精密双极性配置

电路功能与优势

图1所示电路是一种精密双极性数模转换(DAC)配置,采用 AD5450/AD5451/ AD5452/AD5453精密乘法DAC和AD8066低噪声运算放大器。DAC是核心可编程元件,放大器选择则决定精度或速度性能。对于精密、高精度、低噪声应用,可以用AD8066双通道运算放大器来提供电流到电压(I到V)转换和信号调理。驱动基准电压(VREF)输入需采用ADR01等低噪声基准电压源,利用一个低噪声、低带宽输出放大器则可获得理想的输出噪声性能。该电路的主要优势为:结构简单,基准电压输入阻抗恒定,并且VREF基准电压可以超过DAC电源 电压(VDD)。

图1. 双极性精密直流转换(原理示意图:未显示去耦和其他所有连接)

电路描述

在许多应用中,可能需要产生全四象限乘法操作或双极性输出电压摆幅,如图1所示。这可利用双通道放大器(由A1和A2放大器表示)及外部电阻器R2、R3、R4和R5来实现。在该电路中,放大器A1执行I至V转换,第二个放大器A2提供2倍的增益。利用基准电压提供的偏置电压使外部放大器偏置,便可实现全四象限乘法操作。ADR01是适合在直流应用中驱动基准输入的基准电压源。ADR01是一款高精度、高稳定性、10 V精密基准电压源。对于需要高精度的转换应用,基准电压源的温漂(TC)和长期漂移是主要考虑因素,因此ADR01是理想选择。

AD5450、AD5451、AD5452和AD5453 DAC基于5 V互补金属氧化物半导体(CMOS)工艺设计,并采用2.5 V至5.5 V的 VDD电源供电。这些DAC支持高达±10 V的VREF输入范围,如图1所示。输出放大器的电源必须是双极性电源,并具有足够的裕量以适应模拟电压输出范围VOUT。该电路的传递函数显示,当输入码(D)从代码0 ( VOUT = -VREF)递增至中间电平( VOUT = 0 V),再递增至满量程( VOUT = +VREF)时,就会产生正负输出电压。

VOUT的值可通过下式计算:

Equation 1.

其中:
N为DAC的分辨率。
D为载入DAC的数码,并且D = 0至255(8位AD5450)、D = 0至1023(10位AD5451)、D = 0至4095(12位AD5452)或D = 0至16,383(14位AD5453)。

该电路的电流电压转换级中使用了运算放大器。该运算放大器的电源电压限制了DAC可以使用的基准电压。对于精密电流输出DAC,运算放大器的输入偏置电流和失调电压均为重要的选择标准。该电路采用具有超低输入失调电压(典型值为0.4 mV)和输入偏置电流(典型值为2 pA)的AD8066运算放大器。

运算放大器的输入失调电压也会和电路的可变噪声增益(由于DAC的输出电阻与码值相关)相乘。由于放大器的输入失调电压,两个相邻数字码之间的噪声增益变化会使输出电压产生阶跃变化。此输出电压变化与两个代码间所需的输出变化相叠加,产生微分线性误差;如果该误差足够大,可能会导致DAC非单调。

一般而言,为了确保沿各代码步进时保持单调性,输入失调电压应为LSB的一小部分。补偿电容C1可防止闭环中出现振铃或不稳定现象,其典型值可以在1 pF至5 pF范围内。

应精心考虑电源和接地回路布局,确保电路达到额定性能。设计印刷电路板(PCB)时,应将模拟部分与数字部分分离,并限制在电路板的一定区域内。如果DAC所在系统中有多个器件要求AGND-DGND连接,则只能在一个点上进行连接。星形接地点尽可能靠近该器件。

这些DAC必须具有足够大的电源旁路电容10 µF,与电源上的0.1 µF电容并联,并且尽可能靠近封装,最好是正对着器件。0.1 µF电容必须具有低等效串联电阻(ESR)和低等效串联电感(ESL),类似于高频时提供低阻抗接地路径的普通陶瓷型电容,以便处理内部逻辑开关所引起的瞬态电流。

电源处应运用低ESR 1 µF至10 µF钽电容,以便尽可能减少瞬态干扰,并滤除低频纹波。为优化高频性能,应将电流电压(I-V)转换放大器尽可能靠近DAC放置。

常见变化

OP2177是适合该电流电压转换电路的理想双通道运算放大器。它同样具有低输入失调电压(典型值为15 μV)和超低输入偏置电流(典型值为0.5 nA)特性。ADR02和ADR03也是适用的低噪声基准电压源,分别提供5.0 V和2.5 V(典型值)输出,与ADR01同属一个基准电压源系列。其他合适的低噪声基准电压源有ADR441和ADR445。基准输入电压的大小受所选运算放大器的轨到轨输出电压的限制。

参考电路

ADIsimPower™稳压器设计工具。

Walt Kester,第3章和第7章,《数据转换手册》,ADI公司。2005年。

教程MT-015,基本DAC架构II:二进制DAC,ADI公司。

教程MT-031,实现数据转换器的接地并解开AGND和DGND的谜团,ADI公司。

教程MT-033,电压反馈型运算放大器的增益和带宽,ADI公司。

教程MT-035,运算放大器输入、输出、单电源和轨到轨问题,ADI公司。

教程MT-101,去耦技术,ADI公司。 基准电压源选型向导。