AN-1496: 采用8-12位DAC AD5426/AD5432/AD5443 实现单极性、精密直流数模转换

电路功能与优势

图1所示电路为一款高性能、单极性、精密直流数模转换(DAC)配置,采用 AD5426/AD5432/AD5443系列精密乘法型数模转换器(DAC)、AD8065低噪声运算放大器(运放)以及ADR01精密基准源。运算放大器在精度或速度层面决定了电路的整体性能;因此,AD8065 这款高精度、低噪声运放,非常适合对性能有高要求的应用场景。该电路还采用高精度、高稳定性、10 V精密基准电压源 ADR01。对于需要高精度的转换应用,基准电压源的温漂和时漂均为主要考虑因素,因此该器件是理想选择。

图1. 单极性输出、精密直流配置(简化原理图)

电路描述

该电路采用AD5426/AD5432/AD5443系列互补金属氧化物半导体(CMOS)电流输出DAC,三者分别支持8位、10位和12位运行。由于AD5426/AD5432/AD5443是一款电流输出DAC,因此需要在DAC的输出端搭配运算放大器,以实现电流电压(I-V)转换。配合精密电流输出DAC使用时,运算放大器的偏置电流和失调电压均为重要的选择标准;因此,此电路采用具有超低失调电压(典型值为0.4 mV)和偏置电流(典型值为2 pA)的AD8065运算放大器。AD8065与AD5426/AD5432/AD5443可以通过配置,提供二象限乘法操作或单极性输出电压摆幅,如图1所示。

当输出放大器以单极性方式连接时,输出电压(VOUT)可通过 以下公式计算:

            VOUT = −VREF × (D/2N) 

其中:
VREF为输入基准电压。
D为载入DAC的数码字。D = 0至255(8位AD5426);D = 0 至1023(10位AD5432);D = 0至4095(12位AD5443)。
N为位数。

运算放大器的输入失调电压也会和电路的可变噪声增益(由于DAC的输出电阻与码值相关)相乘。由于放大器的输入失调电压,两个相邻数字码之间的噪声增益变化会使输出电压产生步进变化。此输出电压变化与两个代码间所需的输出变化相叠加,引起微分线性误差;如果该误差足够大,可能会导致DAC非单调。一般而言,为了确保沿各代码步进时保持单调性,输入失调电压应为LSB的一小部分。对于12位AD5443,LSB大小为 10 V/212 = 2.44 mV, 而 AD8065的输入失调电压仅为0.4 mV。

常见变化

OP1177是另一款适合该电流电压转换电路的优秀运算放大器。它同样具有低输入失调电压(典型值为15 μV)和超低输入偏置电流(典型值为0.5 nA)特性。

10.0 V ADR01基准电压源可以用ADR02或ADR03代替,二者均为低噪声基准电压源,与ADR01同属一个基准电压源系列,分别提供5.0 V和2.5 V输出。超低噪声基准电压源ADR445和ADR441也是合适的替代器件,分别提供5.0 V和2.5 V输出。请注意,基准输入电压的大小受所选运算放大器的轨到轨电压限制。

参考文献

教程MT-015, DAC基本架构II:二进制DAC,ADI公司。
教程 MT-031, 实现数据转换器的接地并解开 AGND 和DGND的谜团,ADI公司。
教程MT-033,电压反馈型运算放大器的增益和带宽,ADI公司。
教程MT-035, 运算放大器输入、输出、单电源和轨到轨问题,ADI公司。
教程MT-101,去耦技术,ADI公司。