ADI 系统方案精选(中国)
ADI系统方案精选是ADI为了方便客户设计、同时简化系统集成,主要面向中国市场推出的一系列的信号链解决方案。每个方案精选以应用为主题,清晰地罗列出完整而灵活的信号链图表、系统设计要素、现行业内面临的主要挑战以及ADI解决这些问题的价值主张和相关产品组合推荐。目前,ADI已有多个系统方案可供用户免费下载,内容涵盖工业仪表、航空航天和防务、汽车应用、医疗保健等各个方面。希望ADI系统方案可以一如既往地满足您的工作需求、加速您的开发设计。
仪器仪表和测量 | 能源 | 过程控制与工业自动化 | 航空航天和防务
主题: 基于MEMS的倾角模块解决方案
采用ADI的MEMS多轴加速度计产品设计的高精度倾角测量解决方案,在电力和通讯杆塔应用上,该方案可提供30°范围内满足±0.05°精度;整个方案包含校准及对齐算法,同时进行了低功耗设计,并能根据客户的需求进行算法改进设计。
主题: 多参数水质监测仪
ADI针对水质监测仪提供一款高集成度多参数测量解决方案,它采用能够控制和测量电化学传感器和生物传感器的强大的片内系统。该产品集成了超低功耗ARM® Cortex™-M3处理器和多通道模拟前端,可以同时连接多个电极并通过对状态机编程循环测量多个参数。它可通过单个平台实现五个参数的监控测量,包括TEM(温度)、DO(溶解氧)、EC(电导率)、pH和浊度。
主题: 伺服电机控制解决方案
针对电机控制解决方案,ADI公司提供了门类齐全的产品组合,其中包括了模数/数模转换器、放大器、嵌入式处理器、iCoupler®数字隔离器和电源管理器件和实时以太网解决方案;这些高性能的器件和增加系统集成度有助于实现更新型的拓扑结构设计,为客户实现系统的差异化设计带来价值。伺服驱动系统的性能同用户最终所构建的运动控制系统的性能和所能提供的精度密切相关,这些系统要求能够精确控制位置及电机的扭矩;ADI公司能够提供涵盖信号链中所有重要器件的完整解决方案。
主题: 用于高端TC/RTD模块的16通道间隔离型模拟输入解决方案
由于严格的稳定性要求,通道间隔离是许多应用(如天然气和石油工厂及发电厂)中模拟输入模块的常见需求。尤其对于热电偶/热电阻模块而言更是如此,它们的小信号易受噪声的影响且裸露检测元件可能接触到高共模电压。本文将概述用于模拟输入模块的易设计型高密度通道间隔离解决方案。随附的测试结果表明,16通道、2.5 kV rms通道间隔离演示板可轻松通过EN55022 class B测试标准要求。
主题: 变频驱动及电源设计中的隔离技术
在电力电子设备上选用的元器件中,隔离器件是十分重要的器件类型之一,尤其在高电压及大功率应用中不可或缺。以变频驱动及电源设计为例,典型的隔离器件被用于功能性隔离和安全隔离等功能电路,分别用于实现高压功率电路和低压控制电路的隔离,以及控制电路及可能被人体触摸的接口电路的隔离。
主题: 基于IEC61850的智能电子设备(IED)系统解决方案
智能电网是一种使用信息和通信技术对电网内信息进行采集,并基于采集到的信息(例如发电厂和电能消耗的对等信息)可以自动协调 的电网。智能电网通过电力系统的高度自动化,可以改进发电和配电的效率、可靠性、经济性以保证电力网络的可持续发展。智能电 子设备(IED)是组成智能电网的基本要素,提供系统所需要的检测、测量、保护和控制功能。
主题: ADI公司电磁流量计解决方案
借助ADI的放大器、数据转换、信号处理、通信和电源技术以及专业经验,可以实现高分辨率、低噪声的工业电磁流量计系统。
ADI提供面向市场定制的解决方案,有助于简化设计过程。这些解决方案采用业界领先技术,并提供众多设计选项:从采用分立式元件的实施方案到全集成式解决方案,应有尽有。
主题: ADI 任意波形发生器方案
相信多数工程师在工作中都使用过示波器和信号发生器,前者作为信号的捕获设备,后者作为信号的产生设备,它们是工程师手中的一对非常实用的工具。这里介绍的就是其中的信号发生器完整解决方案。在模拟信号或者模拟数字混合信号应用领域,任意波形发生器(AWG)有着非常普遍和广范的应用。比如产生激励信号来模拟某种传感器,例如汽车碰撞实验的复现,或者产生高速模拟信号来测试某种芯片的功能。
主题: 基于 NDIR 和 PID 的 ADI 气体探测器解决方案和新产品
这是关于 NDIR (非色散红外)和 PID (光离子)气体探测器解决方案的第二篇文章,本解决方案将介绍 ADI 公司的相关新演示系统和新产品,为客户实现高精度、抗干扰能力以及良好的长期稳定性的精确信号链。
主题: ADI高温产品与应用
众所周知典型工业环境温度为 −40°C 至 +85°C。然而某些恶劣的工业环境温度远高于此,比如石油和天然气勘探、引擎和刹车、重工业 等。这些环境下的温度可能超过 150°C,甚至高达 175°C 和 210°C。本文将讨论专门针对 175°C/210°C 温度水平的 ADI 高温产品,并展示这些产品的典型应用。
主题: ADI公司超声无损检测解决方案
无损检测(NDT)是科学研究和工业领域使用的分析技术,类型广泛,用以在不损害或永久改变材料、组件、系统的前提下评估其属性。这是一种非常有用的技术,可以节省金钱和时间,因此广泛用于机械工程、电气工程和土木工程等许多领域的产品评估、故障排除和研究。常用无损检测方法包括:超声测试、磁粉检查、液体渗透测试、射线成像、远距离目视检查和涡流测试。本文将重点介绍超声测试设备,它是无损检测最受欢迎的仪器,也可用于测量厚度。
主题: ADI频谱分析仪解决方案
频谱分析仪用于测量在仪器整个频率范围内输入信号的幅度与频率的关系。通过分析电信号的频谱,可以观察无法轻易通过时域波形 检测出来的信号失真、谐波、带宽和其他频谱成分。这些参数是用来表征电子设备的特性,例如无线发射机。此外,频谱分析仪也可 用于电磁干扰(EMI)兼容性测试。
主题: 无线通信测试解决方案
无线通信——比如 4G LTE、Wi-Fi 和蓝牙——在我们的生活中变得越来越普及,对于它们的测试工作台的要求也在不断提高。本文将探讨 什么是无线通信测试,以及 ADI 产品如何适应其信号链。
主题: RF信号源解决方案
RF 信号源用于创建射频频率的测试波形,常见的一些应用包括:测试新的无线电平台是否能工作,或者测试从生产线下线的手机性能是否符合预期。RF 信号源既能用来创建正弦波等简单的波形,也能用来创建看起来像是超声或声纳设备回波的复杂调制波形。
主题: 基于ADSP-CM40x处理器新型配电自动化解决方案
在现代智能电网系统中,配电自动化系统不断的更新换代,更具智能的电子设备被用以监控电能质量并快速隔离任何会影响电网整体运行的故障。智能终端,如DTU/FTU/TTU等,正在迅速发展并改变着电网架构。此类设备主要由处理器、多通道ADC、信号调理电路、电源和通信接口组成。可靠性和成本是设备供应商面临的主要压力。作为混合信号处理的全球技术领导者,ADI公司是配电系统领域的主要电子系统解决方案供应商,将为业界提供所需的解决方案。
主题: ADI的压力变送器解决方案
压力变送器可以测量三个以上最常见工业测量对象:流速、压力、液位等。它采用的压力传感器的原理各不相同,包括压阻效应类型、 电容类型和微谐振器类型。所有这些类型都使用硅单晶的薄膜作为压力接收元件。智能压力变送器应用了多压阻计传感器,可以测量三 个指标,即差分压力、静态压力和温度。
更多ADI中文资料, 请查看 >