基于IEC61850的智能电子设备(IED)系统解决方案

智能电网和IED
智能电网是一种使用信息和通信技术对电网内信息进行采集,并基于采集到的信息(例如发电厂和电能消耗的对等信息)可以自动协调 的电网。智能电网通过电力系统的高度自动化,可以改进发电和配电的效率、可靠性、经济性以保证电力网络的可持续发展。智能电 子设备(IED)是组成智能电网的基本要素,提供系统所需要的检测、测量、保护和控制功能。主要挑战和IED设计考虑因素
> 复杂的通信协议和多种不同的通信协议栈> 实时性要求非常高的信号处理能力并且有很高的系统可靠度
> 广域IED时间同步
> 系统成本和开发成本
> "平台"式开发
> 想要了解ADI灵活全面的系统解决方案及主要产品简介,点击免费获取完整版PDF
免费下载完整解决方案
ADI IEC61850演示设计

|
| |||||||||||||||||||||||||||||||