能源技术

随着楼宇数字化程度提高,老化的电网承受着巨大的应力和应变。当前的能源基础设施是可变且不确定的,今天的电网基础设施严重缺乏支持未来日益增长的需求的能力。
ADI公司致力于通过能源技术和解决方案对人们的生活和我们周围的世界产生持久的影响,这些技术和解决方案可创建有弹性、可持续的能源基础设施。我们的目标是帮助客户减少排放、提高效率,并在智能楼宇领域更多地利用可再生能源。
了解楼宇内的能源消耗方式如何使楼宇管理系统的用户做出实时优化功耗的决策。ADI的mSure®技术可以准确了解使用点的能耗,而无需复杂的校准。这种实时、准确的洞察力还允许楼宇业主、用户和管理人员衡量他们在实现可持续发展目标方面的进展。
特色产品
ADE9153A

ADE9153A 是一款具有自动校准功能的高精度单相电能计量 IC。在使用并联电阻器作为电流传感器的情况下,mSure® 自动校准功能允许计量器自动校准电流和电压通道,无需使用精确电源或精确基准电压源计量器。mSure 自动校准支持 1 级和 2 级计量器。
ADE9153A 包含三个高性能模数转换器 (ADC),信噪比 (SNR) 为 88 dB。ADE9153A 提供一组高级计量功能,例如线路电压和电流测量、有功电能测量、基本无功电能测量、视在能量计算以及电流和电压 rms 计算。ADE9153A 包括电源质量测量,例如过零检测、线路周期计算、角度测量、骤降和暂升、峰值和过流检测以及功率因数测量。每个输入通道都支持独立且灵活的增益级。电流通道 A 适用于并联,具有灵活的增益级并提供从峰值 62.5 mV 一直到峰值 26.04 mV 的满量程输入范围。电流通道 B 具有 1×、2× 和 4× 增益级,适用于电流互感器 (CT)。高速 10 MHz 串行外设接口 (SPI) 端口允许访问 ADE9153A 寄存器。
ADE9153A 使用 3.3 V 电源工作,并采用 32 引脚 LFCSP 封装。
应用
- 单相电能计量器
- 能量和功率测量
- 街道照明
- 智能配电系统
- 机器健康
应用
ADuM4136

ADuM4136是一款单通道栅极驱动器,专门针对驱动绝缘栅极双极性晶体管(IGBT)进行了优化。ADI公司的iCoupler®技术在输入信号与输出栅极驱动器之间实现隔离。
可采用单极性或双极性副电源工作,如果需要,可使用负栅极驱动器。
ADI公司芯片级变压器还提供芯片高压侧与低压侧之间的控制信息隔离通信。芯片状态信息可从专用的管脚读取。当器件副边出现故障时,可以在原边对复位操作进行控制。
去饱和检测电路集成在ADuM4136上,提供高压短路IGBT工作保护。去饱和保护包含降低噪声干扰的功能,比如在开关动作之后提供312 ns(典型值)的屏蔽时间,用来屏蔽初始导通时产生的电压尖峰。内部537 μA(典型值)电流源可确保很少的器件数量,且如需提高抗噪水平,内部消隐开关也支持增加外部电流源。
需要考虑将副边UVLO设置为IGBT通用的12 V阈值水平。
应用
- MOSFET/IGBT栅极驱动器
- 光伏(PV)逆变器
- 电机驱动
- 电源
应用
智能建筑
- 能源技术
LTC6810-1

LTC6810 是一款多单元电池堆栈监控器。LTC6810 可测量多达 6 个串联连接的电池单元,总测量误差小于 1.8mV。LTC6810 具有 0V 至 5V 的电池测量范围,适合大多数电池化学应用。可在 290μs 内测量所有 6 个电池单元,并选择较低的数据采集速率以便降噪。
可将多个 LTC6810-1 器件串联,以便同时监测很长的高压电池串。每个 LTC6810 具有 isoSPI 接口,用于高速、RF 抗扰、远距离通信。多个器件使用 LTC6810-1 以菊花链形式与主机处理器连接,适用于所有器件。LTC6810-1 支持双向操作,甚至可与断线进行通信。多个器件使用 LTC6810-2 与主机处理器并联,且每个器件单独寻址。
电池堆栈可直接为 LTC6810 供电,也可采用隔离电源对其供电。LTC6810 具有用于每个电池单元的被动式平衡和 PWM 占空比控制功能,且能够执行冗余电池测量。其他特性包括一个板载 5V 调节器、4 个通用 I/O 线路和休眠模式(在此模式下,功耗降至 4μA)。
应用
- 电动和混合动力汽车
- 备用电池系统
- 电网储能
- 高功率便携式设备
应用
智能建筑
- 楼宇技术电源解决方案
- 能源技术
LTC6810-2

LTC6810 是一款多单元电池堆栈监控器。LTC6810 可测量多达 6 个串联连接的电池单元,总测量误差小于 1.8mV。LTC6810 具有 0V 至 5V 的电池测量范围,适合大多数电池化学应用。可在 290μs 内测量所有 6 个电池单元,并选择较低的数据采集速率以便降噪。
可将多个 LTC6810-1 器件串联,以便同时监测很长的高压电池串。每个 LTC6810 具有 isoSPI 接口,用于高速、RF 抗扰、远距离通信。多个器件使用 LTC6810-1 以菊花链形式与主机处理器连接,适用于所有器件。LTC6810-1 支持双向操作,甚至可与断线进行通信。多个器件使用 LTC6810-2 与主机处理器并联,且每个器件单独寻址。
电池堆栈可直接为 LTC6810 供电,也可采用隔离电源对其供电。LTC6810 具有用于每个电池单元的被动式平衡和 PWM 占空比控制功能,且能够执行冗余电池测量。其他特性包括一个板载 5V 调节器、4 个通用 I/O 线路和休眠模式(在此模式下,功耗降至 4μA)。
应用
- 电动和混合动力汽车
- 备用电池系统
- 电网储能
- 高功率便携式设备
应用
智能建筑
- 楼宇技术电源解决方案
- 能源技术
LTC6811-1

LTC®6811 是一款多节电池的电池组监视器,可测量多达 12 个串接电池的电压,并具有小于1.2mV 的总测量误差。0V 至 5V 的电池测量范围使 LTC6811 成为大多数电池化学组成的合适之选。所有 12 节电池可在 290μs 内完成测量,并可选择较低的数据采集速率以实现高的噪声抑制。
可以把多个 LTC6811 器件串接起来,因而能在长的高电压电池串中实现电池的同时监视。每个 LTC6811 具有一个 isoSPI 接口,用于实现高速、抗 RF 干扰的远程通信。使用 LTC6811-1 时,多个器件采用菊链式连接,且所有器件采用一根主处理器接线。而使用 LTC6811-2 时,则多个器件并联连接至主处理器,对每个器件进行个别寻址。
LTC6811 可直接采用电池组或一个隔离式电源供电。LTC6811 拥有针对每节电池的电荷被动平衡、以及用于每节电池的个别 PWM 占空比控制功能。其他特点包括一个内置的 5V 稳压器、5 根通用型 I/O 线和一种睡眠模式 (在该模式中电流消耗减小至 4μA)。
应用
- 电动汽车及混合动力汽车
- 后备电池系统
- 电网能量存储
- 高功率便携式设备
应用
智能建筑
- 楼宇技术电源解决方案
- 能源技术
LTC6811-2

LTC6811 是一款多单元电池堆栈监控器,可测量多达 12 个串联连接的电池单元,总测量误差小于1.2mV。LTC6811 具有0 V 至5 V 的电池测量范围,适合大多数电池化学应用。可在 290µs 内测量所有 12 个电池单元,并选择较低的数据采集速率以便降噪。
可将多个LTC6811器件串联,以便同时监测很长的高压电池串。每个LTC6811都有一个 isoSPI 接口,用于高速、RF抗扰、远距离通信。多个器件使用 LTC6811-1 以菊花链形式与主机处理器连接,适用于所有器件。多个器件使用 LTC6811-2 与主机处理器并联,且每个器件单独寻址。
电池堆栈可直接为 LTC6811 供电,也可采用隔离电源对其供电。LTC6811 具有用于每个电池单元的被动式平衡和个别 PWM 占空比控制功能。其他特性包括一个板载 5V 调节器、五个通用 I/O 线路和休眠模式(在此模式下,功耗降至4µA)
应用
- 电动车辆和混合动力车辆
- 备用电池系统
- 电网储能
- 高功率便携式设备
应用
智能建筑
- 楼宇技术电源解决方案
- 能源技术
LTC6812-1

LTC6812-1 是一款多节电池的电池组监视器,可测量多达 15 个串联连接电池的电压,总测量误差小于 2.2mV。LTC6812-1 的电池测量范围为 0V 至 5V,因而适合大多数电池化学组成。所有 15 节电池可在 245µs 内完成测量,并且可选择较低的数据采集速率以实现高的噪声抑制。
可以将多个 LTC6812-1 器件串接在一起,从而能够在长的高电压电池串中实现电池的同时监视。。每个 LTC6812-1 具有一个 isoSPI 接口,用于实现高速、具有抗 RF 干扰能力的远程通信。多个器件采用菊链式连接,,且所有器件采用一根主处理器接线。此菊链可以双向运作,从而确保通信的完整性,即使在通信通路沿线上发生故障的情况下也不例外。
LTC6812-1 可直接从电池组或一个隔离式电源供电。LTC6812-1拥有针对每节电池的电荷被动平衡功能,和用于每节电池的个别 PWM 占空比控制。其他特点包括一个内置的 5V 稳压器、9 条通用 I/O 线路和一种睡眠模式 (在该模式中,电流消耗降低至 6µA)。
应用
- 电动汽车和混合动力汽车
- 备份电池系统
- 电网能量存储
- 高功率便携式设备
应用
智能建筑
- 楼宇技术电源解决方案
- 能源技术
LTC6813-1

LTC®6813-1 是一款多节电池的电池组监视器,可测量多达 18 个串联连接电池的电压,并具有小于2.2mV 的总测量误差。0V 至 5V 的电池测量范围使 LTC6813-1 成为大多数电池化学组成的合适之选。所有 18 节电池可在 290μs 之内完成测量,并且可以选择较低的数据采集速率以实现高的噪声抑制。
可把多个 LTC6813-1 器件串接起来,因而能够在长的高电压电池串中实现电池的同时监视。每个 LTC6813-1 具有一个 isoSPI 接口,用于实现高速、具有抗 RF 干扰能力的远程通信。多个器件采用菊链式连接,且所有器件采用一根主处理器接线。该菊链可进行双向运作,从而确保通信的完整性,即使在通信通路沿线上发生故障的情况下也不例外。
LTC6813-1 可直接从电池组或一个隔离式电源供电。LTC6813-1 拥有针对每节电池的电荷被动平衡功能,和用于每节电池的个别 PWM 占空比控制。其他特点包括一个内置的 5V 稳压器、9 根通用的 I/O 线和一种睡眠模式 (在该模式中电流消耗减小至 6μA)。
- 电动汽车及混合动力电动汽车
- 备份电池系统
- 电网能量存储
- 高功率便携式设备
应用
特色评估板
EVAL-AD7768-1
EV-AD7768-1FMCZ 评估套件采用 AD7768-1 24 位 256 kSPS 模数转换器 (ADC)。EVAD7768-1FMCZ 板通过 EVAL-SDP-CH1Z 母板连接到 PC 的 USB 端口。默认情况下从 EVAL-SDP-CH1Z 电源供电,该电源稳压到 5 V 和 3.3 V 以便为 AD7768-1 和配套组件供电。
EV-AD7768-1FMCZ 软件可以全面配置 AD7768-1 器件寄存器功能,并以波形图、直方图和相关噪声分析的形式为 ADC 性能评估提供直流和交流时域分析。
EV-AD7768-1FMCZ 是一款可以让用户评估 ADC 特性的评估板。用户 PC 可执行软件通过系统演示平台 (EVAL-SDP-CH1Z) 经由 USB 控制 AD7768-1。
相关产品
ADP7182
-28 V、 −200 mA、,低噪声、线性稳压器
ADP7118
20 V、200 mA、低噪声、CMOS LDO线性稳压器
ADA4940-1
超低功耗、低失真ADC驱动器
ADR4540
超低噪声、高精度4.096V基准电压源
AD7768-1
具功率调节功能的 DC 至 204 kHz、动态信号分析、精准型 24 位 ADC
应用
智能建筑
- 建筑公用事业
- 照明技术解决方案
- HVAC 系统技术
- 楼宇自动化系统
- 楼宇控制器和网络
- 环境监测解决方案
- 能源技术
- 楼宇安全和安保解决方案
仪器仪表和测量
- 适用于仪器仪表的电源电路
- RF 频率和功率测量
- 阻抗测量和分析
- 参数测量
- 直流源和电源
- 精密测量
- 数据采集
- 化学分析和分析仪器
EVAL-ADF7030-1 EZ-KIT

ADF7030-1 EZ-KIT可以快速、全面地评估ADF7030-1无线电,并提供一个使用ADuCM3029 ARM® Cortex®-M3母板的主机代码开发平台。
ADF7030-1 EZ-KIT包括如下器件:
- RF子板。
- 天线,用于空中包误差率测试。
- ADuCM3029 EZ-KIT母板和LCD扩展板,用于配合ADF7030-1评估和开发。ADF7030-1子板插入此母板中。
- ADF7030-1设计中心,用于评估ADF7030-1的图形用户界面(GUI)。GUI可用于配置ADF7030-1,评估发射和接收工作以及发射和接收数据包。
相关产品
ADF7030-1
高性能、sub-GHz无线电收发器IC
应用
智能建筑
- 楼宇控制器和网络
- 建筑公用事业
- 照明技术解决方案
- HVAC 系统技术
- 环境监测解决方案
- 能源技术
- 楼宇安全和安保解决方案