视频连接
ADI公司提供各种汽车应用级视频连接产品,涵盖相机连接、显示连接和消费电子器件连接等诸多应用。这些产品支持HDMI、MIPI-CSI、APIX、OLDI和C2B等接口标准。
ADI车用相机总线(C2B)是一种新型创新相机链路技术,可通过非屏蔽双绞线(UTP)电缆和非屏蔽连接器传输高清视频。如此就能实现从标清升级到高清相机的简单路径,而无需更换现有电缆和连接器基础设施。
C2B 通过相同的UTP电缆实现边带通信,可降低系统成本、减小重量并提高鲁棒性和灵活性。

使用C2B技术实施车载摄像头连接
在本在线研讨会中,我们将讨论汽车相机连接。我们将介绍原始设备制造商难点、关键要求和不同的技术解决方案。我们还将介绍ADI公司的车用相机总线(C2B)。C2B是一种新型汽车相机链路技术,通过现有电缆和连接器基础设施传输高清视频并提供从NTSC升级的简单路径。
特色产品
ADV7613

ADV7613是一款高质量、低功耗、单输入HDMI转LVDS显示桥接芯片。 它内置HDMI兼容型接收器,支持最高达1080p、60 Hz格式
HDMI端口具有专用的5 V检测和热插拔置位引脚。 该HDMI接收器还集成一个均衡器,用于确保与长电缆的接口具有鲁棒的工作性能。
ADV7613具有一个音频输出端口,用于输出从HDMI流提取的音频数据。 它支持多种HDMI音频格式,包括通过Direct Stream Digital® (DSD)和HBR等传输的超级音频光盘(SACD)格式。 HDMI接收器具有高级静音控制器,可消除音频输出中的外来声频噪声。
ADV7613集成一个分量处理器(CP),用于处理来自HDMI接收器的视频信号。它提供的功能包括:对比度、亮度和饱和度调整;STDI检测模块;自由运行;以及同步对准控制等。
LVDS编码器可将数据包封装到6位或8位非直流平衡OpenLDI映射或8位VESA映射中。 ADV7613可通过双通道LVDS发射器输出24位OpenLDI数据,输入端接收最高达1080p分辨率60 Hz频率数据。 单个LVDS输出端口支持的最大输出时钟频率为92 MHz。 ADV7613提供汽车应用级和消费级产品。 工作温度范围为−40°C至+85°C
ADV7613采用先进的CMOS工艺制造,提供符合RoHS标准的9 mm × 9 mm、100引脚CSP_BGA、封装。
应用
- 投影仪
- 车载信息娱乐系统(音响主机)
- 车载信息娱乐系统显示器
- 数字标牌
应用
ADV7282A

ADV7282A与ADV7282具有相同的引脚排列且软件兼容。ADV7282A (ADV7282A-M)的移动工业处理器接口(MIPI®)模型与ADV7282-M具有相同的引脚排列且软件兼容。
除非另有说明,所有特性、功能和规格由ADV7282A和ADV7282A-M共享。
ADV7282A是一款多功能、单芯片、多格式视频解码器,可自动检测标准模拟基带视频信号,并将它们转换为YCrCb 4:2:2分量视频数据流。
ADV7282A的模拟输入集成一个输入多路复用器(ADV7282A 4通道,ADV7282A-M 6通道)、一个单通道10位模数转换器(ADC)和一个片内差分转单端转换器,以便直接连接差分、伪差分或单端CVBS,而无需外部放大器电路。
ADV7282A中的标清处理器(SDP)能够自动检测复合、S-视频(Y/C)和分量形式的PAL、NTSC和SECAM标准信号。转换为4:2:2分量视频数据流的模拟视频通过8位ITU-R BT.656标准兼容接口(ADV7282A)或MIPI CSI-2发射(以下简称MIPI发射)(ADV7282A-M)接口进行输出。ADV7282A还集成去隔行模块,以便实现隔行-逐行(I2P)转换。
ADV7282A提供电池短路(STB)诊断检测输入和通用输出。
ADV7282A提供节省空间的RoHS兼容型LFCSP表贴封装。ADV7282A的额定温度范围为-40°C至+105°C,非常适合汽车应用。
ADV7282A必须按照评估板脚本文件中提供的I2C写入进行配置。
应用
- 高级驾驶员辅助
- 汽车信息娱乐
- 支持视频安全监控的DVR
- 媒体播放器
应用
信号链
(7)
互动式信号链

参考设计
CN0328

图1所示电路将AD5755-1 (四通道电压和电流输出DAC,带动态功率控制)和 AD5700-1 HART调制解调器结合了起来,结果打造出一种完全隔离式多路复用HART®1模拟输出解决方案。电源既可由板载变压器隔离电路提供(±13 V和+5.2 V输出,依负载电流而定),也可由连接到端子板的外部电源提供。该电路适合可编程逻辑控制器(PLC)和分布式控制系统(DCS)模块,这些模块要求多个HART兼容型4 mA至20 mA电流输出及单极性或双极性电压输出。同时还包括外部瞬变保护电路,这对恶劣工业环境中的应用极其重要。
AD5755-1 DAC可通过软件配置,允许用户轻松编程输出范围及用于动态电源控制所需要的DC-DC转换器设置。通过该DAC可以访问所有内部控制寄存器,包括压摆率控制寄存器,该寄存器对采用HART通信协议的应用至关重要。
AD5700-1是业内功耗低、尺寸小的HART兼容型IC调制解调器。它充当一款HART频移键控(FSK)半双工调制解调器,集成所有必要的信号检测、调制、解调和信号发生功能。内置一个精度为0.5%的内部振荡器,从而降低了电路板空间要求和成本。AD5700-1采用标准的UART接口。
数字隔离以基于ADI公司iCoupler®技术的四通道和双通道ADuM3481/ADuM3210 数字隔离器元件实现。iCoupler技术的使用降低了基于光隔离器的解决方案通中额外外部元件的需求。外部变压器用于将功率传输到隔离栅的另一端。
ADG759 在四个模拟输出通道上提供了多路复用功能,由此可实现HART通信。它根据2位二进制地址线A0和A1所确定的地址,将4路差分输入之一切换至公共差分输出。禁用时,所有通道均关断。提供旁路链路,以便能灵活地绕开多路复用器。
1 HART是HART通信基金会的注册商标。


相关产品
AD5755-1
四通道、16位、串行输入、4-20mA和电压输出DAC,提供动态电源控制和HART连接
AD5700-1
集成精密振荡器的低功耗HART调制解调器
ADCMP356
内置0.6 V基准电压源、推挽高电平有效输出比较器,采用4-SC70封装
ADG759
CMOS、低压、3 Ω、4通道多路复用器
ADP1621
恒频电流模式升压DC/DC控制器
ADR02
超紧凑精密 5.0 V 基准电压源
应用
仪器仪表和测量
- 参数测量
- 直流源和电源
- 精密测量
CN0197

锂离子(Li-Ion)电池组包含大量的电池单元,必须正确监控才能提高电池效率,延长电池寿命。图1所示电路中的6通道AD7280A 充当主监控器,向电池管理控制器(BMC)提供精确的测量数据。
AD7280A内置一个±3 ppm基准电压源,提供±1.6 mV的电池电压测量精度。ADC分辨率为12位,转换48个单元只需7 μs时间。
AD7280A位于电池管理系统(BMS)的高压端,具有一个菊花链接口,最多能将8个AD7280A堆叠在一起,以监控48个锂离子电池单元的电压。堆叠中的相邻AD7280A可以直接通信,向上向下传递数据,而无需隔离。堆叠底部的AD7280A主器件使用SPI接口与BMC通信,只有在这个地方才需要高压电流隔离,以便保护BMS的低压端。数字隔离器ADuM1201 和集成DC/DC转换器的隔离器ADuM5401共同提供所需的6通道隔离,构成一种紧凑、高性价比的解决方案。

相关产品
应用
CN0232

图1所示电路使用带集成式VCO和外部PLL的ADF4350频率合成器,通过隔离PLL频率合成器电路与VCO电路将杂散输出降至最低。
集成PLL和VCO的器件可从数字PLL电路馈通至VCO,由于PLL电路靠近VCO,会导致较高的杂散电平。
图1所示电路使用完全集成的小数N分频PLL和VCOADF4350,配合ADF4153PLL使用时,它可产生137.5MHz至4400MHz范围内的频率。
除了杂散性能改进外,使用外部PLL的另一潜在优势是可以增加频率分辨率。例如,如果选择ADF4157PLL取代ADF4153,PLL的频率分辨率可精细至0.7Hz。

应用
仪器仪表和测量
- RF 频率和功率测量
- 通信测试设备
- 信号发生器(通过射频传输音频)
- RF 信号分析仪和矢量网络分析仪
- 电子测试和测量
CN0302

图1所示PLL电路采用13 GHz小数N分频频率合成器、宽带有源环路滤波器和VCO,5°以内的200 MHz跳频相位建立时间短于5μs。
采用带宽为2.4 MHz的有源环路滤波器获得该性能。 由于ADF4159 鉴频鉴相器(PFD)最大频率为110 MHz,并且AD8065运算放大器具有145 MHz的高增益带宽积,因此可获得该宽带宽环路滤波器性能。
有源滤波器中使用的AD8065运算放大器能够采用24 V电源电压工作,允许控制调谐电压为0 V至18 V的大多数宽带VCO。

应用
仪器仪表和测量
- 示波器和数字转换器
- 阻抗测量和分析
- 化学分析和分析仪器
- 开启 5G 时代
- 通信测试设备
- 信号发生器(通过射频传输音频)
- RF 信号分析仪和矢量网络分析仪
CN0281

本电路显示如何在精密热电偶温度监控应用中使用 ADuC7060 或 ADuC7061精密模拟微控制器ADuC7060/ADuC7061集成双通道24位∑-△型模数转换器(ADC)、双通道可编程电流源、14位数模转换器(DAC)、1.2 V内置基准电压源以及ARM7内核、32 kB闪存、4 kB SRAM和各种数字外设,例如UART、定时器、串行外设接口(SPI)和I2C接口。
在该电路中,ADuC7060/ADuC7061连接到一个热电偶和一个100Ω铂电阻温度检测器(RTD)。RTD用于冷结补偿。作为额外选项,ADT7311数字温度传感器可用于代替RTD来测量冷结温度。
在源代码中,ADC采样速率选择4 Hz。当ADC输入可编程增益放大器(PGA)的增益配置为32时,ADuC7060/ADuC7061的无噪声分辨率大于18位。
与主机的单边半字节传输(SENT)接口通过使用定时器控制数字输出引脚来实现。然后,使用外部NPN晶体管将此数字输出引脚通过外部方式电平转换为5 V。按照SENT协议(SAE J2716标准)第6.3.1节的建议在SENT输出电路中提供了EMC滤波器。数据按下降沿到下降沿测量,每个脉冲的持续时间与系统时钟周期数相关。可通过测量SYNC脉冲来确定系统时钟速率。SYNC脉冲在每个数据包开始时发送。要了解更多详情,请参见“SENT接口”部分。

相关产品
应用
CN0235

锂离子(Li-Ion)电池组包含大量的电池单元,必须正确监控才能提高电池效率,延长电池寿命并确保安全性。图1所示电路中的6通道AD7280A器件充当主监控器,向系统演示平台(SDP-B)评估板提供精确的电压测量数据,而6通道 AD8280器件充当副监控器和保护系统。两个器件均采用8 V至30 V的单电源宽工作电压范围,工作温度范围为–40°C至+105°C工业温度范围。
AD7280A内置一个±3 ppm基准电压源,提供±1.6 mV的电池电压测量精度。ADC分辨率为12位,转换48个单元只需7 μs时间。
AD7280A具有电池平衡接口输出,用来控制外部FET晶体管,允许各电池放电,并强行使堆叠中的所有电池单元具有相同电压。
AD8280独立于主监控器工作,并提供报警功能,可指示超容差条件。该器件内置自用基准电压源和LDO,二者均完全采用电池组供电。基准电压源与外部电阻分压器一起,用来设置过压/欠压的跳变点。每个电池通道都含有可编程去毛刺(D/G)电路,以免瞬时输入电平引发报警。
AD7280A和AD8280位于电池管理系统(BMS)的高压端,具有一个菊花链接口,最多能将8个AD7280A和8个AD8280堆叠在一起,以监控48个锂离子电池单元的电压。堆叠中的相邻AD7280A和AD8280可以直接通信,向上向下传递数据,而无需隔离。
堆叠底部的主器件使用SPI接口和GPIO与SDP-B评估板通信,只有在这个地方才需要高压电流隔离,以便保护SDP-B板的低压端。数字隔离器ADuM1400, ADuM1401和集成DC-DC转换器的隔离器ADuM5404共同提供所需的11通道隔离,构成一种紧凑、高性价比的解决方案。ADuM5404还可为较低AD7280A的VDRIVE输入提供5 V隔离输出,并为ADuM1400和ADuM1401隔离器提供VDD2电源电压。

相关产品
应用
仪器仪表和测量
- 数据采集
CN0314

图1所示电路是基于一款行业领先的微功耗仪表放大器的可配置4 mA至20 mA环路供电发射器。无调整总误差小于1%。既可以用一个开关配置为将差分输入电压转换成电流输出的发射器(图1),也可配置成将4 mA至20 mA电流输入转换成电压输出的接收器(图5)。

设计针对精密、低噪声和低功耗工业过程控制应用而优化。作为发射器时,电路可以接受0 V至5V或0 V至10 V的输入电压。作为接收器时,则可提供0.2 V至2.3 V或0.2 V至4.8 V输出电压,与采用2.5 V或5 V基准电压源的ADC兼容。作为发射器时,电源电压范围为12 V至36 V,作为接收器时为7 V至36 V。
由于该电路是可以配置的,因此,单个硬件设计可以同时用作备用发射器和备用接收器,从而降低客户的库存要求。
相关产品
应用
仪器仪表和测量
- 阻抗测量和分析
- 参数测量
- 直流源和电源
- 精密测量
- 数据采集
- 化学分析和分析仪器
CN0234

图1所示电路是使用电化学传感器的单电源、低功耗、电池供电、便携式气体探测器。本示例中使用Alphasense CO-AX一氧化碳传感器。
对于检测或测量多种有毒气体浓度的仪器,电化学传感器能够提供多项优势。大多数传感器都是针对特定气体而设计,可用分辨率小于气体浓度的百万分之一(ppm),所需工作电流极小,非常适合便携式电池供电的仪器。
图1所示电路使用双通道微功耗放大器ADA4505-2,该器件在室温下的最大输入偏置电流为2 pA,每个放大器的功耗仅为10 μA。此外,ADR291 精密、低噪声、微功耗基准电压源的功耗仅为12 μA,可建立2.5 V共模伪地基准电压。

ADP2503 高效率、降压/升压调节器支持两节AAA电池的单电源供电,在节能模式下的功耗仅为38 μA。
图1所示电路(不包括 AD7798 ADC)的总功耗在正常条件下(未探测到气体)约为110 μA,在最差条件下(探测到2000 ppm CO)约为460 μA。AD7798工作时的功耗约为180 μA(G = 1,缓冲模式),节能模式下仅为1 μA。
由于电路功耗极低,两节AAA电池便可提供合适的电源。当连接到ADC和微控制器或者内置ADC的微控制器时,电池寿命可从6个月以上到一年以上不等。
相关产品
应用
仪器仪表和测量
- 化学分析和分析仪器
CN0289

应用
CN0264

图1中的电路显示了数模视频转换器与输出具有电池短路(STB)保护功能的低成本、低功耗、完全集成式重构视频滤波器配对,非常适用于在恶劣的信息娱乐环境(例如汽车领域)中传输CVBS视频。尽管 ADV7391等许多视频编码器(视频DAC)都能直接驱动视频负载,但在视频编码器的输出端放置一个视频驱动器通常都很有好处,可用于实现省电、滤波、线路驱动以及过压电路保护功能。视频驱动器通常配置为有源滤波器(也称为重构滤波器),其主要用途体现在两个方面:阻止采样过程中引入视频信号的高频成分(奈奎斯特频率以上);提供增益以驱动连接到视频显示器的750Ω外部电缆。
后视摄像头和后座娱乐系统等信息娱乐及其它视频系统的设计人员都倾向于用这种电路来传输视频,其原因就如上文所述。然而,还有第三种迫切的设计问题,也就是鲁棒性。 ADA4432-1 和 ADA4433-1 为模拟视频设计人员提供集成式IC,这种IC具有至关重要的过压保护功能、强化的ESD耐受性能、出色的视频特性、较低的功耗以及线路诊断功能。
ADA4432-1和ADA4433-1是完全集成的视频重构滤波器,分别为单端和差分类型。二者使输出端具有高达18 V的过压保护(STB保护)功能,同时还具备低功耗特性和线路诊断功能。线路诊断功能通过逻辑输出方式提供,可在发生故障情况时激活。ADA4432-1和ADA4433-1内置一个高阶滤波器,该滤波器的−3 dB截止频率为10 MHz且在27 MHz时提供45 dB抑制性能。凭借STB保护和鲁棒的ESD耐受性能,ADA4432-1和ADA4433-1能够在恶劣的环境中提供卓越的保护。
ADV7391和ADA4432-1完全符合汽车应用标准,非常适合汽车应用中的信息娱乐系统和视觉安全系统。ADV7391、ADA4432-1和ADA4433-1提供非常小的LFCSP封装,适合小空间应用。