SIGNALS+ 在线快讯订阅
持续关注Signals+,了解有关连接、数字健康、电气化和智能工业的最新见解、信息和想法并加以利用。
既要快,又要安全:以软件定义汽车的速度构建可信出行架构
过去十年的大部分时候,汽车行业普遍将速度理解为工程效率:芯片开发节奏更快、软件开发和发布周期更短、功能交付更迅速。
但如今,这种理解已显不足。
在电动汽车(EV)和软件定义汽车(SDV)时代,真正的约束不再是功能开发速度,而是在从架构设计到在线(OTA)更新的全生命周期中,让开发交付速度具备“复利效应”,同时不影响安全性、可靠性和经济性。
复利式加速,而非推倒重来
传统汽车架构的优化目标侧重于系统稳定性,而非产品上市周期。分层网络、专有接口、分布式处理、松耦合模块以及大量衍生硬件版本,在车辆平台演进缓慢的时代运行良好。
然而,当汽车变成软件定义系统时,这套体系便开始产生不断增大的阻力:集成复杂性持续攀升,验证周期日益延长,产品发布后的演进能力逐渐停滞。
数十年来,行业通过一次次“架构重置”来应对复杂性。新一代汽车平台的目标,正是打破这一循环。
“未来十年胜出的汽车制造商,不光是跑得更快,而是设计出合适的架构,使得研发速度能够随着时间推移不断加快,而不是在每个新项目启动时推倒重来。”
可观测的灵活网络,降低集成阻力
在整个行业范围内,车辆网络架构正逐步收敛于一种混合模型:稳健的集中式骨干网络与高性能边缘链路相结合。这一转变不仅仅关乎带宽或数据速率,更在于建立一个可互操作的基础,让不同供应商、不同功能域、不同代次的系统都能持续演化和扩展,而无需进行架构级的推倒重来。
灵活性至关重要。有些环境需要开放接口和广泛的生态参与,有些环境则受益于高度优化、专门构建的链路。而成败的关键,在于底层架构是否具备整合二者的能力。
当网络具备可观测性、互操作性,并以多供应商协同演进为前提进行设计时,集成阻力就会大幅降低。工程团队由此获得更大的选择余地,产品发布后的创新节奏也不再减缓,反而加快。
除此之外,对硬件抽象层和API进行标准化有助于形成一致性,让各方都能更加熟悉,更快地采取行动。
可观测性:提速的关键
业界正逐步打破另一个根深蒂固的认知——安全合规会拖慢创新步伐。事实上,情况正变得恰恰相反。
导致工程部门放慢脚步的不是安全合规要求,而是不确定性。当团队无法洞察系统状态时,每一次变更都充满风险。当诊断能力受限时,根本原因分析往往需要数周甚至数月。当OTA部署信心不足时,工程部门会对推送改进更新犹豫不决。
由此造成的结果是,系统软件虽然在技术层面具备更新能力,但在操作层面却遭到冻结。对此,行业正在形成的应对方式不是流程优化,而是架构变革。
诊断、可观测性和预测性系统洞察,越来越多地被视为核心设计要素,而非产品发布后的服务工具。随着汽车成为分布式计算平台,能否实时了解系统状态,将直接决定企业是选择保守迭代,还是自信推进部署。
“真正的迭代加速,不是来自代码数量的增长,而是来自对系统行为的深刻理解。”
预测性能源智能:新一代控制平面
能源领域正迎来新一轮系统性变革。电池系统、能量管理和热动力学正成为平台风险的重要来源,但同时也是重大机遇。
过去,这些系统主要被视为硬件层面的挑战,涉及电芯化学体系、封装结构和散热设计等方面。然而,随着电气化规模不断扩大,贯穿整车生命周期的能量管理复杂性已成为一个战略问题。
保修风险、衰减不确定性、运行可靠性和车辆残值,最终都与电池息息相关。幸运的是,预测性能源智能正在改变这一局面。
当电池健康、热状态和使用模式变得可观测且对软件可见时,工程部门便获得了一种新的控制能力。软件团队可以据此作出关于性能包络、充电策略和在线更新的明智决策,而不必盲目猜测物理系统的实际响应和反馈。
从这个意义上说,预测性能源智能通过减少未知因素,加快工程决策速度,发挥了“风险刹车”的作用。
经济承压之下,靠设计实现韧性
架构决策同样受到更广泛经济现实的影响。未来几年,监管要求的动态变化、关税不确定性、供应链碎片化,以及贯穿价值链的成本压力,都可能会成为主导因素。
在这样的环境下,单纯以物料清单(BOM)成本为优化目标的架构,可能会变得愈发脆弱,因为韧性正日益成为一种竞争优势。
采用开放网络标准、模块化计算域和灵活能源系统的平台,能够在供应商更替、监管演进或新能力涌现时快速适应。这些设计选择未必追求短期成本最小化,但它们显著增强了系统在条件变化时的调整能力。
而调整速度最终可能比优化更重要。事实上,当下以韧性为导向进行架构设计的企业,将更有能力应对未来的不确定性,而无需从头开始重建平台。
座舱AI带来差异化体验,真正实现规模化
当前,座舱体验已成为最受瞩目的创新赛道之一。先进的感知技术、沉浸式音频、智能显示屏和AI驱动的交互模式,为驾驶员和乘客带来了全新体验。然而,在这些令人兴奋的进展之下,存在一个结构性挑战。
如果底层基础设施无法实现规模化验证、更新、观测和支持,差异化将难以落地。
可信的视频、音频和传感器网络,正成为座舱AI战略的基础。这些系统不仅需要实时可靠地传输海量数据,还必须具备良好的可诊断性、可升级性,并能跨多个计算域实现互操作。
没有这一基础,AI功能就只能停留在令人印象深刻的演示阶段,无法成为可规模化的产品。这再次说明,架构决定速度。
重构速度
汽车行业正迈入新的发展阶段:单纯的工程速度快已不再是决定性优势。如今真正重要的是“系统性速度”,即创意从架构设计到验证、再到生产及后续现场更新的推进效率;同时,也取决于工程部门能否在车辆量产上路后,从容、稳妥地完成后续更新与优化。
成功驾驭此次转型的领军企业,将会认同以下原则:
- 构建开放、可互操作的网络基础,保留选择空间。
- 将诊断、可观测性和预测性智能视为核心架构要素。
- 设计以安全性和可靠性加速迭代而非限制迭代的平台。
简言之,要打造一种能够“复利式加速”的体系。
行业讨论的焦点,正日益转向如何将这些技术融入面向未来十年、具备持续迭代能力的架构。
这就引出了一个或许最为关键、也最为直白的问题:在您的架构中,哪些环节仍停留在推倒重来的循环之中,而未形成“复利式加速”?
这个问题的答案,将决定下一阶段竞争优势的归属。