シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD1941:  SigmaDSP™、オーディオ信号プロセッサ、マルチチャンネル、28ビット

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD1940/AD1941は全機能内蔵型の28ビット、シングル・チップ、マルチチャンネルのオーディオ用DSPであり、イコライゼーション、マルチバンド・ダイナミクス処理、遅延補償、スピーカ補償、および画像エンハンスメントを実行します。 これらのアルゴリズムを使用して、スピーカ、アンプ、およびリスニング環境で実際に発生するリアルワールドの制約を補償できるため、聴覚に伝わるオーディオ品質が大幅に向上します。

AD1940/AD1941で行われる信号処理は、ハイエンドのスタジオ機器での信号処理に匹敵します。この信号処理の大部分を最高の56ビット倍精度モードで実行するため、非常に優れた低レベルの信号性能が実現し、しかもリミット・サイクルまたはアイドル・トーンがまったく発生しません。ダイナミクス・プロセッサには、ハイエンドの放送用圧縮器でよく用いられる、非常に高性能の複数ブレークポイント・アルゴリズムが採用されています。

AD1940/AD1941は完全にプログラマブルなDSPです。ソフトウェアの操作が容易であるため、ユーザはバイクワッド・フィルタ、ダイナミクス・プロセッサ、サラウンド・サウンド・プロセッサなどのブロックを使用して、カスタム信号処理フローをグラフィカルに設定できます。拡張型の制御ポートが用意されているため、クリック音のないパラメータ更新が可能であり、また、アルゴリズム・フローのどのポイントからも読出し機能を実行できます。

AD1940/AD1941のデジタル入力および出力ポートによって、多数の2チャンネル・シリアル・データ・ストリームまたはTDMデータ・ストリームによるADCおよびDACとのグルーレスな接続が可能です。TDMモード時に、AD1940/AD1941は8または16チャンネルのシリアル・データを入力および出力できます。また、入力および出力ポートの構成を個別に設定することも可能です。AD1940は4線のSPIポートによって制御され、AD1941は2線のI2Cバスによって制御されます。制御インターフェース以外については、2つの製品の機能は同じです。

アプリケーション

  • 自動車用サウンド・システム
  • デジタル・テレビ
  • ホームシアター・システム(Dolbyデジタル/DTSポストプロセッサ)
  • マルチチャンネル・オーディオ・システム
  • ミニコンポーネント・ステレオ
  • マルチメディア・オーディオ
  • デジタル・スピーカ・クロスオーバー音源を座席に埋め込んだサウンド・システム(航空機/自動車の座席)
  • 特長と利点

    • 16チャンネルのデジタル・オーディオ信号プロセッサ
    • 最大192kHzのサンプル・レートに対応
    • 最高56ビットのアキュムレータ付き28×28ビット乗算器
    • カスタム・プログラムのダウンロード用として完全にプログラマブルなプログラムRAM
    • 1024個のパラメータを完全に制御するパラメータRAM
    • トランスペアレントなパラメータ更新とモードおよびメモリ転送の完全な制御を実現するI2C制御ポート
    • クリック音のないボリューム・コントロールとダイナミック・パラメータの更新を実行するターゲット/スルーRAM
    • その他の特長についてはデータシートを参照してください

    AD1941機能ブロック図

    For evaluating the AD1941, please use the EVAL-AD1940MINIBZ. The parts only differ in that the AD1941 has an I2C control port and the AD1940 has an SPI control port. You can get further information from the SigmaDSP FAQ. If your questions are not answered there, direct any SigmaDSP support inquiries to sigmadsp@analog.com.

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD1940/AD1941: SigmaDSP Multichannel 28-Bit Audio Processor Data Sheet (Rev B, 04/2010) (pdf, 817 kB)  データシート PDF
    AN-1006: Using the EVAL-ADUSB2EBZ  (pdf, 349 kB) アプリケーション・ノート PDF
    Sigma Studio Overview
    Familiar audio processing blocks can be wired together as in a schematic, and the compiler generates DSP-ready code and a control surface for setting and tuning parameters.
    Videos HTML
    VisualDSP++ 5.0 Linker and Utilities Manual (Revision 3.5, January 2011)  (pdf, 2290 kB) | Request a CD ソフトウェア・マニュアル PDF
    Audio Processors, Amplifiers Deliver Complete HDTV Audio Subsystem
    (Embedded.com, 10/1/2007)
    関連記事 HTML
    ADI: Analog Essential To HDTV Experience
    (Electronic Design, 10/1/2007)
    関連記事 HTML
    SigmaDSP™オーディオ・プロセッサ メディア掲載一覧 HTML
    SigmaStudio™グラフィカル開発ツール メディア掲載一覧 HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Which SigmaDSP is right for my application? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Which SigmaDSP parts are qualified for automotive applications? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What evaluation boards are available for the SigmaDSP processors? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What advanced algorithms are available for SigmaDSP? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What is needed to boot a SigmaDSP processor? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What is the processing power and RAM sizes of the different SigmaDSPs? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    How can I program and tune my target application using SigmaStudio? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    When should I use double precision and when should I use single precision filters? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    How do I protect my SigmaDSP design against power supply overvoltage and ESD? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    How can I get a copy of SigmaStudio? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    I already have a copy of SigmaStudio. How can I get the latest version? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Where can I find a description of the changes made in the latest version of SigmaStudio? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are the PC requirements for SigmaStudio? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What documentation is available for SigmaStudio? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Can I use SigmaStudio without hardware connected? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    How can I write my own algorithms in SigmaStudio? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    After I link-compile-download my project, the bar at the bottom of SigmaStudio turns green. Does this mean my program downloaded to the DSP successfully? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    How can I check that I have proper communication between SigmaStudio and the SigmaDSP hardware? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    How can I see exactly what SigmaStudio is writing to the target hardware? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    How do I change the sampling rate of my design in SigmaStudio? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Where can I see how much of the SigmaDSP resources my project consumes? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    My signal flow is running out of instructions. What can I do to save resources? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    I can't use the maximum delay memory in my project. What's happening? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    When the signal input to my compressor is above 6 dB, the compression stops and my signal starts increasing. What's happening? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    How can I eliminate pops when changing the delay parameter at run-time? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    My application requires that I use multiple blocks that generate many addresses that I then have to map to my microcontroller code. Can I fix specific memory addresses for specific blocks to avoid all this mapping overhead? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What is the difference between the AD1940 and AD1941? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What evaluation boards are available for the AD1940 and AD1941? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Why are the safeload registers five bytes long, while I'm loading four-byte parameters into the RAM using these registers? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    How can I tune my own hardware design using SigmaStudio? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Where can I get further support for the SigmaDSP? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    SigmaStudio™グラフィカル開発ツール SigmaStudio Overview HTML
    Firmware Loader for SigmaDSPs デバイスドライバ HTML

    関連製品情報 & 実用回路

    関連する周辺製品

    Suggested Companion Products


    Recommended I2S MEMS Microphone for the AD1941

    • For a high performance, low power, complete microphone solution, we recommend the ADMP441.
    Recommended Audio DAC for the AD1941
    • For a high performance, 16-channel, differential output DAC, we recommend the ADAU1966.
    Recommended Power Solutions
    • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

    Were these recommendations helpful?

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD1941 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD1941YSTZ 製品状況: 製造中 48 ld LQFP 48 工業用 Tray, 250 $ 10.02 $ 8.45 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD1941YSTZRL 製品状況: 製造中 48 ld LQFP 48 工業用 Reel, 1 $ 0.00 $ 8.45 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる