シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7147:  CapTouch® プログラマブル・コントローラ、単極容量センサー用

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7147は、ボタン、スクロール・バー、ホイールなどの操作機能を実現するための容量センサー用に設計されています。センサーはPCボードの1層で十分あるため、超薄型のアプリケーションに最適です。

AD7147は、オンチップの環境キャリブレーション機能を集積した容量/デジタル・コンバータ(CDC)です。このCDCには13チャンネルの入力があり、ここからスイッチ・マトリックスを経由して16ビット、250kHzのΣΔ(シグマ・デルタ)コンバータに信号が送られます。CDCは外部センサーの容量変化を検知し、この情報を使用してセンサーの起動を記録します。レジスタの設定によって、CDCのセットアップを完全に制御できます。

高分解能のセンサーの場合は、ホスト・プロセッサ上でマイナー・ソフトウェアを実行する必要があります。

AD7147は、単極容量センサー(グラウンド・センサー)用に設計されています。アクティブ・シールド出力を使って、センサーのノイズ・ピックアップを最低限に抑えます。

AD7147は、周囲の環境変化を補償するオンチップのキャリブレーション・ロジックを内蔵しています。キャリブレーション・シーケンスは、センサーがタッチされない限り連続的な間隔で自動的に実行されます。したがって、環境の変化によって外部センサーに対する誤タッチやタッチの未登録が生じることはありません。

AD7147にはSPI互換のシリアル・インターフェースがあり、AD7147-1はI2C互換®のシリアル・インターフェースを備えています。どちらのデバイスにも、割込み出力と汎用入出力(GPIO)が用意されています。VDRIVEピンは、VCCとは無関係にシリアル・インターフェースの電圧レベルを設定します。

4mm×4mmの24ピンLFCSPパッケージを採用しており、2.6~3.6Vの電源電圧範囲で動作します。低消費電力モード時の動作消費電流は、13個のセンサーで26μA(typ)です。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • パーソナル・ミュージックおよびマルチメディア・プレーヤ
  • 携帯型スマート機器
  • テレビ、A/Vおよびリモート・コントロール
  • ゲーム機器コンソール
  • デジタル・カメラ
  • 特長と利点

    • プログラマブル容量デジタルコンバータ(CDC)
      フェムトファラッドの分解能
      13個の容量センサー入力
      9msの更新レート(全13センサー入力)
      外付けのRC部品は不要
      自動変換シーケンサ
    • オンチップの自動キャリブレーション・ロジック
      環境の変化に対応した自動補償
      自動適応型のスレッショールド/感度レベル
    • AD7142と互換のレジスタ・マップ
    • キャリブレーション・データ保存用の内蔵RAM
    • SPI互換(シリアル・ペリフェラル・インターフェース互換)シリアル・インターフェース(AD7147)
    • I2Cのシリアル・インターフェース(AD7147-1)
    • シリアル・インターフェース専用のVDRIVEレベル調整
    • 割込み出力および汎用入出力(GPIO)
    • 24ピン、4 mm×4 mm LFCSP
    • 電源電圧:2.6~3.3V
    • 低動作電流
      通常消費電力モード:1mA
      低消費電力モード:21.5μA

    AD7147機能ブロック図

    関連情報

    タッチコントロールのデモもご覧ください。

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD7147: 1端子容量センサー用CapTouch™プログラマブル・コントローラ (Rev 0, 09/2007) (pdf, 2332 kB)  データシート PDF
    AD7147: CapTouch Programmable Controller for Single-Electrode Capacitance Sensors Data Sheet (Rev D, 09/2011) (pdf, 1397 kB)  データシート PDF
    AN-957: AD7147およびAD7148 CapTouch ® コントローラのレイアウト・ガイドライン  (pdf, 413 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-957: Layout Guidelines for the AD7147 and AD7148 CapTouch® Controllers  (pdf, 337 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-929: CapTouch®アプリケーション用にAD714Xを調整  (pdf, 962 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-929: Tuning the AD714x for CapTouch® Applications  (pdf, 618 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-925: AD7147 CapTouch ® コントローラ用センサー  (pdf, 765 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-925: Sensors for the AD7147 and AD7148 CapTouch® Controllers  (pdf, 189 kB) アプリケーション・ノート PDF
    Webcast: Design And Develop Innovative And Robust Touch Sensor Interfaces Using Capacitive-To-Digital Converters
    This Webcast will focus on the design and development of CDC-based touch sensors and their application, cite CDC product examples such as the AD7142, and explore development tools provided by ADI.
    Webcasts WEBCAST
    MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
    Healthcare at Home (Part II)
    A major trend in medicine is to move treatments and monitoring out of the hospital or even the doctor's office and either attach them to the patient or enable it to be done in the home. What can device designers do to aid this effort and what technologies would help to enable it.
    (EDN, February 25, 2008)
    技術関連記事 HTML
    AD7147: Higher Touch-Control Sensitivity From Capacitance-to-Digital Converter
    (acquisitionZONE, 7/30/2007)
    関連記事 HTML
    CDC Enables Touch-Control Sensitivity in Portable Electronic Devices
    (Embedded.com, 6/11/2007)
    関連記事 HTML
    ヘルスケアIC ソリューション・ブリテン
    ヘルスケア IC ソリューション・ブリテン, Volume 11, Issue 2
    ソリューション・ブリテン HTML
    2008 Medical Solution Profile  (pdf, 126 kB)
    High Performance ICs for Medical Imaging, Patient Monitoring, and Instrumentation
    メディア掲載一覧 PDF
    We measure portable performance in µA and MHz. In handheld designs, analog is everywhere. メディア掲載一覧 HTML
    ICs for Enhanced Handset User Experience メディア掲載一覧 HTML
    Capacitance-to-Digital Converter (CDC) Technology メディア掲載一覧 HTML
    Leading Inside Advertorials: Providing an Edge in Capacitive Sensor Applications  (pdf, 85 kB) メディア掲載一覧 PDF
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Is an air gap between sensor PCB and covering material allowed? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    When should I use AC shield? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    2-layer or 4-layer PCB? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Is there a keep out area required around the sensor? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What is the maximum distance between sensor traces and AD7147? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    How many sensors can I implement using one AD7147 device? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Can all sensors connected to the AD7147 be active at the same time? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What happens when a finger is placed across two sensor buttons? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What happens when users with different finger sizes contact the sensor? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Will the AD714x sensors work with a glove? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Can conductive material be placed directly on top of the sensors? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Can the AD714x work under wet/humid conditions? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    How far away from the sensor can proximity be detected? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Is there a power-up configuration? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Is auto calibration possible? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What is the IC temperature range? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What is the AD714x operating voltage range? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Does the AD714x have an interrupt? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Should I be concerned about ESD? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Is there software required for buttons? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Does Analog Devices provide the open source C-Code for sliders and scroll wheels? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What is the code space for a Slider? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What is the code space for a Scroll Wheel? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Is an air gap between sensor PCB and covering material allowed? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Can other components go on same PCB as sensor? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Which iCoupler product is best for my application? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are Capacitive Sensors and how are they used? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD714X Input CapTouch® Programmable Controller Linux Driver デバイスドライバ HTML
    CapTouch Software License Agreement  (pdf, 15 kB)
    Dowloading and opening the software implies acceptance of the Analog Devices software license agreement
    ソフトウェア・モジュール PDF

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD7147 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD7147ACPZ-1500RL7 製品状況: 製造中 24 ld LFCSP (4x4mm 2.5mm PAD) 24 工業用 Reel, 500 - $ 1.28 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD7147ACPZ-1REEL 製品状況: 製造中 24 ld LFCSP (4x4mm 2.5mm PAD) 24 工業用 Reel, 5000 - $ 1.28 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    AD7147ACPZ-500RL7 製品状況: 製造中 24 ld LFCSP (4x4mm 2.5mm PAD) 24 工業用 Reel, 500 - $ 1.28 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD7147ACPZ-REEL 製品状況: 製造中 24 ld LFCSP (4x4mm 2.5mm PAD) 24 工業用 Reel, 5000 - $ 1.28 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    AD7147PACPZ-1500R7 製品状況: 製造中 24 ld LFCSP (4x4mm 2.5mm PAD) 24 工業用 Reel, 500 - $ 1.28 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD7147WPACPZ-1500R 製品状況: 製造中 24 ld LFCSP (4x4mm 2.5mm PAD) 24 工業用 Reel, 500 - $ 1.38 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    AD7147WPACPZ-1RL 製品状況: 製造中 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.30mm EP) 24 工業用 Reel, 5000 - $ 1.38 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    AD7147WPACPZ-500R7 製品状況: 製造中 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.30mm EP) 24 工業用 Reel, 500 - $ 1.38 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    AD7147WPACPZ-RL 製品状況: 製造中 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.30mm EP) 24 工業用 Reel, 5000 - $ 1.38 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    EVAL-AD7147 & EVAL-AD7147-1 Evaluation Boards
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-AD7147EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 177.10 Yes -
    EVAL-AD7147-1EBZ 製品状況: 製造中 AD7147 Evaluation Board – I2C version $ 177.10 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる