DS2704

量产

1280位EEPROM,带有SHA-1认证

组合了SHA-1鉴别和1280位EEPROM,向后兼容于DS2502

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 使用SHA-1算法实现安全质询与响应认证
  • 5页可锁定的32字节EEPROM
  • Dallas 1-Wire接口,具有标准和高速通信模式
  • 唯一的64位序列号
  • 与DS2502的存储器映射和读功能命令相兼容
  • VDD工作电压可低至2.5V
  • 采用微型晶片级UCSP封装和3mm x 3mm TDFN封装(无铅)

DS2704提供1280位EEPROM数据存储和安全散列算法(SHA)引擎。通过Dallas的1-Wire®接口在连接单节电池时进行串行通信,64位唯一序列号允许挂接到多节点网络,并可标识单个器件。

1280位存储器分为5页,每页32字节,可以存储电池特性、充电电压、电流和温度参数,以及电池制造商数据。可在线更改EEPROM页,并能单独锁定以实现数据写保护。

DS2704具有联邦信息标准180-1、180-2以及ISO/IEC 10118-3中指定的安全散列算法(SHA-1)。SHA-1提供了可靠的加密解决方案,以确保电池组或其它外设由指定的生产商制造。DS2704通过处理主机发送的质询和片上存储的64位密钥,生成一个160位响应字并送回主机。密钥不会在电池与主机之间传输。

应用

  • 2.5G/3G无线手机
  • 数码相机与摄像机
  • 手持式电脑/终端或笔记本电脑
  • PDA

DS2704
1280位EEPROM,带有SHA-1认证
DS2704:原理框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

DS2704EVKIT

DS2704评估板

特性和优点

  • 演示DS2704带有SHA-1认证的1280位EEPROM的性能,包括:
    • 使用SHA-1算法实现安全质询与响应认证
    • 5页可锁定的32字节EEPROM,与DS2502兼容
    • 认证
  • 连接至支持USB操作、运行Windows XP®或更早操作系统的PC的USB端口

产品详情

DS2704评估板(EV kit)可方便地对带有SHA-1认证的1280位EEPROM DS2704进行性能评估、软件开发和原型设计。评估板通过DS9123O USB适配器和RJ-11电缆连接至PC。所有相关资料以及评估软件,可从我们的主页china.maximintegrated.com下载。

DS2704的评估软件可使用户完全控制DS2704的所有SHA-1功能和存储功能以及多种其它命令。

评估板电路为DS2704提供了稳定的环境以完成SHA-1计算、DS2704的设置和读取。评估演示板将不断更新。更多关于演示电路板的信息,请访问我们主页china.maximintegrated.com

应用

  • 2.5G/3G无线手机
  • 数码相机与摄像机
  • 手持式电脑/终端或笔记本电脑
  • PDA

DS2704EVKIT
DS2704评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS2704的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览