LTspice:ドット間の接続

時として、最もシンプルなことを知らずにいることがあります。通常、LTspiceの回路図に部品を配置し終わったら、Draw Wire (F3)を選択し、左クリックで配線を開始します。再度クリックすると向きの変更、結線を行えます。この操作を繰り返して回路が完成したら、右クリックで配線モードを取り消します。これが通常の操作ですが、抵抗などの複数個の素子を通る配線を描くことが可能で、それらが直列接続されるように、素子上の配線が自動的にカットされることを御存知でしたか?複数の素子を通る直線を1本描くことで、簡単に素子を直列接続できます。

Connect the Dots

Gabino-Alonso

Gabino Alonso

Gabino Alonsoは、アナログ・デバイセズのPower by LinearTMグループで戦略的マーケティング・ディレクターを務めています。アナログ・デバイセズに入社する前は、Linear Technology(現在はアナログ・デバイセズに統合)、Texas Instruments、カリフォルニア・ポリテクニック州立大学で、マーケティング、エンジニアリング、オペレーション、教育など、多岐にわたる業務に従事していました。カリフォルニア大学サンタバーバラ校で電気工学とコンピュータ工学の修士号を取得しています。