µModuleレギュレータのスイッチ・ノードを調べる方法

パワーマネージメント回路が正しく機能しているかどうかを確認する一般的な方法は、スイッチノードをプローブで調べることです。しかし、パワーµModuleレギュレータのスイッチノードはアクセスできないことがよくあるのですが、この作業はどのようにして行うのでしょうか?Alan Chern が一例としてLTM4611を使用して、このビデオの42秒あたりからどのように工夫したかを説明しています。

オシロスコープのプローブを使ってµModuleパッケージの上面を少し調べることにより、誘導的にスイッチノードを検出することができます。トリガーがかかれば、スイッチノードのデューティサイクルを調べて、降圧レギュレータが動作中であることを確認することができます。入力電圧を変えてスイッチノード波形の正確な変化を監視することで、レギュレータが正しく動作しているさらなる証拠を収集します。この例では降圧レギュレータが使用されていますが、この技法はバッテリチャージャやLEDドライバのµModuleレギュレータにも応用できます。

 

Generic_Author_image

Willie Chan