signals header
A family of four relaxing on a light-colored sofa in modern living room with large windows next to an SVS Subwoofer
A close-up shot of a black SVS subwoofer resting on a floor in front of a large window
 

Signals+ ニュースレター登録

Signals+はコネクティビティ、デジタルヘルス、モビリティ、スマートインダストリーに関する最新情報をお届けします。

「登録する」をクリックすると、Analog Devices, Inc.およびその子会社からマーケティング情報を受け取ることに同意し、当社のプライバシーポリシーに同意したことになります。プライバシー設定でいつでも配信停止できます。

ありがとうございます。ご登録のメールアドレスにお送りしたメールを確認し、ニュースレター登録を完了させてください。

世界中の人々の生活に影響を与える、画期的なテクノロジーに関する最新情報をタイムリーにお届けします。

閉じる

SVS:SigmaStudioを活用してアナログからデジタル信号処理(DSP)へ転換し、高音質を実現

December 15, 2025

主なポイント

  • SVSは、SigmaDSP®を活用して深く正確な低音とスピーカ音のシームレスな統合を精密に実現。
  • SigmaStudio®の直感的なGUIが、プロトタイピングとリアルタイムのDSP調整を加速させ、開発を効率化。
  • 高度なDSP性能とアプリ連携により、精密なキャリブレーション、リアルタイムのウーファ・モデリング、そして個別に最適化されたサブウーファ制御を実現。

 

優れたサブウーファを、真に没入感あふれる、部屋を揺らす体験へと変えるものは何でしょうか。SVSは、アナログ・デバイセズと業界で高く評価されるSigmaDSP技術により、妥協のない音質追求を実現しました。SVSは、デジタル信号処理を採用することで、精度、柔軟性、一貫性の新たな次元を実現しました。これにより、既存のアナログ設計からの脱却に慎重だった業界の壁を超え、ホーム・オーディオの可能性を再定義しています。

SigmaStudioは、使いやすいGUIで自立的に完結する設計となっているため、SVSは、その機能と強力な特長を自社の設計プロセスへ素早く統合し、アナログ・デバイセズの深い関与を必要とせずに、迅速に展開へと移行できました。

概要

会社概要

SVSは、世界トップクラスの音質への情熱を原動力に、高性能オーディオ製品を提供しています。SVSは、音質に一切の妥協を許さず、リファレンス品質のオーディオを優れた価格性能比で提供しています。こうした理念が実を結び、SVSはトップクラスのサブウーファ・ブランドへと成長し、現在では、優れた性能と価値で知られるスピーカ・メーカーとして急速に存在感を高めています。

課題

ハイファイ業界全体が抱える大きな課題は、従来のアナログ設計からDSPへの転換にあります。

目標

SVSの定評のあるサブウーファの性能を更に高めるため、DSP(デジタル信号処理)を活用したデジタル・クロスオーバ設計を導入し、より高い柔軟性、精度、一貫性を実現します。

ソリューション

SigmaDSP(ADAU1701、ADAU1452)は、高度なデジタル音響処理を容易、柔軟かつ効率的に行えるようにすることで、スピーカやサブウーファ・メーカーのスムーズなDSP移行を実現します。

SVSとアナログ・デバイセズがSigmaDSPを活用し、豊かで没入感のあるサウンドを生み出した方法について、SVSのProduct Management、Senior DirectorであるSmith Freeman氏へのインタビューで詳しくご紹介します。

A man standing in an anechoic chamber next to a floor-standing speaker
Product Management、Senior Director、Smith Freeman氏

アナログ・デバイセズ:SVSのサブウーファは、革新性で知られています。パワード・サブウーファの設計にDSP技術を統合しようとしたきっかけは何でしたか。

SVS: 設計の観点から見ると、DSPが性能とユーザ体験の最適化に重要な役割を果たしているにもかかわらず、サブウーファ・メーカーの多くがDSPを採用していないことは驚くべきことです。SVSにとって、アナログ・デバイセズのDSPは、ドライバやキャビネット、ポート、アンプを精密に制御する縁の下の力持ちのような存在です。電源を監視、制御することで、強力な音圧で空間を満たす出力を引き出すことができます。更に、すべてのコンポーネントを調和させ、深く正確な低音を実現し、リファレンス再生レベルでも優れた音質を保てます。

このアイデアに対して、社内で懐疑的な声や反対はありましたか。

まったく逆です。SVSは常に、SVSの性能を実現する上で役立つ新たなツールやアプローチを歓迎しています。SVSは、10年以上前からすべてのサブウーファにSigmaDSPを使用しています。DSPはある意味、SVSのサブウーファにとってDNAのような存在です。SVSのサブウーファが求められる性能を実現するには、ADAU1452のようなソリューションをSVSのアンプに統合することが不可欠だと考えていました。

最初にSigmaDSPに惹かれた理由は何でしたか。特に惹かれる機能や仕様がありましたか。

ADCやDAC、加えて高い処理能力も備えているSigmaDSPは、SVSがサブウーファを正確にチューニングし、制御する上で最適です。また、SigmaDSPは業界トップクラスの高解像度と低SNRを実現し、ノイズや歪みの発生を抑えることで、SVSのサブウーファが音の忠実性をしっかりと維持しています。リアルタイム・チューニングや高度なフィルタ処理、インテリジェントなドライバ管理により、SVSのエンジニアは、それぞれのサブウーファに最適な音響応答を作り込むことができます。しかも、SigmaStudioは、サブウーファのあらゆる構成要素に対して、完全な制御システムを開発できる直感的な環境も提供しています。

SigmaDSPは、アナログ・デバイセズの強力なソフトウェアであるSigmaStudioを使って簡単にプログラムできる製品として知られていますが、評価やプロトタイピングでも使いやすいと感じましたか。

そうですね。SigmaStudioは、アンプ動作全体を管理する信号フローと制御システムを構築できる上、GUIがわかりやすく習得しやすい点も魅力です。リスニングや測定と並行してDSPをリアルタイムに調整できるため、開発を迅速かつ反復的に進められます。強力かつ直感的なシグナル・チェーン・ビルダを活用することで、SVSはサブウーファ設計における高度な科学性と創造性に注力できます。広範な無響室テストと実環境テストを効率的に進められることは、SVSのサブウーファに求められる高い性能基準を達成する上で重要でした。

Two SVS subwoofers side-by-side

SB-5000およびPB-5000 R|Evolution Subwoofer

SigmaStudioの機能の中で、エンジニアリング評価を容易に、かつ効率的に進めるのに役立った機能は何でしたか。

SVSは、長年にわたりアナログ・デバイセズのDSPを使用しており、その優れた成果は長期間にわたって証明されています。SigmaStudioの直感的なGUIを使用することで、DSPの信号フローをデジタル・オーディオ・ワークステーションのように視覚的に構築、調整できるため、評価作業を容易に進められました。その結果、プログラミングの細かな作業に煩わされることなく、最高のサウンドを追求するチューニングに集中できました。SigmaStudioの柔軟性とリアルタイム調整によって開発プロセスが効率化し、サブウーファの機能強化や高忠実性を迅速に実装することができました。常に進化し続けるアナログ・デバイセズのDSPの機能は、SVS製品の成長を支える重要な要素となっています。

DSPを使用して実現できた機能の中で、もしDSPがなければ実現できなかったものはありますか。

サブウーファの多くはDSPを搭載していませんが、SVSではDSPを性能とユーザ体験の中核に据えています。アナログ・デバイセズのDSPは、室内応答の調整やAC電源の安定化から、熱や電流の状態監視まですべてを管理し、厳しい条件下でも、SVSのサブウーファが深く正確な低音と安定した出力を実現できるようにしています。DSPはまた、低域の拡張を調整してルーム・ゲインを最大限に引き出し、アナログ設計を上回る深い低音を実現することができます。アプリはSVSが独自に設計しており、使いやすく直感的なユーザ向けインターフェースを備え、機能はすべてアナログ・デバイセズのDSPに組み込まれています。実際、このアプリはユーザがDSP制御に直接アクセスし、自分の好みや部屋の環境、特定の用途に合わせてサブウーファを最適化できるよう設計されています。このシナジーこそが、SVSを唯一無二の存在へと際立たせています。

上位モデルのサブウーファには、294MHzで動作する新世代SigmaDSPコアであるSigma300を採用されていますが、従来の約25倍となるこの処理能力(クワッドMACとクロック速度6倍)を追加したことで、何か興味深い機能は生まれましたか。

ADAU1452 DSPを搭載したことで、新たにSVS AUTO EQ機能が加わり、ユーザがアプリを使って室内の低音を最適化できるようになりました。DSPの高い処理能力により、マイクを使用したサブウーファの精密な測定とキャリブレーション、性能の最適化に加え、新しいデュアル・モノブロック・アンプ・トポロジを管理して、かつてない出力と制御を実現することも可能になりました。DSPにより、ウーファの挙動をリアルタイムで監視し、動作をモデル化することで、過大なエクスカーションを防ぎつつヘッドルームを最大化できるようになりました。これらの高度機能は、ADAU1452の高い処理能力がなければ実現できませんでした。

SVSのマーケティングでアナログ・デバイセズのDSP名称をご使用いただいていることに感謝しています。これはお客様やオーディオ業界からどのように受け止められていますか。また、価値ある特徴になっていますか。

アナログ・デバイセズはオーディオ業界で確かな実績を持つリーダーであり、音響設計とエンジニアリングに妥協を許さないSVSとして、アナログ・デバイセズ名称を掲げることを誇りに思っています。

アナログ・デバイセズのSigmaStudioの特長

SigmaStudioは、SigmaDSPやSHARC®オーディオ・プロセッサ、A2B®トランシーバ向けのプログラミング、開発、チューニング用ソフトウェアです。主な特長は次のとおりです。

  1. 直感的で視覚的なワークフロー:
    ドラッグ・アンド・ドロップが可能なグラフィカル・インターフェースにより、DSPのコーディング経験がほとんどないエンジニアでも、オーディオ信号処理チェーンの設計、構成、チューニングを視覚的に行うことができます。これにより、従来型のスピーカ・メーカーにとっても、デジタル処理の導入がより容易になります。

  2. 迅速なプロトタイピングとチューニング:
    メーカーは、様々なDSPアルゴリズム(クロスオーバ、EQ、ダイナミック・レンジ制御、ルーム補正など)を素早くプロトタイプ化し、すぐに結果を確認できます。これにより開発サイクルが加速し、オーディオ性能の更なる検証や微調整が可能になります。

  3. リアルタイム調整:
    リアルタイムでパラメータを変更できるため、システムを聴きながらDSP設定を調整でき、特定のスピーカやサブウーファ設計に合わせて音質を最適化しやすくなります。

  4. システムレベルの統合:
    A2Bトランシーバや各種アルゴリズムなどのオーディオ・プロセッサやコンポーネントに対応し、システム設計と統合を包括的に進めることができます。

  5. DSP専門家以外にも使いやすい環境:
    下層レベルのDSPコーディングを意識する必要がないため、オーディオ分野のエンジニアやハードウェア設計者でも、ソフトウェアの専門家になることなく、高度なDSP機能を活用できます。

Headshot of Matthew Tyler.
「SigmaDSPとSigmaStudioを活用して革新を生み出すお客様の取り組みには、常に深い感銘を受けています。SVSの優れたエンジニアは、サブウーファ設計の可能性を更に広げており、私たちはその一翼を担えていることを誇りに思います。」

Matthew Tyler

Consumer Group、Vice President
アナログ・デバイセズ