中間電圧を高い効率で低電圧に変換する方法

2026年04月13日

Figure 1

   

要約

スイッチング電源(Switch-mode Power Supply)のトポロジには様々な種類が存在します。本稿では、アプリケーションで使用される中間電圧をより低い電圧に変換し、多様な負荷に対して給電するためのトポロジに注目します。例えば、中間電圧が48Vといった比較的高い値で、出力電圧が12Vや5Vといった比較的低い値であるとします。その場合に使用するスイッチング電源は、新たなトポロジであるハイブリッド・コンバータによって実現するとよいでしょう。ハイブリッド・コンバータを採用すれば、単純な降圧コンバータを使用する場合と比べて高い電力変換効率が得られるからです。本稿では、まずハイブリッド・コンバータの革新性について説明します。その上で、このトポロジに対応するμModule®レギュレータの使用方法を簡単に紹介します。

はじめに

多くのシステムでは、DCリンク電圧が中間電圧として使用されています。例えば、産業分野では24V、車載分野では48Vが使われるといった具合です。サーバやデータ・センターの最新のアプリケーションでは48Vが使われますが、場合によっては52Vが使用されることもあります。こうしたDCリンク電圧を12Vや5Vといった低い電圧に変換するためには、様々なトポロジの電圧コンバータを使用できます(図1)。特にガルバニック絶縁が不要な用途では、降圧制御の概念に基づく変換方法が広く使われています。しかし、一般的な降圧コンバータを使用して48Vのような高いDCリンク電圧から5Vといった低い出力電圧を生成する場合には、1つの問題に直面することになります。それは、中程度の変換効率しか得られないというものです。例えば、48Vから5Vへの変換では、9.6%という低いデューティ・サイクルを使用しなければなりません。このことが原因で高い効率を得ることができないのです。

図1. 48VのDCリンク電圧を使用する電源のアーキテクチャ
図1. 48VのDCリンク電圧を使用する電源のアーキテクチャ

ハイブリッド・コンバータの活用

プッシュプル・コンバータやフォワード・コンバータなどのアーキテクチャではトランスを使用します。その場合、トランスの巻線比によってデューティ・サイクルを調整できます。仮にトランスによって損失が生じることがないのであれば、より効率的な変換を実現できるはずです。しかし、特にガルバニック絶縁を必要としないアプリケーションでは、トランスを使用しなくて済む方が望ましいでしょう。

そこで有力な選択肢になるのがハイブリッド・コンバータです。ハイブリッド・コンバータは、電力変換のための革新的なトポロジによって実現されます。具体的には、チャージ・ポンプと降圧コンバータを組み合わせる形で構成します(図2)。また、それらの機能のために計4つのスイッチを使用します。まず、チャージ・ポンプは電源電圧(中間電圧)を1/2に降圧する役割を果たします。そして、2つ(図2の下側)のスイッチをインダクタと共に使用することで、1/2に降圧された電圧を所望の出力電圧に変換します。

図2. ハイブリッド・コンバータの概念図
図2. ハイブリッド・コンバータの概念図

図2に対応する回路は、「LTC7821」などのハイブリッド・コントローラICを使用することで構成できます。

また、非常にコンパクトなソリューションを構成したい場合には、集積度の高い「LTM4654」が最適な選択肢になるでしょう。この製品は、アナログ・デバイセズのμModuleファミリに含まれるハイブリッド・コンバータICです。これを使用すれば、最大55VのDCリンク電圧を5Vや12Vといったより低い電圧に変換できます。また、最大300Wの電力を連続的に供給することが可能です。同製品を採用した場合、図3のような形のソリューションを構成できます。LTM4654のサイズはわずか16mm×16mm×8.96mmです。また、ご覧のように外付け部品はほとんど必要ありません。例えば、入力電圧が48V、出力電圧が9V、負荷電流が15Aの場合、96.7%の効率が得られます。

図3. LTM4654を使用して構成したハイブリッド・コンバータ(簡略図)。集積度の高いμModuleレギュレータによって、パワー・バス・コンバータのアプリケーションをコンパクトに実現できます。
図3. LTM4654を使用して構成したハイブリッド・コンバータ(簡略図)。集積度の高いμModuleレギュレータによって、パワー・バス・コンバータのアプリケーションをコンパクトに実現できます。

図3の回路は、300Wの電力のソース/シンクに対応できます。

つまり、単に電圧変換を実行するだけでなく、電流のソースとシンクも行えるということです。双方向の動作が可能であることから、システム内でエネルギーを効率的に利用できます。また、LTM4654は負の電圧範囲でも使用可能です。例えば、30Vの入力電圧を基に-7Vの出力電圧を生成するといった具合です。その場合の変換は、反転昇降圧モードの降圧コンバータと同様の方法で実行されます。

更に、このハイブリッド・コンバータは複数並列に接続して使用することも可能です。例えば、同コンバータを2つ使用すれば、2倍の電流/電力を供給できます。

まとめ

中間電圧を基にする電圧変換には、降圧コンバータやトランスをベースとするコンバータなど、既存のトポロジが広く使われてきました。しかし、より高い効率を得たい場合には、ハイブリッド・コンバータのような革新的なソリューションの採用を検討するとよいでしょう。そうすれば、特に各種アプリケーションのバス・コンバータにおいてより高い効率を実現できます。それだけでなく、プリント回路基板上の実装スペースも小さく抑えられます。

著者について

Frederik Dostal
Frederik Dostalは、アナログ・デバイセズ(ドイツ ミュンヘン)のプロダクト・マーケティング担当プリンシパル・エンジニアです。20年以上にわたって蓄積した設計/アプリケーションに関する知識を活かし、パワー・マネージメント分野のエキスパートとして活躍しています。ドイツのエアランゲン大学でマイクロエレクトロニクスについて学んだ後、2001年にNationalSemiconductorに入社。お客様のプロジェクトを支援するフィールド
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成

この記事に関して

産業向けソリューション
技術ソリューション
製品カテゴリ

資料


デザイン・ノート