IC電流源

2017年09月18日

電流源はよく知られた回路ですが、理論的に理想化された回路部品です。電圧源と異なり、0.01% 精度の2端子電流源は、容易に入手できない上に設計が難しい厄介な部品とされてきました。しかし、LT3092の導入により、差し込むだけで即、使える電流源が実現しました。 LT3092は、容易に設定可能な、高インピーダンス、低温度係数の電流源を構成します。

LT3092 製品詳細ページ

IC電流源

2017年09月18日
電流源はよく知られた回路ですが、理論的に理想化された回路部品です。電圧源と異なり、0.01% 精度の2端子電流源は、容易に入手できない上に設計が難しい厄介な部品とされてきました。しかし、LT3092の導入により、差し込むだけで即、使える電流源が実現しました。 LT3092は、容易に設定可能な、高インピーダンス、低温度係数の電流源を構成します。
LT3092 製品詳細ページ
Latest Media 12
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成