ADALM1000(M1K)によるロボットの電圧測定

2017年06月27日

M1Kは、電圧測定に使用できる優れたツールですが、測定が可能な最大電圧は5Vに制限されています。この動画では、M1Kと共に抵抗分圧器を使用することで、より高い電圧を測定する方法を紹介します。

ソフトウェアなどの詳細ページ(英語)

ADALM1000(M1K)によるロボットの電圧測定

2017年06月27日
M1Kは、電圧測定に使用できる優れたツールですが、測定が可能な最大電圧は5Vに制限されています。この動画では、M1Kと共に抵抗分圧器を使用することで、より高い電圧を測定する方法を紹介します。
ソフトウェアなどの詳細ページ(英語)
最新メディア 12
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成