ADA4627-1 / 高性能 J-FET入力 OPアンプ

2011年10月26日

低入力バイアス電流を特徴とするジャンクションFET入力を持つ高性能OPアンプです。±15V電源を使用することができ、ローノイズ特性など、その高精度と合わせて広いダイナミックレンジを実現することが可能です。高精度信号処理に適したこのアンプです。

詳細は、ADA4627-1の製品ページをご覧下さい

ADA4627-1 / 高性能 J-FET入力 OPアンプ

2011年10月26日
低入力バイアス電流を特徴とするジャンクションFET入力を持つ高性能OPアンプです。±15V電源を使用することができ、ローノイズ特性など、その高精度と合わせて広いダイナミックレンジを実現することが可能です。高精度信号処理に適したこのアンプです。
詳細は、ADA4627-1の製品ページをご覧下さい
Latest Media 12
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成