SIGNALS+ 在线快讯订阅
持续关注Signals+,了解有关连接、数字健康、电气化和智能工业的最新见解、信息和想法并加以利用。
智慧农业及IMU技术如何助力全球粮食供应
关键要点
|
全球农业正处于关键转折点。到2050年,全球人口预计将接近100亿,要求粮食产量增加近70%,1 而与此同时,气候变化正在减少可用耕地、扰乱生长季节并加剧水资源紧张。同时,大面积除草剂喷洒、过度施肥和高能耗田间作业对环境的影响持续加剧,而随着年轻一代远离农业,劳动力短缺问题也日益严峻。诸多挑战叠加在一起,正将传统农业生产方式推向能力的极限。
为满足需求并以可持续的方式养活不断增长的世界人口,农业企业必须最大化产量、减少浪费并控制运营成本,以保障粮食供应。未来的发展道路越来越依赖于更智能、更精准的农业耕作方式。精密传感器、人工智能(AI)、机器人技术和物联网(IoT)的兴起,为农民提供了数据驱动的洞察力,使智慧农业更加高效、高产且经济可行。
惯性测量单元的崛起
这场变革的核心是惯性测量单元(IMU),这些紧凑型,多轴传感器,通过测量加速度、角速率和方向,构成了半自动和自动驾驶应用的运动感知基础。从引导自动驾驶的农业拖拉机沿厘米级精度的犁沟路径行驶,到在起伏地形上稳定无人机喷洒,IMU正在悄然帮助人类改善粮食生产方式,使其成为推动智慧农业转型的基石。
奠定基础
在用于引导农业拖拉机之前,IMU早已在高速公路上助力挽救生命。1991年,ADI公司推出了全球首款面向大众市场的MEMS加速度计,用于支持安全气囊系统,随后成为全球汽车的标准配置。2
这项在安全关键传感领域的基础性工作,奠定了ADI在精密惯性技术领域的先驱地位。凭借在高性能模拟和数字信号处理及先进MEMS制造方面的数十年经验,ADI处于IMU技术前沿,并提供涵盖从农业到机器人等多个行业的解决方案组合。
如今,ADI的精密IMU已集成到下一代平台中,助力重塑粮食的种植、收获和分配方式。IMU与全球定位系统(GPS)协同工作,能够引导陆地和空中车辆沿精确路径进行播种、耕作和喷洒作业。惯性传感器还可以监测动物的活动和行为,帮助农民跟踪畜群健康状况并及早发现问题。
当与AI和加速度计结合使用时,IMU还能够在故障发生前检测机器行为的细微变化来实现预测性维护。通过振动分析,这些系统可以及早识别轴承故障、不平衡和部件松动等问题,从而减少关键播种和收获期间代价高昂的停机时间。
IMU的作用如同为机器添加了一副内耳。
IMU的工作原理
IMU集成了加速度计和陀螺仪,能够持续测量物体在三个轴(横滚、俯仰和偏航)上的加速度和旋转速率。IMU可提供关于运动、姿态和位置的实时数据。
通过实时处理数据,IMU能够确定位置、速度和姿态,为自动或半自动系统提供完整的自参考平衡感和方向感,使其无需依赖卫星即可准确获知自身位置。
$27.4B
全球IMU市场规模,2025年*
6.6%
2025-2032年预计复合年增长率*
*Expert Market Research, 2026年3
GPS失效时的导航保障
|
精密惯性传感技术是区分系统“基本可用”与“始终可靠”的关键。 |
现代精密农业拖拉机在8至12英尺高的机身顶部装有大型GNSS天线,负责在广阔田野中将车辆定位精度控制在数英寸之内。当农业拖拉机在山坡或不平坦地形上倾斜时,仅依靠GPS读数会变得不可靠。IMU会对这种运动进行校正,使天线报告的位置与机器在地面上的真实姿态保持一致。在充满挑战的射频环境中,信号中断、干扰和季节性地形变化可能会削弱卫星信号,而IMU能够弥补这些缺口,确保农业拖拉机始终不偏离路径。
并非所有农业活动都发生在开阔田野中。果园和葡萄园的茂密树冠常常会阻挡L波段卫星信号,而谷仓和筒仓则会造成额外的信号遮蔽。在这些GPS信号拒止的通道中,IMU能够持续感知位置和姿态,为可靠的自动驾驶提供不间断的引导。GNSS提供宏观层面的定位,而IMU则提供持续稳定的性能,确保农用机械精确沿预定路线行驶。
精准作业减少浪费
IMU是现代农业机械的核心,使播种、喷洒、耕作和收割作业达到英寸级的可重复精度,保持了远超人工操作的一致性。这种精确性随时间推移而产生复合效应:当每一粒种子的位置在播种时被记录后,机械可在后续阶段返回每个精确位置进行施肥,按需施加肥料或处理剂,从而在减少化学品使用的同时提高效率和产量。
变量喷洒是最典型的例子之一。摄像头和传感器实时识别杂草、作物和植物健康状况的差异,而GPS、IMU和控制软件则动态调整各个喷嘴的喷洒量。由此带来的结果是:除草剂、杀虫剂和营养物质的施用更加精准,既降低了成本、减少了对环境的影响,又最大限度地减少了过量化学物质进入食物链。
2025年达86.8亿美元
智慧农业系统市场规模*
到2034年达260亿美元
预计增长规模*
*Intelmarket Research4
专为严苛农业环境打造
农业环境对惯性传感器的考验之严峻,鲜有其他行业能与之相比。农业拖拉机、农具和无人机产生的持续振动、突然冲击和剧烈温度波动,都可能随时间推移而降低导航精度。从清晨寒冷启动到正午高温峰值,IMU必须在设备经历漫长的播种和收获日连续作业时,始终保持校准后的性能和可重复的性能。用于精准农业的IMU必须同时满足上述所有要求,因此抗振性、温度稳定性和可重复精度 是不可妥协的指标。
为应对这些挑战,ADI采用了“融合优先”架构,不将IMU视为独立传感器,而是将IMU作为更大的定位、导航和授时(PNT)系统的一部分,将惯性传感与GNSS及机载控制系统相集成。由此实现的性能水平是任何单一技术都无法独自达到的。
这种传感器融合方法能够实现:
- 在GNSS中断或卫星信号减弱期间提供持续引导
- 为喷杆调平、机具控制和坡度补偿提供精确的横滚、俯仰和偏航估算
- 高频更新速度和航向信息,实现更平稳的机器引导
- 更快的初始化和收敛速度,最大化有效田间作业时间
无人机:空中精准作业
农业无人机正成为精准农业不可或缺的工具。借助红外和多光谱传感器,无人机能够在短短几小时内对数千英亩农作物进行巡查、检测病害、监测灌溉状况并评估产量潜力。每架农业无人机的核心都是IMU,它与GPS协同导航,同时在风向变化、振动和卫星信号减弱的情况下保持飞行器稳定。
随着无人机变得更小、更轻且更易受振动影响,IMU的性能变得愈发关键。AI驱动的农业智能(如识别植物状况、及早发现病害或在产量受损前检测灌溉缺口)要想达到高质量,依赖于稳定且地理配准精确的图像。当无人机在茂密树冠或崎岖地形附近作业导致GNSS信号减弱时,惯性导航能够保持横滚和俯仰稳定性,平滑高度变化,并确保可靠的运动跟踪,从而保障飞行安全和数据可信度。
为满足上述需求,ADI开发了ADIS16607,这是一款专为在恶劣环境下运行的精密系统设计的IMU。ADIS16607旨在支持有GPS或无GPS条件下的导航,同时还支持航电控制,挂载相机的光学图像稳定以及雷达等负载的平稳控制。它在陀螺仪和加速度计振动整流误差(VRE)方面的改进,带来了更强的抗振性、更精准的定位、更高的无人机稳定性和更低的系统响应延迟,而且全都集成在一个紧凑且易于集成到嵌入式平台的封装中。
超越农田:规模化自动驾驶
如今正在变革农业的IMU功能,在工业应用中也同样至关重要。在仓库中,由惯性传感器引导的机器人提升了从源头到货架的供应链效率。在全球各地的港口,基于IMU的系统能够以更高速度和更高精度搬运集装箱。在采矿作业中,惯性传感器提供的方向和运动数据,对于在GPS信号拒止的地下环境中运行的自动驾驶车辆至关重要。当自动驾驶系统必须在严苛条件下可靠运行时,精密IMU将是解决方案的核心组成部分。
智慧农业的意义已不止是行业达成的一个成功案例,而是反映了一种更广泛的转变:在精密传感技术的引导下,自动驾驶系统正助力解决人类面临的紧迫挑战,以更少的资源生产更多的粮食,保障全球粮食供给。
引用
- “Global Agriculture Towards 2050”。联合国粮食及农业组织,2009年10月。
- "ADI公司的革命性MEMS开关技术的基本原理”。ADI公司。
- “High-Performance Inertial Measurement Unit (IMU)”。MarketResearch.com,2026年5月。
- "Smart Agriculture System Market Growth Analysis, Dynamics, Key Players and Innovations, Outlook and Forecast 2026-2034”。Intelmarket Research,2026年2月。