SIGNALS+ 在线快讯订阅
持续关注Signals+,了解有关连接、数字健康、电气化和智能工业的最新见解、信息和想法并加以利用。
连续血糖监测仪(CGM)如何利用运动智能实现主动式糖尿病护理
关键要点
|
当兹维列夫夺得2026年法网公开赛男子单打冠军时,他成为已知的首位拿下大满贯网球赛事冠军的1型糖尿病(T1D)网球运动员。这一事件带来的影响远远超出体育行业范畴,引发广泛社会反响。同时也凸显了现代糖尿病护理领域一项长期存在的难题:即便使用当下最先进的工具,人体持续开展体力活动时,想要维持血糖水平稳定依旧十分困难(兹维列夫的比赛时长超过4小时!)。
全球有超过5.3亿糖尿病患者,其中数百万1型糖尿病患者保持高强度的日常活动,上述事件也折射出了这类患者每天都要面对的核心矛盾:部分活动本身能够改善身体状态、为生活带来愉悦感受,但这类活动同时也会让血糖控制变得极具不确定性与挑战性。
挑战:CGM测量血糖,无法感知人体运动
连续血糖监测仪用持续输出的监测数据,替代每日多次指尖采血操作,由此革新了糖尿病护理模式(所有1型糖尿病患者每日应当完成四至八次指尖采血)。但是,绝大多数监测系统仍存在一处核心盲区:设备可以测量血糖数值,却无法获知佩戴者正在开展何种运动。
这一信息缺口在运动锻炼场景下会变得尤为突出。血糖下降趋势有可能代表身体出现异常问题,也有可能仅仅源于快走、网球对局或是骑行这类身体活动。缺少运动场景信息作为参考,自动胰岛素给药系统与用户告警功能大多会选择保守处理逻辑,需要用户手动介入,才能维持理想的血糖控制效果。最终会出现警报频繁触发、非必要干扰增多的情况,整套技术使用体验偏向被动应对,而非提供辅助支持。
对设备研发人员而言,解决这个问题并非易事。CGM设备需要做到体型小巧、外观隐蔽、重量轻便,同时具备足够高的能效,保障完整佩戴周期内的正常工作。新增任意元器件,都需要从体积占用与功耗预算两个维度证明新增元器件具备存在价值。
随着设备朝着更小体积、更高能效、更强智能的方向迭代,加速度计能够协助CGM结合人体日常运动状态解读血糖数据,而非孤立解读血糖数值。
超低功耗传感器助力实现运动感知能力
先进的加速度计正是解决上述难题的关键器件。当下的常开式运动传感器经过专门设计,可在亚微安功耗等级下工作,十分适合需要不间断运行、同时不能损耗电池续航的可穿戴设备。
另一同等重要的优势在于,新一代加速度计的功能并不局限于运动检测,而是可以直接在设备端完成活动状态分类,区分静坐、步行或是高强度锻炼等不同状态。CGM可由此获取场景信息,同时不会加重主控处理器负载,也不会提升系统整体复杂度。
落实到实际使用层面,搭载运动感知功能的CGM可以更细致地解读血糖变化趋势。当系统识别佩戴者正在进行锻炼,就可以更准确区分当下的状况是运动带来的正常血糖波动,还是胰岛素作用引发的低血糖症状。因而可以减少非必要警报,提升自动化功能的可靠程度,为保持运动习惯的使用者带来更好的使用体验。
加速度计对CGM的优化作用
| 特性 | 功能 | 优势 |
|---|---|---|
| 超低功耗工作 | 使CGM在整个佩戴周期内实现连续的运动检测 | 新增常开式活动感知能力,同时维持电池续航与设备佩戴时长 |
| 传感器端活动分类 | 实时区分休息、行走和锻炼状态 | 设备开展活动监测时,辅助系统更精准解读血糖变化趋势 |
| 紧凑的传感器尺寸 | 符合可穿戴设备的严苛尺寸和重量要求 | 保障佩戴舒适度、外观隐蔽性,支持设备长期持续佩戴 |
| 基于场景感知的数据输入 | 在血糖数据旁添加运动场景信息 | 降低误报概率,减少非必要人工干预 |
| 敲击检测 | 无需智能手机即可完成CGM交互 | 可直接关闭警报、标记事件,无需操作智能手机 |
人的使用体验至关重要
运动传感同样可以优化糖尿病相关设备的实际使用感受。基于敲击动作的交互方式,让使用者可以更直观地关闭警报、标记事件,降低使用者对智能手机的依赖。这有助于缓解警报疲劳,警报疲劳是阻碍可穿戴设备长期普及、却经常被忽视的一大因素。
当CGM不只针对体内生化指标做出反馈,还可以感知人体运动状态,设备给人的感受就不再是打断日常生活的工具,而是服务日常生活的辅助工具。
未来的CGM:具备场景感知能力的系统
连续血糖监测仪改变了1型糖尿病患者运动场景下的疾病管理模式,设备能够输出实时血糖数据,帮助使用者针对胰岛素使用、营养补充、身体活动做出更加合理的决策。不光是世界级网球赛事,即便是遛狗[TO5.1]、日常家务这类轻度活动,同样会造成血糖波动。所以引入先进的加速度计,能够帮助使用者更加安心开展各类活动,减少各类突发干扰。
将血糖传感模块搭配加速度计和其他传感器后,现有设备就可以完整呈现运动、压力、身体恢复对人体产生的各类影响,帮助使用者预判血糖升高、降低的情况,让使用者专注自身状态表现,而非将精力耗费在疾病管控上。
但CGM的未来发展方向,不应局限于生化指标的监测,更重要的是获取场景信息。随着设备体积持续缩小,大众对自动化辅助功能的期待不断提升,运动感知智能技术会让糖尿病相关设备变得更加智能,更贴合真实生活场景。下一代设备能够识别人体运动行为,以更少的人为干预完成适配,切实降低使用者运动过程中的认知负担。人体始终处在运动状态。未来的糖尿病设备将与之同步,时刻监测人体运动信息。