signals header
Smartwatch on wrist showing 97% SpO2 reading.
Smartwatch on wrist showing 97% SpO2 reading.

SIGNALS+ 在线快讯订阅

持续关注Signals+,了解有关连接、数字健康、电气化和智能工业的最新见解、信息和想法并加以利用。

点击“订阅”,即表示您同意接收来自Analog Devices, Inc.及其子公司的邮件,并同意我们的隐私政策。设置您的隐私.

谢谢您的订阅,请查看您的邮箱确认邮件并完成注册.

您将实时接收突破性技术如何在全球范围内产生深远影响!

关闭
Headshot of Frank Dowling
Frank Dowling,

医疗健康产品线管理高级总监

ADI公司

作者详情
Frank Dowling
Frank Dowling是一位深耕可穿戴健康技术领域的资深业务高管,在产品战略、电源管理和检测解决方案方面积累了深厚经验。在ADI公司,他负责可穿戴医疗健康业务管理,制定战略方向并推动市场增长。他拥有都柏林大学电子工程学位,扎实的技术背景为他推进医疗健康解决方案创新工作提供了坚实基础。
关闭详情

光学DVS:延长可穿戴设备电池续航时间的关键技术?

July 24, 2026


关键要点

  • 可穿戴设备将LED电压锁定在极端工况下,但实际需求往往远低于此,导致大量电池电量白白浪费。
  • 光学动态电压调节(DVS)技术会逐脉冲动态调整LED电压,消除低效问题,电池续航时间可延长多达10%。
  • 随着可穿戴设备功能日益强大,DVS提供了可扩展的基础,能够在不牺牲性能或外形尺寸的前提下减少电力浪费。

 

可穿戴设备有许多优点,但频繁充电绝非其中之一。如果我们能够从可穿戴设备的小小电池中榨取更多续航时间,结果会怎样?这正是光学DVS的价值所在:提供具有场景感知能力的智能能源管理,而非为每种场景都采用简单粗暴的过压设计。

藏在每款可穿戴设备中的隐性能耗问题

过去十年间,光电容积脉搏波描记法(PPG)彻底改变了可穿戴设备,智能手表上闪烁的LED可通过检测血流的光反射来监测心率、血氧及其他生命体征。随着持续监测成为标配,行业积极采取措施,通过更高效的半导体和自适应算法来尽可能降低LED电流消耗,延长电池续航。

但是,一个严重的低效问题依然存在。

大多数可穿戴设备采用固定电压轨设计,目的是满足极端情况下的性能需求,例如在恶劣条件下进行峰值活动监测时,驱动LED以最大亮度工作。然而,设备在大部分运行时间里都处于相对宽松的环境,例如静息心率监测、睡眠追踪或低环境光照条件。在这些场景中,多余的电压裕量并未用于有用的工作,而是以能量浪费的形式耗散掉了。

行业曾开发出在相对简单场景下大幅减小电流消耗的技术,但电压层面的优化机会始终被忽视,直到现在。光学DVS能够实时调整电压以匹配工作负载,从而减少电力浪费。

光学DVS正当其时

可穿戴医疗健康市场正在快速增长。IDC报告显示,2025年全球可穿戴设备出货量达到6.115亿台,同比增长9.1%。1 全球可穿戴技术市场预计将从2025年的872亿美元增长至2032年的2404亿美元,年复合增长率为14.7%。2 可穿戴设备日益复杂,新增功能给本已有限的电池空间带来了更大压力。近期,智能戒指和贴片等更小尺寸的设备相继问世,其电池尺寸相较于传统可穿戴设备还要小一个数量级。合理利用电池电力变得空前重要。

DVS的优势

通过采用支持动态电压调节的电源管理设计,即根据实际电流消耗实时调整电源电压,系统可以大幅减少电压裕量浪费。DVS使得轨电压能够根据需求动态调整,从而降低功耗并提升整体效率。

这一技术并非仅停留在理论层面。在实际的可穿戴设备应用场景中,LED脉冲、传感器采样或射频突发操作均是间歇性发生的,采用DVS能够显著节省电池电量。对于全天持续运行(24/7)的设备而言,节省的电量会随时间逐渐累积,使电池续航能力提升数个百分点。在某些设计中,这种优化甚至能将设备的实际续航时间延长数天。

DVS的差异化优势物有所值

光学DVS可以在各种各样基于LED的应用中延长电池续航。当LED在总功耗中占比较大且系统整体电流较低时,效益最为显著。即使在中等使用场景中,优势也十分明显。

例如,当LED的功耗约占总功率预算的20%,且系统以30 mA的平均电流运行时:

  • 绿光LED应用(如心率监测):电池续航可提升约5%
  • 红光/红外LED应用(如血氧检测):电池续航可提升近10%

节省下来的电量既可用来延长续航时间,也可用来增加测量频次,比如在睡眠期间更频繁地监测SpO2(外围毛细血管氧饱和度或血氧饱和度),让这项测量更具实用价值。

对工程和产品统筹管理的战略启示

  • 设计要注重效率,拒绝简单粗暴: 与其按极端工况设计固定电源轨,不如在设计周期早期就集成支持DVS的稳压器。这样既能优化功耗,又能在需要时保证峰值性能。
  • 面对电池和产品形态的约束,必须采用更智能的电源设计:可穿戴设备正在向更轻薄、更符合人体工学的形态(如智能戒指、贴片及手环)演进,电池容量却难以同步增长。DVS技术能够在不增加电池体积、不降低佩戴舒适度的情况下,提升能效表现。
  • 竞争优势与用户留存:如今的市场,续航是一个核心卖点,更长的电池使用时间更能吸引终端用户。长续航不仅是产品营销的有力抓手,也是提升用户体验的关键所在。

光学DVS:将可穿戴设备电源挑战转化为机遇

随着可穿戴系统不断集成更多功能,有限的电池容量正面临越来越大的压力,因为用户期望的每一项新增特性都在加速电量消耗。光学DVS能够将系统中原本浪费的电力重新利用,为化解续航危机提供重要助力。

未来的系统将不再受制于极端工况,而是可以动态调整,精确提供所需的功率:一分不多,一分不少。

Smiling older Black man checking smartwatch while hiking.
参考文献

1 IDC, Wearable Devices Market Insights, 2026
2 Markets and Markets, Wearable Technology Market Size, Share and Trends, 2026