signals header
Surgeons in blue scrubs and masks performing laparoscopic surgery.
Surgeons in blue scrubs and masks performing laparoscopic surgery.

SIGNALS+ 在线快讯订阅

持续关注Signals+,了解有关连接、数字健康、电气化和智能工业的最新见解、信息和想法并加以利用。

点击“订阅”,即表示您同意接收来自Analog Devices, Inc.及其子公司的邮件,并同意我们的隐私政策。设置您的隐私.

谢谢您的订阅,请查看您的邮箱确认邮件并完成注册.

您将实时接收突破性技术如何在全球范围内产生深远影响!

关闭

迈瑞与GMSL™ 3:微创手术,超清视界

March 11, 2026

关键要点

  • 迈瑞与ADI合作,利用GMSL3技术升级内窥镜成像系统,实现更高的分辨率、更低的延迟和更简洁的布线。
  • GMSL3取代了笨重、耗电的元器件,降低了探头发热、探头尺寸和系统成本。
  • 全新设计提升了医生操作舒适度与手术精准度,有助于改善患者整体治疗效果。
  • 迈瑞对GMSL3技术的应用,为GMSL3这一先进视频传输技术在医疗领域的更广泛普及开创了先河。

 

随着人口老龄化、慢性病与肥胖问题日益严峻,微创手术的需求持续攀升,先进内窥镜成像技术正迎来广阔发展空间。在机器人辅助手术、AI辅助诊断、一次性器械等行业趋势的推动下,市场对精准诊断与治疗的需求空前迫切,进一步驱动内窥镜市场高速增长1。

然而,传统内窥镜存在延迟、布线、供电及其他设计方面的痛点,会增加医生的操作不适感与疲劳感,进而可能影响患者治疗效果。同时,内窥镜制造成本与诊疗费用也成为行业发展的制约因素。

作为一家专注于高端医疗仪器与成像系统的跨国制造商,迈瑞敏锐洞察到了行业痛点与机遇。为此,迈瑞选择与ADI公司合作,采用ADI先进的GMSL技术方案,对新一代内窥镜成像系统进行全面升级。

Red Mindray logo.

信息速览

公司

迈瑞是一家跨国制造商,专注于研发和生产人用及兽用高端医疗仪器、成像设备及配套耗材。公司秉持“普及高端科技,让更多人分享优质生命关怀”的使命,致力于推动医疗技术创新,提升医疗服务的可及性。

目标

为内窥镜探头寻求一套低延迟、高速度的技术方案,通过简化布线设计与降低系统级成本,提升医生操作体验与患者治疗效果。

挑战

为了在更小机身尺寸下实现高端摄像头性能跃升,迈瑞亟需构建一套高度集成、精简高效的系统架构,以更优化的路径解锁现代成像技术的全新潜力。

ADI解决方案

GMSL技术是一种高度可配置的SERDES解决方案,通过单根导线同时传输高速数据、实时通信和电力。
Mindray LS500L endoscope connected to stacked control units.
迈瑞内窥镜设备与探头


什么是内窥镜检查?

内窥镜检查是一种微创医疗手段,可在避免不必要的手术切口的情况下,对患者胃肠道、肺部、膀胱等体内脏器进行观察、诊断与治疗。内窥镜由一根细长导管构成,导管可为硬质或软质,并连接操作手柄、摄像头及带显示屏的摄像头控制单元(CCU)。传统上,此类系统通常需要大量且复杂的布线。


ADI长期与迈瑞保持合作,为迈瑞提供诸如压力传感、温度传感、电源解决方案等多种内窥镜相关技术方案。但在此之前,GMSL技术尚未被视作医疗领域的解决方案。迈瑞此次的设计将成为GMSL技术在医疗领域应用的先行者:打造出更小巧、更轻便、更精准的新一代内窥镜,同时助力降低系统级成本、提升医生操作舒适度、改善患者治疗效果。

Mindray endoscope with handle controls and dual-camera tip.

迈瑞与ADI携手合作,研发出图中这款硬管内窥镜。

GMSL3:攻克迈瑞内窥镜设计难题

迈瑞作为全球领先的创新医疗器械与解决方案研发供应商,在患者监护、麻醉、超声等领域均拥有享誉业界的口碑。与ADI一样,迈瑞始终秉持以先进技术赋能优质医疗的愿景。作为全球首家将GMSL技术应用于内窥镜并率先落地GMSL3的企业,迈瑞成功攻克了传统内窥镜架构遗留的多项技术难题。

传统内窥镜痛点
GMSL解决方案
线缆笨重、结构复杂: 传统内窥镜所采用的笨重、繁琐的线缆系统(集成数据传输、供电、专用控制线路)会限制医生的操作活动范围,在长时间手术中容易引发操作疲劳。
通过单根线缆即可传输控制信号、电力与高速数据,支持双向控制,在系统重量、传输速度、设计复杂度及实施成本上实现全面优化。
延迟问题: 在内窥镜检查中,观察目标距离极近,即使是极其微小的移动也会导致画面模糊;而摄像头与显示器之间的传输延迟及线缆信号衰减,会进一步加剧这一问题,在分辨率高于1080p/60Hz的场景下尤为明显。
GMSL3提供高达12Gbps的带宽,是前代6Gbps的两倍。支持超过4K30的分辨率;为医生带来微秒级超低延迟,在实现高清成像的同时,提升视野精度并减少画面模糊。
系统成本: 传统布线方案、定制化FPGA与SERDES方案的复杂性,加之各类隐性设计成本与元器件成本,大幅增加了系统整体实施成本。
针对视频应用进行了高效优化,通过省去定制化线缆、连接器及FPGA,有效降低了整体成本。

依托先进GMSL3技术,赋能医疗健康升级

ADI技术长期助力迈瑞多款产品的研发与落地,涵盖患者监护仪、输液泵、呼吸机、超声系统及体外诊断设备(IVD)等领域。

而在内窥镜领域,ADI中国团队敏锐发现,GMSL技术的先进特性可针对性解决迈瑞传统方案中的诸多痛点。之后,ADI与迈瑞迅速展开合作,基于最新GMSL3技术共同研发新一代内窥镜系统。

GMSL串行链路技术最初应用于汽车行业,用于在车载摄像头与显示应用之间传输高清数字视频信号,为自动驾驶、行车安全及状态监测提供技术支撑。

在内窥镜应用中,GMSL3帮助迈瑞内窥镜系统实现了更高能效比的成像效果、更优异的实时响应、更出色的散热性能,最终打造出具备整体成本效益的解决方案。

携手共进,赋能优质医疗

Nurse shows tablet to smiling elderly couple.

GMSL是ADI积极创新的重点领域,目前正面向多个非汽车市场拓展全新应用场景。通过与迈瑞的此次合作,GMSL技术有望在医疗器械领域实现更广泛的应用,例如手术机器人、患者监护设备、一次性医用器械(这类器械因为感染风险更低,正逐渐受到青睐)。

迈瑞这款更精简、更轻便的内窥镜设计,能够提升手术精准度、减轻医生在长时间手术中的疲劳感,进而助力改善患者治疗效果。最终,这套高性价比解决方案致力于降低内窥镜诊疗费用,让优质医疗真正惠及最需要的人群。

参考文献

1 Research and Markets: Global Endoscopy Market (by Product, Application, End-User & Region): Insights & Forecast (2024-2028)。