数字化的线性稳压器

2025-07-15

Figure 1

   

摘要

业界出现了一种新的产品类型,即数字低压差(LDO)线性稳压器。此类解决方案尺寸非常小,能够提供线性电源的遥测功能和可调性,常用于射频和仪器仪表领域的超低噪声应用。

引言

线性稳压器是一种简单的电压转换器,可将较高的输入电压转换为较低的输出电压。其行为特性就像一个动态电阻器,总是能够准确地调节至所需数值,确保在特定的电流下使设定的输出电压保持恒定。

由于市面上的开关模式电源转换器种类多样、易于使用,而且在大多数应用中具有更高的效率,因此线性稳压器的使用越来越少。然而,在一种特定用例中,也就是需要对开关稳压器产生的电压进行滤波时,线性稳压器仍然非常重要。图1给出了一个示例。开关模式电源(SMPS)产生的输出电压会伴有与技术相关的电压纹波。线性稳压器通常具有良好的电源电压抑制比(PSRR)。电源抑制比(PSRR)反映了器件在不同频率下对干扰的抑制能力有多强。

图1. 一种典型的线性稳压器应用场景,用于对开关稳压器电压进行滤波

针对图1所示的线性稳压器的应用场景,开发了一种特殊类型的线性稳压器,称为超低噪声线性稳压器。除了具有高PSRR值之外,超低噪声线性稳压器产生的噪声非常低,尤其是在1 Hz至100 kHz之间的低频带中。

此类低噪声电源的典型用例包括:高带宽和低带宽精密电路,例如锁相(PLL)、压控振荡器(VCO)、混频器、低噪声放大器(LNA)和功率放大器(PA);高精度仪器应用。

对于其中一些实现方案,具备检测电源状态的能力会很有帮助。系统可以使用线性稳压器的输入电压、输出电压、负载电流和温度等信息来确认电路是否正常运行。对于此类应用场景,有一种新的解决方案,即数字LDO。

数字LDO的设计类似于传统的超低噪声LDO,但配备了数字接 口PMBus®。图2显示了一个与图1类似的系统,但配备了数字LDO LT3074。

图2. 适用于超低噪声应用的数字线性稳压器

数字LDO属于新的产品类别。过去,数字接口器件(例如LTC2972) 可以与超低噪声线性稳压器(例如LT3041)结合使用,但需要为此增加占用空间,造成电路设计更加复杂。利用新型数字LDO(例如LT3074),所有功能都可以整合到同一个IC中,也就是线性稳压器,它具有数字接口,可设置LDO的参数,例如限流值、输出电压和遥测,以获取有关运行状态的信息。

例如,在系统中,微控制器与LDO通信,如图2所示。LTpowerPlay®一款可用于评估的免费软件,可从analog.com下载。它提供了图形用户界面,通过USB至PMBus接口,与数字LDO通信。

图3. LTpowerPlay软件与LT3074数字LDO进行通信

至此,人们不禁要问,为何这项技术(也就是将数字连接融入超低噪声LDO)在过去未能实现?原因是在将数字时钟电路部件与LDO的超低噪声技术结合时,很难避免集成电路的数字部分对模拟部分产生干扰。而LT3074的有效值噪声为1.2 μV rms(10 Hz至100 kHz),使这种结合成为了可能。

结论

线性稳压器领域的新进展促成了首款数字LDO的诞生。数字LDO将有助于在射频领域、仪器仪表和医疗应用领域研发出更先进的系统。凭借数字LDO集成的遥测特性、可调节性和高集成度,系统将变得更加稳健,功能更为丰富,尺寸更加紧凑。

关于作者

Frederik Dostal
Frederik Dostal是一名拥有20多年行业经验的电源管理专家。他曾就读于德国埃尔兰根大学微电子学专业并于2001年加入National Semiconductor公司,担任现场应用工程师,帮助客户在项目中实施电源管理解决方案,积累了丰富的经验。在此期间,他还在美国亚利桑那州凤凰城工作了4年,担任应用工程师,负责开关模式电源产品。他于2009年加入ADI公司,先后担任多个产品线和欧洲技术支持职位,具备广泛的设计和应用知识
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

关联至此文章

技术解决方案
产品分类