AN-1511: 采用AD5450/AD5451/AD5452/AD5453 电流输出DAC系列的可编程增益元件

电路功能与优势

在数模转换器(DAC)输出电压范围需大于输入电压的应用 场景中,可以采用可编程增益电路。该电路通过一款乘法 DAC(AD5450/AD5451/AD5452/AD5453)与一款高速、低失调运算放大器( AD8065),实现可编程增益功能。外部电阻用于设定最大增益值与温漂,而DAC的分辨率则决定可编程增益的调节精度。

图1. 采用电流输出DAC的可编程增益电路(简化原理图;未显示去耦和其他连接)

电路描述

图1所示电路就是推荐用来提高电路增益的方法。建议电阻R1、R2和R3均具有相近的温漂,但无需与DAC的温漂匹配。在要求增益大于1的电路中,推荐使用这种方法。

可通过公式1计算输出电压。

Equation 1.

其中:

D为载入DAC的数码字。D= 0至255(8位AD5450)。D = 0 至1023(10位AD5451)。D = 0至4095(12位AD5452)。 D = 0至16383(14位AD5453)。

N为位数。

该电路的关键优势在于,能够通过电阻匹配来克服增益温漂(TC)误差。外部电阻的温漂必须相互匹配,但无需与DAC的内部梯形电阻温漂匹配。

电路中需要电阻R1,原因是R1与DAC输入阻抗之和必须等于总反馈电阻(RFB)与R2||R3之和。DAC的输入阻抗为RFB,因此可得:

Equation 2.

Equation 3.

选择R1和R2的阻值时,需确保在给定电源电压下,电路输出电压不超过运算放大器的输出范围。另外还应注意,运算放大器的偏置电流乘以总反馈电阻(RFB + R2||R3),即可得出相应的失调电压。因此,若R1和R2的阻值过大,会对电路整体输出失调电压产生显著影响。

AD5450/AD5451/AD5452/AD5453系列产品基于互补金属氧化物半导体(CMOS)工艺设计,其 VDD电源电压的工作范围为2.5 V至5.5 V。图1中的AD8065输出运算放大器由双电源(VDD1和 VSS)供电,该双电源的电压范围必须足够大,以容纳电路的模拟输出范围。通常情况下,±12 V电源即可满足需求。4.7 pF电容用于防止闭环应用中出现振铃或不稳定 问题。

运算放大器(运放)的输入失调电压也会和电路的可变噪声增益(由于DAC的输出电阻与代码相关)相乘。由于放大器的输入失调电压,两个相邻数字码之间的噪声增益变化会使输出电压产生步进变化。此输出电压变化与两个代码间所需的输出变化相叠加,产生微分线性误差;如果该误差足够大,可能会导致DAC非单调。AD8065凭借低输入失调电压和低偏置电流的特性,能够解决这一问题。

常见变化

OP1177是另一款适合该电流电压转换(I-V)电路的优秀运算放大器,同样提供低失调电压和超低偏置电流特性。至于基准电压源的选择,输入电压会受所选运算放大器的轨到轨电压限制也受R2和R3设定的增益限制。

参考文献

Walt Kester,2005 年,《数据转换手册》,ADI 公司。第3和第7章,

教程MT-015,DAC基本架构II:二进制DAC,ADI公司。

教程 MT-031,实现数据转换器的接地并解开 AGND 和DGND的谜团,ADI公司。

教程MT-033,电压反馈型运算放大器的增益和带宽,ADI公司。

教程MT-035,运算放大器输入、输出、单电源和轨到轨问题,ADI公司。

教程MT-101,去耦技术,ADI公司。

基准电压源向导设计工具。