2017 ADI 物聯網應用方案巡展
全球物聯網商機龐大,解決方案百花齊放,但完整,簡單易用且能夠提供在地支援的設計解決方案卻仍是開發者的痛點。全球高性能半導體應用解決方案領導廠商Analog Devices (ADI) 亞德諾半導體公司為解決物聯網開發的關鍵課題, 將首度以實機展示技術交流會的方式,舉辦[ADI物聯網應用方案巡展] ,共達12項ADI Sensor-to-Cloud物聯網平台實機展示,展現ADI對於智慧建築、智慧城市、工業物聯網與能量採集等四大應用方案的支援承諾,展示應用方案涵蓋當前備受關注的物聯網技術,如 PM2.5氣體環境監測,水質土壤酸鹼度分析,人流統計…等等。歡迎各界報名參加,與ADI技術專業團隊面對面交流,共創商機。

支持下一代运动、位置和速度传感器的24GHz雷达技术
Patrick Walsh, ADI公司RF应用经理
6月6日(星期二)上午11:00,MicroApps展台
虽然24Ghz FMCW雷达芯片组是针对汽车雷达应用而开发的,但也适用于许多非汽车应用领域。本次讲座将介绍各种雷达技术的性能及权衡取舍,例如具有和不具有数字波束转向的多普勒雷达和FMCW雷达技术。我们将探讨扫频带宽和频率斜坡速度与目标分辨率的权衡考量因素。我们还将分析各种技术如何与非汽车雷达应用的各种需求相匹配,如开门器、储罐液位检测、交通管理、监视和安全以及防碰撞。

下一代小尺寸无线电设计
Wyatt Taylor, ADI公司高级RF系统应用工程师
6月7日(星期三)上午11:00,MicroApps展台
在商业、防务和仪器仪表市场,许多下一代无线电系统正面临引入新功能和特性的同时缩减系统体积、重量并降低功耗的压力。所有这些系统都需要小尺寸、低功耗无线电解决方案,同时还要保持非常高的性能水平。应对这一挑战的解决方案跨越许多领域。新的硅技术开发必须降低功耗、提高集成度并增加性能。软件开发和算法必须在不断变化的环境中创造更大的灵活性。器件和系统封装必须持续优化。本演讲概述了一种新的器件和设计技术,用来实现下一代小尺寸无线电平台。

DAC残余相位噪声测量和改进(采用低噪声调节器演示)
Pete Delos, ADI公司技术负责人
6月7日(星期三)下午13:00,MicroApps展台
相位噪声是所有RF波形发生器和合成器的关键性能指标。RF DAC是构成现代直接数字合成器(DDS)的基础。本文将回顾DDS噪声的来源,包括时钟、电源和内部电路。本文描述了相位噪声测量选项,以及测量DDS器件时的残余相位噪声与绝对相位噪声的值。以一个测量实例演示当AD9164 DAC采用了最近发布的超低噪声调节器时的改进。本演讲所演示的方法和结果可以更广泛地应用于许多基于RF DDS的应用。
从军事到工业以及更多应用
数字波束赋形相控阵现在已经很常见,预期未来会大量激增,其频率范围非常广泛,从L波段到W波段均有相关架构在开发。我们将展示一个完整的X波段相控阵信号链,包括TR模块、核心IC、合成器、变频器和高速数字化。演示方案包括用于军事和工业雷达以及通信应用的混合和模拟波束赋形解决方案的核心IC。
模块化、可扩展和低功耗
了解我们的技术如何通过使用同步、集成收发器、高性能接收和发送放大器以及T/R开关,为L&S波段雷达提供RF至比特解决方案。从现有的雷达解决方案着手,我们将展示方案如何在更小的功率下仍然达到更高的模块化和扩展性。
构建更快、测试更简单
我们将展示使用ADI公司的RF和微波组件在XMicrowave块上构建的完整的X波段雷达信号链。不同于传统方法中设计人员必须使用数十条电缆连接多个评估板,我们将展示设计人员如何通过放置RF块,快速评估ADI的RF组件并构建信号链。
覆盖完整的信号链
随着5G的到来,了解我们如何支持从位至微波甚至毫米波—包括数据转换器、合成器、上变频器、下变频器和波束赋形器的完整信号链。该演示方案将展示可用于完整信号链的评估板,并以数据和测量来证明系统如何满足5G要求。
助力创造一个更安全的世界
了解如何利用我们的技术帮助避免因打嗑睡、医疗紧急情况和老年司机等造成的交通风险。我们将展示这一完整的24 GHz雷达解决方案如何确定车辆操作员或驾驶员的安全操作能力。
DemoRad–ADI公司完整的24G FMCW雷达传感器解决方案
雷达作为传感技术,被越来越多地用于汽车、工业和消费应用中。雷达传感器可以提供关键的实时信息,如物体存在、运动、速度和距离,并且多波束雷达还可以检测物体的角位置。因此,可以使用单个雷达传感器同时监视繁忙的道路、高速公路上的多条车道。了解ADI的DemoRad平台如何让用户在几分钟内即可完成一个完整的雷达传感器方案。
RF设计师的新工具—理查森RFPD1335展位
看看我们的新型E波段收发器原型平台,它使用我们最新的高速DAC和ADC,以及我们新的E波段芯片组和时钟驱动器。了解该工具如何帮助缩短上市时间和设计风险;弥合E波段和HS转换器的射频设计经验差距;并允许轻松转换到新转换器或其他频段。
用于通信、仪器仪表和防务的性能和功率优势
我们将展示这项技术的一些优势:
- 实现分集无线电和I/Q解调系统的宽瞬时带宽数据采集,同时具有高动态范围、低频谱噪声密度和的低功耗
- 采样率和模拟输入带宽能够为广泛的应用提供直接的RF信号处理架构
- 与FPGA相比,集成数字下变频器能够以更低的功耗和成本实现信号处理
- 能够在相同的功耗下合成比竞争者多2倍以上的带宽
对话专家
产品专家将现场讨论我们高度集成的SiGe产品组合,面向汽车、IOT、5G通信、航空航天与防务、VSAT和仪器仪表等。将重点介绍支持这些多样化市场的新型宽带业界领先的基于SiGe的PLL、合成器、I/Q调制器和解调器。
- ADMV1013: 24.5到43.5 GHz高度集成的I/Q调制器
- ADMV1014: 24.5到43.5 GHz高度集成的I/Q解调器
- ADRF6780: 5.9到23.6 GHz高度集成的I/Q调制器
- ADF4355/56: 6.8 GHz VCO/PLL合成器
- ADF5355/56: 13.6 GHz VCO/PLL合成器
- ADF4159W: 13 GHz小数N分频/整数N分频PLL,支持频率扫描(汽车)
适合EW、雷达、ECM、仪器仪表和光学应用
深入了解我们基于GaAs MMIC的宽带分布式放大器,其涵盖从DC至65 GHz的各种超宽带宽应用的频率范围。我们的专家将回答您的问题,并讨论在不同市场应用中的宽带放大器、开关、衰减器、混频器。
高达1 GHz的线性化宽带信号的解决方案
该演示展示能显著提高电源效率的硬件和软件解决方案。了解如何将其应用于雷达、电子战、M-MIMO和电缆基础设施。
演示方案包括我们最新的GSPS 65nm DAC和28nm ADC,可配置用于创建闭环宽带发射和观测接收机路径。
实现信号链的高性能
全新控制产品,先睹为快。我们将展示它们为航空航天和防务、电气测试和测量、5G基础设施和无线通信应用带来的性能优势。
推动更小尺寸和更长的电池寿命
我们将分享我们的GaN路线图和有关产品开发的信息。了解更多关于该技术的功率密度和效率如何影响军事应用和蜂窝基础设施,以及如何将其应用在家庭和其他商业市场中。