아나로그디바이스, ADI Power Studio™ 및 신규 웹 기반 툴 출시

power studio image cn

  • ADI Power Studio, 전원 관리 설계와 시스템 최적화 작업을 효율적으로 향상시킬 수 있도록 ADI의 툴들을 포괄적인 제품군으로 통합 제공
  • ADI Power Studio™ Planner 툴, 시스템 수준의 파워 트리 설계 계획을 향상
  • ADI Power Studio™ Designer 툴, IC 수준의 전원 설계 전 과정에 걸친 가이드 제공
2025년 10월 23일 – 세계적인 반도체 선도기업인 아나로그디바이스(Analog Devices, Inc., 나스닥: ADI)는 첨단 모델링, 부품 추천, 그리고 시뮬레이션에 기반한 효율 분석 기능을 제공하는 포괄적인 전원 설계 솔루션 ‘ADI Power Studio’를 출시한다고 발표했다. 이와 함께 ADI는 Power Studio 브랜드 아래에서 보다 향상된 사용자 경험을 제공하는 웹 기반 신규 툴인 ‘ADI Power Studio Planner’와 ‘ADI Power Studio Designer’의 초기 버전도 공개했다. 이들 신규 툴은 LTspice®, SIMPLIS®, LTpowerCAD®, LTpowerPlanner®, EE-Sim®, LTpowerPlay®, LTpowerAnalyzer™ 등을 포함한 전체 ADI Power Studio 제품군과 함께 전원 시스템 설계의 전체 과정을 간소화한다. Power Studio 툴은 엔지니어가 전원 시스템의 초기 컨셉트 구상 단계에서부터 측정 및 평가 단계에 이르는 전체 과정을 효율적이고 자신 있게 설계할 수 있도록 지원한다.

오늘날의 전자 시스템은 그 어느 때보다 높은 전원 밀도를 요구하며, 수십 개에서 많게는 수백 개의 전원 레일과 상호 의존적인 전압 도메인을 포함한다. 이러한 복잡성은 아키텍처 결정, 부품 선택 및 검증 과정 동안 많은 병목 지점들을 유발하고 재작업을 요구한다. Power Studio는 정확한 모델을 기반으로 실제 성능을 시뮬레이션하고 BOM(bill of materials) 및 보고서 생성과 같은 핵심 출력을 자동화함으로써, 엔지니어링 팀이 조기에 더 나은 결정을 내릴 수 있도록 하는 통합적이고 직관적인 워크플로우를 제공함으로써 이러한 과제들을 해결한다. 이 통합 툴은 개발 주기를 단축하고, 재작업을 줄이며, 엔지니어가 높은 전원 밀도의 시스템을 보다 빨리 출시할 수 있도록 지원한다.

ADI 멀티마켓 파워 그룹의 로버트 레이(Robert Reay) 부사장겸 펠로우는 “ADI Power Studio는 단순한 툴 세트가 아니라 설계 생태계”라며, “시스템 수준 설계 기능과 IC 수준 설계 기능을 하나의 제품군에 새롭게 통합함으로써, 우리는 엔지니어들이 전원 관리 설계 및 최적화 프로세스를 간소화해 고객에게 더욱 신속하게 솔루션을 제공할 수 있도록 지원하고 있다”고 말했다.

새로운 전원 설계 툴 소개

  • ADI Power Studio Planner:
    ADI Power Studio Planner 는 시스템 수준의 파워 트리 구상을 위한 차세대 웹 기반 툴로, 엔지니어에게 시스템 아키텍처에 대한 인터랙티브한 뷰를 제공함으로써 전원 분배 모델링, 전력 손실 계산, 시스템 효율 분석을 손쉽게 수행할 수 있도록 한다. 또한 지능형 파라미터 검색 및 트레이드오프 비교 기능을 제공해, 엔지니어링 팀이 시작 단계부터 더 빠르고 더 나은 아키텍처 결정을 내릴 수 있게 한다.

  • ADI Power Studio Designer:
    ADI Power Studio Designer는 IC 수준의 전원 설계를 위한 강력한 웹 기반 툴로, 최적의 부품 추천, 성능 예측, 맞춤형 효율 분석을 제공한다. ADI의 검증된 전원 설계 아키텍처를 기반으로 구축된 Power Studio Designer는 가이드형 워크플로우를 통해 엔지니어가 핵심 파라미터를 설정하고, 이후 작업 과정을 시뮬레이션, 설정 및 평가 단계로 자신 있게 진행해 나갈 수 있도록 한다. 이러한 단계별로 사용자를 안내하기 때문에, 엔지니어는 LTspice와 SIMPLIS 회로도를 활용해 정확한 모델을 구축하고 실세계 환경에 대한 시뮬레이션을 거친 다음 하드웨어 작업으로 넘어갈 수 있다.

ADI는 고객의 연속성을 보장하기 위해 자사의 기존 데스크톱 및 웹 기반 전원 관리 툴인 LTspice, SIMPLIS, LTpowerCAD, LTpowerPlanner, EE-Sim, LTpowerPlay, LTpowerAnalyzer에 대한 지원을 계속해 나갈 계획이다.

Power Studio Planner 와 Power Studio Designer는 현재 ADI Power Studio의 일부로 제공된다. 이번 두 가지 신규 툴 출시는 고객을 위해 완전한 연결형 전원 설계 워크플로우를 제공하고자 하는 ADI 비전의 첫 단계를 의미하며, 향후 수개월 내 지속적인 업데이트 및 추가 제품 발표가 예정되어 있다.

ADI Power Studio에 대한 보다 자세한 정보와 체험은Power Management Tools | Analog Devices에서 확인할 수 있다.

아나로그디바이스 회사 소개

아나로그디바이스(Analog Devices, Inc. 나스닥: ADI)는 인텔리전트 엣지에서 혁신이 가능하도록 물리적 세계와 디지털 세계를 연결하는 글로벌 반도체 선도기업이다. ADI는 아날로그와 디지털, 그리고 소프트웨어 기술을 솔루션으로 결합하여 디지털화한 공장, 모빌리티, 디지털 헬스케어의 발전을 촉진하고, 기후 변화에 대처하며, 인간과 세계를 안정적으로 연결한다. FY24에 90억 달러 이상의 매출을 기록하고 전 세계적으로 24,000명 이상의 직원을 보유한 ADI는 오늘날의 혁신가들이 가능성 그 이상(Ahead of What’s Possible)으로 앞서 나갈 수 있도록 한다. 자세한 내용은 홈페이지 www.analog.comLinkedIn Twitter (X) 참조.

모든 상표와 등록상표는 해당 소유자의 자산이다.

미래 예측 진술

이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 예를 들어 소프트웨어를 통합하거나 이를 기반으로 하는 것을 포함하여 예상되는 제품 솔루션, 서비스, 기술, 기능 및 애플리케이션, 소프트웨어를 통합하거나 이를 기반으로 하는 것을 포함하여 고객에게 제공하는 제품 솔루션, 서비스 및 기술의 가치와 중요성 및 기타 이점, 예상되는 시장 및 기술 동향, 기타 미래 이벤트 등 다양한 주제를 담고 있다. 역사적 사실이 아닌 진술, ADI의 신념, 계획 및 기대에 대한 진술은 미래예측 진술이다. 이러한 진술은 현재의 기대를 기반으로 하고 여러 요인 및 불확실성의 영향을 받으며, 이로 인한 실제 결과는 미래 예측 진술과 크게 다를 수 있다. 특히 다음과 같은 중요한 요인 및 불확실성으로 인해 실제 결과가 미래 예측 진술에 설명된 것과 실질적으로 달라질 수 있다: 미국 대통령실, 행정부, 의회에 의해 취해지는 관세, 수출통제, 기타 무역제제 조치, 미국 또는 국제 통화 정책, 그리고 러시아-우크라이나와 이스라엘-중동 간 분쟁에 따른 정치적, 지정학적, 무역 또는 기타 이슈 등과 관련하여 점점 더 증가하는 불확실성 및 변동성을 포함한 경제적, 정치적, 법적 및 규제 상의 불확실성 또는 갈등 / 반도체 제품에 대한 수요 변화, 생산 지연, 제품 및 원자재의 가용성과 공급망 와해 / ADI 공인 유통 채널의 제품 다변화 / 수출 분류, 수출입 규정 또는 관세 및 관세의 변화 / ADI의 기술 개발 및 연구 개발 투자 / ADI의 미래 유동성, 자본 수요 및 자본 지출 / ADI가 참여하고 있는 시장에서의 성공적인 경쟁력 / 핵심 인력의 채용 및 유지 능력 / 인수 또는 기타 전략적 거래와 관련된 위험 / 보안 침해 또는 기타 사이버 사고 / ADI의 비즈니스 운용, 제품 및 서비스에 인공지능(AI)를 활용하는 것과 관련한 위험성 / 소송건에서 불리한 결과 / 평판 손상 / 현행 세법에 따른 예상 세율 추정치의 변화 / 부채와 관련된 위험 / ADI 보통주의 장기적 가치에 대한 불확실성.

실제 결과가 미래 예측 진술에 기술된 것과 실질적으로 다를 수 있는 요인에 대한 자세한 내용은 ADI의 최근 10-K 양식 연례 보고서에 포함된 위험 요소를 포함하여 미국 증권거래위원회에 제출한 자료를 참조할 수 있다. 미래 예측 진술은 경영진의 현재 기대치를 나타내며 본질적으로 불확실성을 내포하고 있다. 법에서 요구하는 경우를 제외하고, ADI는 미래예측 진술 작성일 현재를 기준으로 이후의 사건이나 상황을 반영하기 위해 미래예측 진술을 업데이트할 어떠한 의무도 지지 않는다.