第二十五届电磁测量技术、标准、产品国际研讨及展会
第二十五届电磁测量技术、标准、产品国际研讨及展会
![]() |
若邮件无法显示请点击查看 | |
![]() |
||
| 感谢您参加上个月在杭州举办的第二十五届电磁测量技术、标准、产品国际研讨及展会。在ADI的展台上,我们的工程师们演示了基于ADE7978和ADE7933的三相锰铜方案,受到业界的广泛关注。通过此电子快讯,您可以更详细地了解我们在展会上推出的特色产品,帮助解决设计难题。更多ADI展会资料,欢迎点击此处查看。 | ||
![]() |
||
ADE78781是一款高精度、三相电能测量IC,采用串行接口,并提供三路灵活的脉冲输出。该器件内置二阶Σ-Δ型ADC、数字积分器、基准电压源电路以及所有必需的信号处理电路,可执行总(基波和谐波)有功、无功和视在功率测量,基波有功和无功功率测量,以及有效值计算。一个固定功能数字信号处理器(DSP)负责执行这种信号处理。 |
|||
ADE7978和ADE7933/ADE7932构成一个专用芯片组,将分流器用作为电流传感器进行3相电能计量。 ADE7933/ADE7932是一款隔离式三输入通道模数转换器(ADC),将分流器电流传感器用于三相电能计量应用。该器件具有三个24位模数转换器,每个模数转换器针对3kHz信号带宽提供70dB的信噪比。其中一个通道在分流器用于电流感应时专门用来测量该分流器的电压。两个额外的通道专用于测量电压,通常电压采用电阻分压器进行检测。ADE7933和ADE7932还能测量IC的温度。ADE7932与ADE7933一样,但是ADE7932不包含第二次电压测量。 |
![]() |
ADE7816是一款高精度、多通道计量器件,可测量一条电压通道和多达六条电流通道。它能够测量线路电压和电流,并计算有功、无功功率以及瞬时电压和电流有效值。 |
|||
ADE7880是一款高精度、三相电能计量IC,采用串行接口,并提供三路灵活的脉冲输出。该器件内置多个二阶Σ-Δ型模数转换器(ADC)、数字积分器、基准电压源电路及所有必需的信号处理电路,实现总(基波和谐波)有功/视在功率测量和有效值计算,以及基波有功/无功功率测量。 |
|||
ADE7953是一款高精度电能计量IC,主要用于单相应用。它能够测量线路电压和电流,并计算有功、无功、视在功率以及瞬时均方根电压和电流。 |
![]() |
| myAnalog网站 | 网站引导图 | 注册 | 亚洲技术支持中心 | ADI展会精彩集锦 请访问ADI公司官方视频:http://videos.analog.com/category/chinese/ 请访问ADI公司官方新浪微博: © 2012 Analog Devices, Inc. 保留所有权利。商标和注册商标属相应公司所有 |
亚洲技术支持中心:4006-100-006 样片申请: www.analog.com/zh/sample 邮件查询: cic.china@analog.com |