亚洲技术支持中心



亚洲技术支持中心成立的初衷便是为您提供产品的选择推荐,设计应用和调试等方面的技术支持。亚洲技术支持中心的专家将根据您设计开发的需求或所遇到的问题,为您提供准确快捷的技术支持服务,从而简化设计过程,降低设计风险,减短设计周期,为您提供优质的服务。

频谱分析仪解决方案
ADI系统方案精选(中国) 更多+
   ADI公司两线环路供电变送器解决方案 2013.06
   基于IEC61850的智能电子设备(IED)… 2013.05
   ADI公司超声无损检测解决方案 2013.03
   ADI 公司医疗超声解决方案 2013.02
相关实验室电路
宽带低误差矢量幅度 (EVM) 直接变频发射机
(CN0285)

EMC COMPLIANT RS-485收发器保护电路 (CN0313)
具有HART接口的完整4 mA至20 mA环路供电现场仪器 (CN0267)
 
查看更多>>
ADI参考设计 更多+
基于ADE7878的三相电能表
本设计采用ADI公司的高精度、三相电能测量芯片ADE7878进行电能计量,包括有功、无功和视在电能的计量。
 
示例代码 更多+
ADC、Amplifier、DAC、DDS、PLL、iSensor
非常见问答 更多+
Issue72:差分信号允许输入摆幅超过电源电压
我的ADC采用1.8 V电源供电。它如何能有2 V p-p输入范围? 查看详情>>
常见问题解答 更多+
对基带信号进行数字化处理时为何需要输入滤波器? (2012年第三季度)下载PDF>>
基础教程视频 更多+

基础教程:
加速度计工作原理

基础教程:
陀螺仪工作原理
应用笔记 更多+
AN-1168:采用ADP2384/ADP2386同步降压DC-DC稳压器设计反相电源
AN-1166:使用HDMI多路复用器和HDMI接收器的器件的HDMI接收端抖动容差问题
AN-1144:测量开关稳压器中的输出纹波和开关瞬变
AN-716:AD9887与AD9887A设计考虑因素
AN-712:适用于32位按钮升降控制数字电位计的AD5228评估套件
AN-711:适用于64位升降控制数字电位计的AD5227评估套件
AN-709:使用ADuC8xx MicroConverter®实现RTD接口和线性化
AN-705:ADN8830-EVAL TEC控制器说明
AN-703:驱动高功率LED
AN-721:ADM1068/ADM1069/ADM1168/ADM1169的配置寄存器
AN-723:利用ADM106x产生中断
AN-726:利用ADM108x实现三电源电源良好指示
AN-728:AD5253 64位I2C兼容型 非易失性存储器数字电位计评估套件
AN-729:AD5254四通道256位I2C兼容型 非易失性存储器数字电位计评估套件
AN-730:AD8555评估硬件和软件的工作原理
AN-731:AD9883A至AD9985设计转换考虑因素
AN-732:SOIC封装中的通用精密运算放大器评估板
AN-738:在Windows CE.NET下使用AD7877触摸屏控制器 和Intel PXA250处理器
中文数据手册 更多+
AD5338R:双通道、10位nanoDAC,内置2 ppm/°C基准电压源和I2C接口
AD5623R_43R_63R:双通道、12/14/16位nanoDAC®,内置5 ppm/°C片内基准电压源
AD5689_5687:双通道、16/12位nanoDAC+,集成SPI接口
AD5697R:双通道、12位nano DAC+,内置2 ppm/°C基准电压源和I2C接口
AD7790:低功耗、16位缓冲式∑-△型ADC
AD9102:低功耗、14位、180 MSPS数模转换器和波形发生器
ADA4001-2:低噪声、低输入偏置电流、轨到轨输出、JF ET双 通道运算放大器
ADA4084-2:30 V低噪声轨到轨I/O低功耗运算放大器
ADA4431-1:超低功耗标清视频滤波器,具有负载检测功能
ADG5236: 高压防闩锁型双通道SPDT开关
ADP1853:集成电压跟踪同步功能的同步降压DC-DC
ADuM6210_6211_6212:集成DC/DC转换器的双通道隔离器
ADV7611:低功耗165 MHz HDMI接收
AD8605_8606_8608:精密、低噪声、CMOS、轨到轨输入/输出运算放大器
ADA4896-2_4897-1_4897-2:1 nV/√Hz、低功耗、轨到轨输出放大器
ADXL362:微功耗、3轴、±2 g/±4 g/±8 g数字输出MEMS加速度计
技术指南 更多+
MT-066:仪表放大器桥接电路误差预算分析
MT-065:仪表放大器噪声
MT-064:仪表放大器直流误差源
MT-059:补偿输入电容对运算放大器的影响
MT-058:反馈电容对VFB和CFB运算放大器的影响
MT-057:高速电流反馈运算放大器
MT-056:高速电压反馈运算放大器
技术文章 更多+
    成功实现超低光信号转换的七个步骤
    降压调节器变身为智能LED驱动器
    保护RS-485通信网络不受有害EMC事件影响
    数字隔离器的波形电压转换
    智能发射器信号链
    优化隔离传感器接口的功率转换
    数字隔离器的安全可靠性
选型手册 更多+
    适合SAR ADC、单端输入的驱动放大器
    仪表放大器
    可变增益放大器
    精密基准电压源
模拟对话 更多+
   完整传感器数据采集解决方案简化工业数据采集..
   选择电阻以最大程度减少接地负载电流源误差
   将降压调节器转换为智能可调光LED驱动器
   ADI工程大学—为什么应该加入
中文技术论坛
视频资料 更多+
ADI--一家卓越的半导体公司
快速查询入口  
    SAR ADC和驱动器快速匹配指南Hot
    ADI放大器应用笔记-第一册Hot
    ADI模数转换器应用笔记–第一册Hot
    ADI实验室电路合集–第一册Hot
    ADI实验室电路合集–第二册Hot
    ADI人
    ADI处理器实用丛书-高速设计技术
    ADI展会精彩集锦
    解决方案通报
    设计和仿真工具库
    PCB设计资源
    工具、软件和仿真模型
最新研讨会 更多+
主题:创新永无止境---ADI 产品在工业领域的应用暨技术研讨会
时间:2013年6月20日
地点:长沙
协办单位:大联大公司,安富利公司
报名请联系:
China.support@analog.com;
电话:4006100006
在线研讨会 更多+
主题:保护RS485通信网络不受有害EMC事件影响
时间:2013年6月26日10:00
立即注册>>
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭