Telecommunication Shelter
Telecommunication Shelter
在线故障监测终端(FCI)是一种易于实施、少维护或免维护型低成本解决方案,因此对于该设备在配电网中的应用需求也日益增长。设计此类设备主要包括能量采集、电源管理、处理器、模拟前端采样(AFE)电路和通信接口等。智能能量采集/管理和超低功耗成为客户设计中的关键要求。ADI高度集成的解决方案对于紧凑型布局极其有利,可减少设计复杂性,且业界领先的超低功耗性能使得整个系统信号链范围功耗达到历史新低.
ADI为您提供
- 高集成度和出色的系统性能
- 在能量采集和电源管理方面采用业界领先的技术
- 通过高精度转换器和放大器实现精密信号测量
- 完整的超低功耗信号链覆盖从ADC转换到处理器处理和无线通信。
﹥ 想要了解ADI灵活全面的系统解决方案及主要产品简介,点击免费获取完整版PDF
应用笔记/文章/参考设计
设计工具
欲了解有关ADI公司能源应用和产品的更多信息,请访问:www.analog.com/cn/energy。
- EE-388:面向ADuCM302x处理器的功耗优化指南 — www.analog.com/cn/an-ee388
- EE-381:采用ADuCM302x处理器引导内核 — www.analog.com/cn/an-ee381
- 应用笔记AN-1315:用于ADF7024上的自主IR校准 — www.analog.com/cn/an-1315
- 应用笔记AN-1317:ADF7024上的滚动数据缓冲器 — www.analog.com/cn/an-1317
设计工具
- EVAL-ADuCM3029 EZ-KIT — www.analog.com/cn/eval-aducm3029-ezkit
欲了解有关ADI公司能源应用和产品的更多信息,请访问:www.analog.com/cn/energy。
| 快速链接: |
| 模拟对话 | 中文资料集锦 | 中文技术论坛 | 样片申请 | 在线购买 | 办事处及代理商 |
| 亚洲技术支持中心热线:4006-100-006 模拟与其他线性产品 : cic.china@analog.com 嵌入式处理与DSP产品 : processor.china@analog.com |