主题: ADI公司医疗超声解决方案
超声系统可以通过向人体发射声学能量,然后接收并处理回波,从而产生内部器官和结构的图像,绘制血液流动和组织运动图,并提供高度准确的血流速度信息。超声系统包括换能器、高压开关、高压发射电路、发射/接收开关、接收通道模拟前端(AFE)、波束形成器、波束形成后的数字信号处理电路、显示处理和外设。AFE包括低噪声放大器(LNA)、可变增益放大器(VGA)、抗混叠滤波器(AAF)和模数转换器(ADC)。
主题: 连续无创式血压解决方案
连续无创式血压(cNIBP)测量是一种实时或以较短时间间隔监测人体收缩压和舒张压的技术。ADI 公司提供大量的高集成度 PPG AFE、ECG AFE、低功耗 MCU、电源管理解决方案和灵活的分立元件,使可穿戴cNIBP 应用的产品质量和可靠性达到最佳程度。此外,ADI 公司还提供评估板、仿真工具和应用专业技术,为客户的设计和开发工作提供支持。
主题: 智能可穿戴医疗保健设备解决方案
可穿戴医疗保健设备可定义为能够执行监控或支持等特定医疗功能的自主、无创式系统。ADI 公司提供大量的高集成度AFE、运动传感器、低功耗 MCU 和电源管理解决方案,使可穿戴设备的产品质量和可靠性达到最佳程度。此外,ADI 公司还提供评估板、仿真工具和应用专业技术,为客户的设计和开发工作提供支持。
主题: ADI公司医疗X射线成像解决方案
医疗X射线成像检查的目的是识别病人身体中的异常情况或将病人归类为健康人群,同时最大程度地降低辐射影响。数字X射线(DR)和计算机断层扫描(CT)是最常用的X射线成像技术和应用。ADI 提供大量的模拟数据采集系统(ADAS)、放大器、数据转换、信号处理和电源管理解决方案供用户选择,使 DR 和 CT 设备达到最佳图像质量,并降低功耗和成本。此外, ADI 公司还提供评估板、仿真工具和应用专业技术,为客户的设计和开发工作提供支持。
主题: ADI公司生化分析仪解决方案
生化分析仪利用许多电化学和光学技术来分析血液、尿液、脑脊髓液和其他生物样本。使用最广泛的技术是光学测量,实例包括比色、吸收、光谱测定和透视检查方法。这些技术可用来测量体液中的抗原、分子和蛋白质等化学物质。由于哪怕测量小剂量化学物质时都具有测量速度快、灵敏度高且精度高等特点,这些技术广泛用于各级医院、诊所、防疫站和计划生育服务站。
主题: ADI公司医疗超声解决方案
医疗超声系统原理和典型架构
超声系统可以通过向人体发射声学能量,然后接收并处理回波,从而产生内部器官和结构的图像,绘制血液流动和组织运动图,以及提 供高度精确的血流速度信息。
主题: ADI运动监测解决方案
随着整体医疗保健成本的增加,人们开始越来越重视个人健康管理,并借此积极减少产生健康问题的风险,医生数量和医院门诊次数也由此减少。追踪个人的日常运动 情况日渐流行,很大程度上是由于其不仅简便易行,而且对促进健康的生活方式收效显著。监控器和跌倒检测器是 两种典型的运动监测设备,前者如计步器,它可以追踪行走、跑步和锻炼活动,通过计步,可以确定消耗的卡路里数;后者主要用来监护老年人,用作提供报告以及 防止跌倒。除了独立的运动监测设备之外,各种新兴的家庭医疗保健设备也集成了运动监测功能。
主题: 心电图(ECG)解决方案
心电图 (ECG) 系统通过测量活组织表面电位来记录心脏在一段时间内的电性活动。它使用生物电位电极来拾取身体特定部位的心脏信号。两个电极间的差分电压或某一电极与多电极平均电压之间的差分电压可在测量后显示为 ECG 输出上的一个通道。
AFE 的主要功能是将心脏信号数字化。由于需要抑制来自强射频源、起搏信号、导联脱落信号、共模频率、其他肌肉信号及电噪声的干扰,该过程十分复杂。通常,AFE 包括仪表放大器 (INA)、滤波器和 ADC。ECG 架构设计方法有两种:交流耦合和直流耦合。