ADI demos at Sensors Converge 2022
ADI demos at Sensors Converge 2022
传感器博览会 传感器博览会
圣何塞会展中心
展位518
6月27至29日

欢迎莅临我们在传感器博览会的展位,亲自见证ADI正在利用创新的力量来影响我们周围的世界。了解如何通过ADI的技术在数字健康、工业自动化、通信等领域提供系统级、全行业解决方案。见证ADI如何在为人类创新的同时提供可持续的解决方案。

了解我们的演示

聆听我们专家的声音

Gaurav Mital headshot

Gaurav Mital
产品/系统架构总监

全日研讨会

会议前研讨会1:传感器博览会通过能量采集来实现更低功耗物联网部署

主讲人:Gaurav Mital

日期:6月27日,周一

时间:上午9:00(太平洋夏季时间)

多年来,随着物联网(IoT)或工业物联网(IIoT)的许多关键支持技术的不断进步,最初为所有物品添加“智能”标签的新兴概念,现在也演变为消费电子和工业领域的现实产品。自供电能源(也称为能量收集或EH)、智能电源管理、半导体/MEMS、低功耗无线通信、能量存储和测试/验证技术进步构成的融合优势,为优化能源效率、利用率并提高电池寿命提供了难得的机会。

Sam Zhang headshot

Sam Zhang
ADI公司院士

半日研讨会

面向监控和导航应用的高性能和低功耗运动传感器

主讲人:Sam Zhang

日期::6月27日,周一

时间:下午1:00至4:00(太平洋夏季时间)

通过此半日研讨会,快速、深入地了解MEMS传感器的现状,这是当前功能非常强大、颇具创新性的传感器。MEMS供应商将借此机会介绍这些新颖设备的最新制造成果以及新的嵌入式功能。通过与该领域的一些创新者和行业知名供应商交流,与会者可以更好地了解供应链、设计能力和MEMS新方法。

Michael Haight headshot

Michael Haight
业务管理总监

使用电子安全技术保护创新医疗产品

主讲人:Michael Haight

日期:6月28日,周二

时间:上午9:00至9:30(太平洋夏季时间)

随着创新医疗设备和技术的大量涌现,确保患者安全的必要性日益突显,同时保护开发商的研发投资和知识产权不受侵犯。低成本的假药对使用该技术的患者构成明显的安全风险。通过反向工程复制知识产权和技术剥夺了开发者将创新产品推向市场本应享有的投资回报。本次研讨会将讨论如何通过电子方式阻止假冒产品,并通过数字身份验证IP来防止直接复制技术,从而提高安全性。此外,还将探讨当硬件支持一系列功能选项时,能够选择性安全锁定和解锁设备功能的方法。

Maurice O'Brien headshot

Maurice O’Brien
工业自动化、智能运动控制和CbM的战略营销经理

增强边缘智能,消除计划外停机

主讲人: Maurice O’Brien

日期:6月28日,周二

时间:下午1:15至1:30(太平洋夏季时间)

随着制造商希望通过减少资产计划外停机来提高吞吐量和资产利用率,实时连续的状态监控和预测性维护解决方案变得越来越重要。本次演讲将讨论状态监控增长驱动因素,基于资产运行状况监控的新服务业务模型示例。最后介绍提供高价值资产运行状况信息所需的关键技术,以及如何加速新的状态监控部署。

Demos banner

数字医疗

面向医疗和工业视频应用的快速隔离

医疗应用需要将外科传感器或设备、患者与电源进行隔离。将外科设备与主电源供电型显示器互连时,之前要求的高带宽隔离不再可用。类似的安全挑战阻碍了患者护理设备与外部非医疗级显示器相连。利用ADI高速隔离器和参考设计探索新的可能性,以实现无缝隔离HDMI和高速USB (480Mbps),从而推动医疗电子产品的改进。这些设计能够以更小尺寸支持手术应用,并将普通商用显示器和高速USB外设与患者护理设备配合使用。

无线自行车功率计

骑车人希望通过测量能量消耗来衡量自己的健身状况。了解ADI解决方案如何在骑车人功率等力测量应用中实现低功耗和小尺寸。它集成了低功耗无线系统,其中包括一个仪表放大器,与安装在自行车曲轴臂上的应变计相连。同时集成了MAX11108 SAR ADC和MAX32666 MCU,该MCU通过蓝牙低功耗与平板电脑上的应用程序通信,程序可计算出骑车人产生的能量并绘出图形。

可穿戴生命体征数据采集系统

了解使用ADI技术的腕式和贴片可穿戴设备如何收集生命体征测量数据,为用户提供重要的健康状况信息。使用MRD104、ADI研究手表和MRD282胸部贴片收集临床级数据,展示了ADI在ECG、Temperature、BioZ、PPG和算法方面的芯片技术领先优势如何在更多场所环境中实现医疗护理。这些设备为医疗保健中使用的新一代可穿戴设备提供临床测量。

工业制造

具有单对以太网连接功能的状态监控传感器

新单对10BASE-T1L以太网物理层标准为状态监控应用中的资产运行状况信息传输提供了附加连接解决方案。10BASE-T1L有助于在这些应用中获得以前无法获取的见解,并将它们无缝传送给控制层和云/私人服务器。这些见解将通过从状态监控传感器到云或私人服务器的融合以太网网络,让数据分析、运营见解和生产力提高成为新的可能。了解ADI最新的数字输出三轴MEMS振动和冲击传感器如何与10BASE-T1L MAC PHY结合使用,实现长距离以太网连接,同时通过相同的两条线为传感器供电。

4 mA至20 mA电流环路解决方案

LT8618降压转换器为功率4-20mA电流环路提供非常紧凑的高效率电源解决方案。由于输入电流限制为4mA,因此若要为传感器提供最大负载电流,效率至关重要。

连接远程传感器节点并供电

利用热电装置(uTEG)收集少量原本浪费的热量可实现无线、无电池检测。此演示重点介绍了这样一个用例:ADI的uTEG为CbM节点供电,定期检测振动和温度(ADXL357ADT7302),执行板载FFT,并通过BLE传输数据。该演示还重点介绍了通过使用串行扩展器(LTC4331LTC4332),如何将I2C或SPI总线扩展至长达1200m的远距离。我们将介绍一些远程传感器,它们可直接连接到处理器卡或通过具有不同电缆长度的扩展器连接。

ADI OtoSense质量控制

观看ADI OtoSense™质量控制的实际应用。由AI驱动的感测解译硬件和软件解决方案可以在制造环境中实现自动化操作,并在边缘提供诊断功能。ADI OtoSense质量控制通过监控生产线上制造或移动零件的机器,直接评估制造零件的质量及其状况。利用该解决方案组合,可以在装运前,甚至高吞吐速率下对每件产品进行全面质量控制。

破解高性能LIDAR的APD阵列难题

长距离高分辨率LiDAR需要高幅度窄脉冲和更高的通道数。LTC6563的低噪声TIA可支持低至2ns的脉冲宽度且可扩展至多达32个通道。典型的APD阵列需要高电压且对温度和偏置变化灵敏。ADA4383的低EMI输出在整个温度和负载范围内严格控制APD增益。集成电流限制和健康监测可保护APD免受损坏。完整的uModule解决方案占用面积不到分立解决方案的一半。

使用飞行时间提供精确的移动对象尺寸测量

快速精确地测量对象尺寸是物流和供应链管理中的一项挑战。ADI的ToF技术通过在不同条件下测量室内和室外移动尺寸,正在颠覆这一市场。

仪器仪表

1V运算放大器使电化学传感器电池寿命翻倍

电化学传感器用于测量空气质量和检测有害气体的存在。它们需要恒定的偏置电压来驱动电化学反应。见证ADI电化学传感器系统由单节AA电池供电。该传感器系统采用一种新颖的架构,通过大幅降低待机电流和有源平均电流,使电池寿命几乎增加一倍。

双向电流检测解决方案

见证两个ADI双向电流检测解决方案的实际应用:ADA4099-2运算放大器使用Over-The-Top功能为高达70V的电压提供精密的高端双向电流检测。它显示了整个信号链,作为实现从安培到比特精确转换的参考。ADAF1080 AMR解决方案支持直流和交流无接触电流测量。ADI的内部AMR流程和信号链以及系统专业知识有助于解决与非接触式电流检测相关的带宽和直流检测能力限制。无需屏蔽或通量集中器即可实现这一点,大大降低了成本和复杂性。

通过电池供电实现机器视觉

通过MAX78000人工智能加速器IC,尺寸更小的能量采集器件也能看到和听到周围的世界。亲身见证这款IC如何在几毫秒内,通过手持式电池供电设备实现人脸识别、鹿检测、对象分类等功能。

检测和电源

先进的上电型单芯片多匝位置传感器

了解ADI的ADMT4000绝对多匝位置传感器如何去除在断电或掉电时测量运动所需的线性传感器、减速装置或备用电池电源。ADMT4000使设计人员能够简化执行器设计,从而缩小尺寸、减轻重量和降低系统成本。

什么通胀?!纳米瓦特运动检测

测量运动需要多少个电子?10年前我们就回答了这个问题,但事实证明我们错了。我们可以用更少的电子。本演示将介绍ADXL367,这是我们最新的三轴14位加速度计,以低于1微瓦的功耗提供100Hz的数据,再次重新设定了期望值。另外还增加了许多系统级电源管理特性,如活动检测、大规模FIFO和可编程性。

使用加密协处理器和Google Cloud保护物联网LoRa传感器节点

加密安全是支持传感器、处理和连接的物联网构建模块的技术支柱。实际应用中存在一系列安全需求,包括验证传感器的真实性、启用传感器数据的信任以及保护从传感器端点到云的连接。ADI安全IC产品组合可以轻松集成到客户的应用中,并将基于硬件的加密技术与功能集结合起来以满足这些需求。本演示将重点介绍MAXREFDES9001物联网安全参考设计,它展示了从传感器节点到云的端到端安全解决方案。

低EMI Silent Switcher uModule稳压器

ADI的Silent Switcher架构可充分降低EMI辐射以便通过CISPR22 B类测试。Silent Switcher的宽工作频率范围和多种工作模式形成的组合优势,尽可能地降低了EMI,非常适合噪声敏感型应用。四通道可配置输出Silent Switcher稳压器可替代2通道、3通道或4通道单路输出模块产品。客户只需认定一个产品型号,而不是几个单路输出模块。

S类电源质量监控解决方案

了解ADE9430 IC和软件解决方案如何监测电能质量是否达到S级水平(根据IEC 61000-4-30标准规定),并识别不同类型负载对谐波失真的影响。与更为昂贵的A级解决方案相比,使用此S级解决方案可获得实时电能质量测量结果,同时节省上市时间和资源。