Banner graphic image shows a female techology worker in a factory setting reviewing technical data on tablet device.
Graphic image shows a female techology worker in a factory setting reviewing technical data on tablet device.
ADI的工业自动化和仪器仪表演示 ADI的工业自动化和仪器仪表演示

值得信赖的工业设备智能。

electronica 2022

工业技术正在快速数字化,将检测、连接和数据相结合转化为洞察力,以实现高效、可持续、更高水平的个性化制造。将演示状态监控、先进的运动控制、无缝边缘到云连接和高效的电源管理,这些只是ADI技术助力打造更可持续的工业未来的部分示例。

查看我们的工业自动化专题演示

智能边缘

数字化工厂——解锁智能边缘,为工厂赋能

了解ADI如何通过智能边缘设备提供可操作的见解,实现工业自动化的完全数字化。将长距离10BASE-T1L以太网和IO-Link技术与软件可配置的模拟I/O结合使用,从现场仪器仪表和工厂传感器获取关键的测量数据和新洞察信息。

可持续发展

智能楼宇——提供可行的见解,实现可持续未来

本楼宇自动化演示通过实现对所有类型的楼宇资产的高效集中控制,展示楼宇数字化对长期可持续性的影响。采用出色的烟雾探测、面部识别门禁、话音激活盲控和远程以太网安全摄像头创建智能、可持续的楼宇。了解传统和新式灵活通信系统如何共存,以实现优化改造结果。

查看我们的工业自动化演示

具有软件可配置I/O的灵活自动化

制造业的灵活性是工业4.0的基石。此软件可配置I/O演示程序根据连接的负载(传感器或致动器)自动配置自身。

使用IEC 62443网络安全解决方案保护智能边缘

工业自动化控制系统(IACS)的网络安全越来越重要,特别是对于水处理设施以及发电和配电站等关键基础设施。了解ADI的安全解决方案如何帮助遵循IEC 62443,并保护水处理设施终端中的传感器和驱动器免受恶意网络攻击。

工业资产的无线状态监控,用于延长使用寿命,提高生产力

安装有线连接来监控关键资产并非始终可行。本演示展示了能够弥合这一鸿沟的无线技术,包括三轴测量和无电池的能量收集传感器。此外,使用碳纳米管传感的高分辨率表面裂纹检测也很有特色。

高效节能的精密温度控制系统

准确的动态温度控制是准确处理、实现高效的能源管理和减少浪费的核心。查看ADI的这款精密TEC控制器,它能够提供高达26 A电流并实现同步,同时始终提供准确的温度控制。

使用系统能力实现SIL 3冗余模拟输出信道

ADFS5758 SIL 2/SC 3认证DAC简化了系统级IEC 61508功能安全设计。这里,我们将展示如何共享其诊断功能,以使用1oo2D架构实现SIL 3和高可用性。

保护USB数据流,实现可靠的工业连接

使用完全集成的高速USB隔离解决方案保护您的数据,该解决方案专用于在条件恶劣的工业环境中运行。

高效工业电源,采用低EMI Silent Switcher µModule稳压器

勿因EMI问题而牺牲效率。利用ADI的消磁技术,消除EMI产生的威胁。本演示展示Silent Switcher® µModule®稳压器与传统的电源解决方案相比所具有的优势,包括效率、EMI性能和节省空间。

智能办公室的智能供电照明

本演示展示了未来的智能办公室所具备的优势,它具有多通道以太网供电(PoE)系统的易用性和便捷性,且采用ADI最新的符合IEEE 802.3at/bt标准的供电设备(PSE)平台芯片组。该芯片组通过一个数字控制器控制48个电源通道,以便同时分别为48个独立器件供电。它所采用的以太网联盟(EA)第二代PoE认证增强了用户体验,经过验证,能与IEEE供电设备(PD)互换使用。该系统模拟未来的物联网办公室,其中PoE LED照明能够对整个楼宇进行可靠和智能的照明控制。智能办公室具有诸多优势,包括节能、减少装置、简化业务运营,以及提高员工在工作场所的安全性。

延长电池供电的电磁流量计的使用寿命

使用采用ADI的高性能精密模拟测量技术构建的电池供电EM流量计设计,优化耗水量。

智能线性运动控制,实现快速、准确的定位

该演示利用精密传感、信号调理和控制,演示倒摆应用,以展示使用ADI的Trinamic技术实现的高速、高性能运动控制。

使用飞行时间技术进行准确地移动物体标定

本演示通过准确评估箱子的大小(这是准确传输尺寸各异的大型物体必备的功能),对关键物流应用使用先进的高分辨率3D成像。

查看我们的仪器仪表演示

个性化的低延迟硬件在环(HiL)解决方案

本演示采用ADI的硬件在环(HiL),它是低延迟精密开发套件的一部分。该套件具有高精度和低延迟属性,可以仿真实际信号。硬件在环系统仿真现实世界的水平越高,就能更准确地验证受测设备,包括瞬态故障条件和其他动态行为。查看如何缩短用于HiL、汽车测试、电阻测量、源/测量仪表和锁定放大器系统的这些定制模拟前端模块的设计时间。

基于动态工业平台测量倾斜度

本演示展示客户如何能够利用ADI的高性能战术级惯性测量单元(IMU)来实现可靠且环保的动态倾角计。ADI预先校准的IMU提供一个简单平台,可以开发可靠的倾角检测解决方案,适用于各种应用,包括各种工业机械,例如建筑、农业、挖掘、海洋,以及其他面临严苛条件需要准确俯仰和横摇的机械。

用于5G测试系统的智能仪表级毫米波信号链

观看我们演示的高性能毫米波测试系统,该系统能够在5G(FR1和FR2)、Wi-Fi 6和7条件下进行快速评估和部署。该系统支持高达55 GHz的RF载波,采用单个LO发生器板,使用ADI的新型RF采样混合信号前端(MxFE®)转换器和宽带宽RF前端组件来展示仪表级EVM性能(-40dB)。

使用ADI的直流至毫米波MEMS开关技术提高测试能力和系统生产力

MEMS技术提高了生产测试环境中的容量、功能和可靠性。本演示展示如何使用ADGM1001直流至34 GHz SPDT MEMS开关充分提高测试生产力和实现领先的RF带宽。

查看我们所有的electronica 2022演示

Charging electric vehicle

汽车应用演示

探索汽车技术的未来。从座舱环境中的音频、语音、以太网和显示解决方案到电动汽车的电池解决方案,以人为本的创新方式将为乘客带来更多沉浸式体验,并为子孙后代留下一个更可持续的世界。

Graphic image shows a woman with a Virtuality Reality Headset over her eyes. She is reviewing an image of a picturesque landscape, shown on the lens.

消费电子、通信和其他演示

了解我们如何支持客户开发突破性的消费电子设备,帮助重新定义人们工作、生活和互动的方式。我们的消费电子展示墙展示了一系列先进产品,这些产品实现了技术突破,超越了客户期待,为我们带来诸多惊喜。

Graphic image shows a female nurse reviewing medical data on a tablet and on a large screen TV panel.

医疗健康演示

了解我们如何与客户合作,将未来的医疗健康转变为数字化和去中心化的医疗服务,让所有人能够更轻松地享受费用更低的医疗健康服务。将演示临床级可穿戴设备、床边生命体征监测和健身功率计,这些只是ADI公司的技术给我们的日常生活带来积极影响的一小部分示例。