-
EVAL-CN0551-EBZ User Guide7/15/2022WIKI
概览
设计资源
评估硬件
产品型号带"Z"表示符合RoHS标准。评估此电路需要下列选中的电路板
- EVAL-CN0551-EBZ ($39.59) USB-Powered, 433 MHz RF Power Amplifier with Overtemperature Management
优势和特点
- 增益:+35 dB
- 433MHz ISM频带优化
- 50Ohm输入和输出阻抗匹配
- 过温监控
- 自动热关断和导通
参考资料
-
CN0551:具有过温管理功能的 USB 供电 433.92 MHz RF 功率放大器 (Rev. 0)7/15/2022PDF571 K
电路功能与优势
国际电信联盟(ITU)将433.92 MHz工业、科学和医学(ISM)频段分配给1区使用,该区域在地理上由欧洲、非洲、俄罗斯、蒙古和阿拉伯半岛组成。尽管最初旨在用于无线电通信之外的应用,但多年来无线技术和标准的进步使得ISM频段在短距离无线通信系统中颇受欢迎。
ITU 1 区的运营商无需为使用433.92 MHz频段获得许可,常见应用包括软件定义无线电、医疗设备和重型机械的工业无线电控制系统。在美国,433.92 MHz频段由获得许可的业余无线电台使用。
任何无线电传输应用都需要高增益放大器来驱动天线。根据应用要求,这可以通过一级或多级实现;输出功率值越高,RF传输距离越长。为了实现最佳频率响应,设计中必须考虑几个因素,例如适当的阻抗匹配、滤波和热管理。
图1所示电路是一个双级RF放大器模块,针对工作在433.92 MHz ISM频段的发射信号链进行了优化。在中心频率,电路产生大约+35.8 dB的增益。RF输入和输出端口采用50 Ω阻抗匹配设计,支持电路与标准50 Ω系统之间的直接连接。
为防止过热,当达到用户定义的温度跳变点时,温度监视开关电路会禁用RF放大器。当温度降至滞回设定点以下时,该开关电路也会自动使能放大器。
电路描述
工作在 433.92 MHZ ISM 频段
CN0551的RF信号首先通过声表面波(SAW)滤波器,然后通过增益级,这有助于消除不需要的带外放大。选择滤波器时,必须在频带平坦度和带外抑制之间取得平衡。SAW滤波器也是一个插入损耗源,它会降低信号链的整体增益,选择时需要仔细考虑。
该参考设计所用的SAW滤波器的典型最大插入损耗为2 dB,端接阻抗为50Ω。
放大器级
CN0551的RF信号路径中使用两个放大器级。第一级是 AD8353 RF增益块放大器,它在433.92 MHz ISM频段提供19.6 dB(典型值)的固定增益。AD8353的工作频率范围为1 MHz至2.7 GHz,在整个频率范围内的回波损耗大于10 dB。
AD8353的RF引脚内部匹配50 Ω,因此它能直接集成到标准RF信号路径中,而无需外部匹配网络。如图2所示,只需要RF引脚上有隔直电容且电源引脚上有旁路电容,AD8353便能正常工作。表1列出了这些电容的推荐值。

功能/元件 | 元件值 |
交流耦合电容 | |
CIN | 1000 pF |
COUT | 1000 pF |
旁路电容 | |
CBYP1 | 100 pF |
CBYP2 | 0.47 μF |
ADL5324 RF驱动放大器用作设计的第二级。该器件的工作频率范围为400 MHz至4 GHz,典型增益为18.2 dB,典型噪声系数为6.8 dB,从433.05 MHz到434.79 MHz的典型输出三阶交调截点(OIP3)为38.4 dBm。
只需通过RF扼流圈向RFOUT引脚施加+5 V电压,即可设置ADL5324的偏置点。建议使用120 nH的电感,因为这也会为433.92 MHz ISM频段提供一定的输出匹配。为了滤除电源线上的RF信号和高频噪声,ADL5324的输出级偏置需要三个解耦电容。图3显示了RF输出级上偏置电感和电容的正确配置。

ADL5324 的阻抗匹配
为实现最优性能,ADL5324需要外部匹配网络,以便针对所需频段调谐阻抗。输入匹配网络包括电感(LIN)和电阻(RIN),其与RFIN引脚和分流电容(CIN)串联放置。同样,输出匹配网络也使用串联电感(LOUT)和分流电容(COUT)。RFIN和RFOUT引脚也需要外部隔直电容。图4展示了ADL5324的完整阻抗匹配网络。

对于ADL5324数据手册中列出的420 MHz至494 MHz调谐频带,CN0551参考设计使用类似的元件值。推荐值请参阅表2。
这些元件的正确布局对于匹配也很重要。因此,CN0551遵循ADL5324数据手册中针对420 MHz至433.92 MHz调谐频带的推荐值。
这些值是从元件中心测量到放大器的边缘。
功能/元件 | 元件值 |
交流耦合电容 | |
CAC1 | 10 pF |
CAC2 | 20 pF |
调谐电容 | |
CIN | 20 pF |
COUT | 6.2 pF |
调谐电感 | |
LIN | 1.6 nH |
LOUT | 5.6 nH |
跳线 | |
RIN | 2 Ω |
元件间距 | |
λ1 | 419 mils |
λ2 | 438 mils |
λ3 | 248 mils |
λ4 | 311 mils |
RF 性能
CN0551产生的S参数、相位噪声测量结果和稳定性指标如图5、图6和图7所示。
在433.92 MHz的中心频率,CN0551实现了35.8 dB的增益。该系统的相位噪声很低,在10 kHz和100 kHz的频率偏移时,相位噪声值约为-145 dBc/Hz;在1 MHz的频率偏移时,相位噪声值为-130 dBc/Hz。当频率偏移高于1 MHz时,相位噪声值保持在-130 dBc/Hz以下。
系统在整个433.92 MHz ISM频段保持稳定,Rollet稳定性因子(k)高于1,辅助稳定性指标(B1)高于0。



图8显示了CN0551的输出功率(POUT)与输入功率(PIN)的关系图。使用CN0551上安装的默认SAW滤波器,-3 dBm输入产生最大½ W的输出功率。绝对最大输入功率为+10 dBm。不建议在高于此输入电平的情况下操作电路,以免造成损坏。

过温管理
CN0551上实现了过温管理特性,当电路板温度达到预设阈值时,放大器电路会自动禁用。一旦温度降至滞回设定点以下,CN0551放大器就会自动使能。该特性通过 ADT6401 温度开关的开漏输出(TOVER/TUNDER)实现,它会监视ADL5324附近的温度并将其与引脚可编程跳变点进行比较。
引脚S0、S1和S2的状态选择ADT6401的温度跳变点和滞回。表3列出了CN0551上可用的温度跳变点和滞回设置。
S0 | S1 | 温度跳变点 | 滞回 |
0 | 0 | +65 °C | 10 °C |
1 | 0 | +75 °C | 10 °C |
浮空 | 0 | +85 °C | 10 °C |
0 | 1 | +95 °C | 10 °C |
1 | 1 | +105 °C | 10 °C |
浮空 | 1 | +115 °C | 10 °C |
0 | 浮空 | +5 °C | 2 °C |
1 | 浮空 | –5 °C | 2 °C |
浮空 | 浮空 | –15 °C | 2 °C |
默认情况下,CN0551参考设计使用+95 °C跳变点和+10 °C滞回设置。
ADL5324没有可由ADT6401输出直接控制的内部关断特性,因此该功能必须通过开关电路在外部实现。在CN0551中,这是通过 ADG901 RF开关和 ADP196 功率开关完成的,这两个开关可以断开ADL5324的RF输入和直流偏置。利用ADT6401输出可以同时接通或断开这两个器件,如图9所示。对于ADG901,使用一个1:1电阻分压器来满足CTRL引脚的2.5 V电平要求。

为了获得最佳性能,必须使ADT6401的GND引脚和热源的GND引脚的热阻最小。因此,将ADT6401尽可能靠近ADL5324放置很重要。
布局考量
功率放大器在使用时会产生大量热量;因此,必须特别注意散热。为了解决功耗问题,EVAL-CN0551-EBZ使用3层厚的接地层,并在ADL5324周围和下方布置了多个热通孔。
使用热像仪观察EVAL-CN0551-EBZ可以发现,在RF输入为-10 dBm的情况下,ADL5324周围的峰值电路板温度约为46°C,如图10所示。将布局中的散热技术与过热监控电路相结合,可防止ADL5324达到其最高结温。

USB 电源管理
CN0551 通 过 micro-USB 端口获得电源,并由 LTM4693 μModule调节至+5 V。这款超薄、独立的 降压-升压DC/DC转换器简化了稳压器电路设计,因为它已经包括了开关模式控制器和用于低噪声放大器电源的功率器件。CN0551中的+5 V器件在正常工作期间消耗大约175 mA电流,这主要由ADL5324和 AD8353消耗。两个放大器级在较高温度下还会消耗额外的电源电流(如其各自的数据手册所述)。凭借2A的最大连续输出电流,LTM4693足以满足CN0551的电流要求。
LTM4693正常运行只需要几个旁路电容、一个反馈电阻和一个RC补偿电路。如图11所示,CN0551遵循LTM4693数据手册中针对旁路电容和RC补偿电路的推荐值。SS和MODE/SYNC引脚连接到CN0551上的VIN,将器件配置为低噪声、恒定频率脉宽调制(PWM)工作模式,默认软启动周期为2 ms。

LTM4693的输出电压由VOUT+和FB引脚之间连接的外部反馈电阻(RFB)设置;其值通过式1计算。
其中:
VOUT 是所需输出电压,单位为V。
RFB 是反馈电阻,单位为kΩ。
对于所需的+5 V输出电压,该公式得出RFB值为15.1 kΩ。这在设计中实现为15 kΩ电阻。
默认情况下,LTM4693的开关频率为1 MHz。然而,在FREQ引脚和GND上连接一个外部电阻(RT)可以提高此频率;其值通过式2计算。
其中:
fSW 是所需的开关频率,单位为MHz。
RT 是外部电阻,单位为kΩ。
使用更高开关频率会降低电源效率,但这也会降低输出电压纹波,从而为放大器提供更稳定的电源电压。如图12所示,更高频率还有助于减少近载波相位噪声。对于CN0551,开关频率设置为2 MHz;使用此值和式2得出RT为110 kΩ。

ADM7160 低压差(LDO)稳压器产生ADG901 RF开关所需的+2.5 V电源电压。该器件具有2.3 V至6.5 V的输入电压范围和一个固定输出电压,可提供最大200 mA电流。
为确保LDO的稳定性,必须使用有效电容(CEFF)大于0.7 μF的优质电容(例如X5R或X7R)。这还需要考虑温度和直流偏置效应。式3可用于根据所选电容的规格来计算CEFF。
其中:
CEFF 是最坏情况下的电容,单位为μF。
CBIAS 是工作电压下的有效电容,单位为μF。
TEMPCO是最坏情况下的电容温度系数。
TOL是最坏情况下的电容容差。
在CN0551中,配合ADM7160使用的电容的额定电容值为4.7 μF,最坏情况温度系数为0.15,最坏情况容差为0.20。根据电容与偏置电压的关系图,输入旁路电容(+5 V偏置)和输出旁路电容(+2.5 V)的有效电容分别约为2.13 μF和3.60 μF。在式3中使用这些值可得出1.45 μF和2.45 μF的最坏情况电容值,二者均高于0.7 μF的最低要求。
电路评估与测试
本节介绍用于测试CN0551的S参数和相位噪声的设置和步骤。如需完整的详细信息,请参阅EVAL-CN0551-EBZ用户指南。
设备要求
以下设备用于开展测试:
- CN0551 电路评估板(EVAL-CN0551-EBZ)
- Keysight® E5061B 矢量网络分析仪
- Rohde & Schwarz® SMA100A 信号发生器
- Rohde & Schwarz FSUP 信号分析仪
- 20 dB 衰减器(选配),用于信号分析仪的输入保护
- 5 V;≥0.5 A 交流/直流电源适配器,带 microUSB电缆
- SMA 电缆
设置和测试
图13显示了CN0551与矢量网络分析仪的正确端口连接。要测量S参数,请遵循以下程序:
- 配置矢量网络分析仪的扫描范围和频率步长。起始和停止频率应分别设置为 433 MHz 至 435 MHz。扫描的频率步长应设置为 10 kHz。
- 使用校准套件对矢量网络分析仪执行完整的2端口校准。请注意,EVAL-CN0551-EBZ 的 RF输入可以直接连到测试端口,因此测试设置仅需要一根测量电缆。
- 使用 5 V 电源适配器和 micro USB 电缆为EVAL-CN0551-EBZ 供电。
- 使用校准的测试设置将 EVAL-CN0551-EBZ 连接在矢量网络分析仪的测试端口上。
- 设置网络分析仪以显示各个 S 参数的迹线。
- 在矢量网络分析仪上执行自动缩放功能。如果需要,随后可调整比例。

图14显示了执行相位噪声测试时CN0551与信号源分析仪和信号发生器的正确连接。要测量相位噪声,请遵循以下程序:
- 设置信号源分析仪测量相位噪声并配置其测量范围。起始和停止偏移应分别设置为 1 kHz 和30 MHz。
- 将信号发生器的输出设置为 433.92 MHz 的频率和-10 dBm 的电平。
- 如果设备可以处理放大器输出(-10 dBm 输入时约为 25.85 dBm),请参考信号源分析仪数据手册上的最大输入电平。如有必要,将衰减器连接到信号源分析仪的输入。
- 使用 5 V 电源适配器和 micro USB 电缆为EVAL-CN0551-EBZ 供电。
- 将信号发生器输出连接到 EVAL-CN0551-EBZ的 RF 输入。
- 将 EVAL-CN0551-EBZ 的 RF 输出连接到信号源分析仪。
- 在信号源分析仪上启动新的测量运行

样片申请及购买
购买评估板
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。