概览
设计资源
评估硬件
产品型号带"Z"表示符合RoHS标准。评估此电路需要下列选中的电路板
- AD9139-DUAL-EBZ ($544.50) Dual Synchronized AD9139 Board
- AD-DPG3 ($3605.00) Digital Pattern Generator Platform
优势和特点
- 宽IQ带宽(1150 MHz)
- 低误差矢量幅度(EVM)
- 同步通道
文档
用户手册 (1)
参考资料
电路功能与优势
图1所示的这个电路提供一个同步宽频带发射器,可支持高达1150 MHz的超宽I/Q带宽。该设计证明了高带内信号性能,如高无杂散动态范围(SFDR)、低误差矢量幅度(EVM)和宽频带范围内的平坦频率响应。
多个通道间的同步性能对于象限误差校正(QEC)尤为重要。启用多芯片同步时,转换器之间的延迟失配可能在一个时钟周期内,并且存在对齐良好的同步时钟。
高速同步的挑战是要在过程、电压和温度(PVT)中达到数模(DAC)时钟周期的精度。要达到这种精度,需要在DAC上实施同步逻辑块,并且必须在板上精心设计布局和时钟方案以与同步逻辑块配合使用。
该电路可用于支持E频段中的宽带点对点应用,这可同时确保零中频(ZIF)和复中频(CIF)。出色的同步性能使其能够支持雷达等应用中的严格对齐要求。


电路描述
图2所示的电路板使用双AD9139单通道TxDAC、ADL5375-05宽带正交调制器和AD9516-1时钟发生器。
AD9139的数据时钟输入(DCI)频率可高达575 MHz。由于在上升沿和下降沿捕获的数据均馈入单个DAC,1×模式下的数据速率可高达1150 MSPS。为支持正交数据,使用了两个AD9139器件来生成基带数据。每个通道的模拟输出分别进入自己的低通滤波器。因此,参考设计可支持高达1150 MHz的复合带宽,如图3所示。在如此大范围中的平坦度至关重要。由于AD9139包括一个可抵消DAC的内在sinc滚降影响的反sinc滤波器,DAC后的滤波器平坦度变得对总平坦度至关重要。对于并行低电压差分信号(LVDS)接口,575 MHz的DDR时钟频率很高。需要仔细设计LVDS接口的时序。

正交调制器
ADL5375-05是一款宽带正交调制器,输出频率范围为400 MHz至6 GHz。ADL5375-05作为I/Q调制器与AD9139接口,该调制器的频率范围很宽,为400 MHz至6 GHz。AD9139的输出和ADL5375-05的输入共用0.5 V的相同共模电平。
时钟产生和考虑事项
考虑到同步要求,两个AD9139器件的DACCLK、同步时钟和帧时钟都必须对齐良好。AD9516-1支持必需的时钟分配功能,以及为产生更高频率而集成的压控振荡器(VCO)和锁相环(PLL)。禁用VCO和PLL,并且AD9516-1处于时钟分配模式时,更好的时钟相位噪声更利于高速对齐。作为时钟分配模式使用时,在1 GHz输出,分频比为1,10 MHz频偏处,加性相位噪声为147 dBc/Hz。Rohde & Schwartz SMA100A具有出色的相位噪声性能,用其作为AD9516-1的输入时,AD9516-1的输出总相位噪声接近时钟分配模式下AD9516-1的最小限值。
AD9139的多芯片同步
双通道间的同步对于QEC至关重要。DACCLK和同步时钟之间需要布局对称。此外,DACCLK和同步时钟之间的相位不得落在建立和保持时间窗口内(也称为保持在窗口外(KOW))。
同步机制可以达到在DAC输出上多个通道之间在PVT中的失配小于一个DAC时钟周期。以下是实现测试性能的指南:
- DACCLK 1和DACCLK 2必须在AD9139的引脚上对齐良好。DACCLK 1和DACCLK 2之间的不匹配将添加到输出上的最终不匹配中。
- 同步时钟1和同步时钟2必须对齐良好,并且分别由DACCLK1和DACCLK2采样,用作参考。
- DACCLK和同步时钟之间的相对相位不得落在KOW内,如图4所示。

LVDS接口设计
DCI = 575 MHz时,在PVT中设计LVDS接口通常是一个挑战。本节用一个例子说明如何设计和优化该接口。
以图5为例,DCI = 491 MHz。根据AD9139数据手册规格,如果DCI和DATA的边缘在AD9139的引脚上对齐良好,当延迟锁相环(DLL)相位设置为零时,KOW(设置时间 + 保持时间)可置于有效窗口中间。

数据有效裕量由如下公式定义。

在整个过程变化、电压和温度中,TDATA VALID MARGIN 必须 > 0 以确保数据正确采样。
DCI = 491 MHz(见图5)时,
- TDATA PERIOD = 1018 ps
- THOLD + TSETUP = 517 ps
- TDATA SKEW + TDATA JITTER 在PVT中必须小于501 ps,这是用户实施的要求。TDATA SKEW 包括LVDS数据总线延迟失配、PVT中DCI和DATA总线之间的偏斜等。
要优化接口设计,用户可执行以下操作:
- 在印刷电路板(PCB)上用尽可能短的相同长度的走线。
- 通过确保以下各项,优化现场可编程门阵列(PFGA):
- DCI和DATA的边缘在AD9139的引脚上对齐良好。
- 在温度和电压变化时,DCI和DATA之间的漂移越小越好。
- DCI和DATA之间的抖动越小越好。
扫描DLL相位后,AD9139的样本错误检测(SED)功能也可用于检查DCI和DATA之间的时序关系。
低通滤波器设计
出于实验目的,为了使AD9139的性能不被滤波器限制,在板上设计了一个在240MHz内具有良好平坦度和群延迟性能的滤波器。在实际产品开发中,可以通过增加滤波器的阶数来增强带外抑制。
图6所示的滤波器拓扑结构是一个五阶巴特沃兹滤波器,转折频率为900 MHz。此滤波器的仿真响应曲线如图7所示。仿真平坦度为±0.1 dB(直流至240 MHz)。此滤波器的仿真群延迟曲线如图7所示。



布局建议
应特别注意AD9139和ADL5375接口的布局。以下是一些获得较好噪声和杂散性能的建议。图9显示了一个遵循这些建议的顶层布局图。
- 将DAC、滤波器和调制器放在PCB的同一侧。
- 收紧滤波器布局:减少L和C的禁区裕量。
- 将对地电容分三路接到GND平面。
- 缩短DAC到调制器的距离。
- 使所有I/Q差分走线长度保持良好的匹配。
- 滤波器端接电阻尽可能靠近调制器输入端放置。
- DAC输出50 Ω电阻尽可能靠近DAC放置。
- L和C使用0402封装。
- 加宽经过滤波器网络的走线以降低信号损耗。
- 在所有DAC输出走线、滤波器网络、调制器输出走线和LO输入走线周围设置通孔。
- 将本振(LO)和调制器输出走线布设在不同的层上或彼此成90°角,防止耦合。

访问www.analog.com/CN0432-DesignSupport获取设计支持包,在随附的AD9139-DUAL-EBZ布局文件中了解有关正确布局的更多信息。
电路评估与测试
下节描述如何设置和测试评估板。这些步骤概述了实现评估板功能和结果所需的基本步骤。有关更详细的信息,请参阅AD9139-DUAL-EBZ评估板快速入门指南。
需要的设备
需要使用以下硬件:
- AD9139-DUAL-EBZ
- AD-DPG3
- Agilent E3631A电源(或同等电源)
- 频谱分析仪PXA N9030A
- Rohde & Schwartz SMA100A 信号发生器
- 带USB端口的PC
- USB 电缆
需要使用以下软件:
- DPG downloader
- ACE 软件
测试设置
下节描述使用64 QAM数字调制测量邻道功率(ACP)和调制误差率(MER)性能的详细信息。测试设置灵活,也可以执行其它测量。测试设置如下图10所示。 AD9139-DUAL-EBZ评估板的硬件、SPI软件、快速入门指南(QSG)以及DPG3硬件和软件均已发布。
使用一个Keysight E3631为P5/P6上的电路板提供5 V电源。使用一个R&S SMA100A为板上的AD9516-1提供输入时钟。再使用一个R&S SMA100A为ADL5375-05提供LO时钟。AD9139通过串行外设接口(SPI)软件进行编程。PC上运行的DPGDownloader生成AD9139的发射矢量并将其下载至DPG3。ADL5375-05的输出馈入Keysight PXA N9030A。

测量结果


样片申请及购买
购买评估板
所示报价为单片价格
以上块评估板您均可以已通过 analog.com 获取。如超过单片的数量,请通过代理商进行购买。
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。