电路功能与优势

ADXL345是一款小巧纤薄的低功耗三轴加速度计,可以对高达±16 g的加速度进行高分辨率(13位)测量。数字输出数据为16位二进制补码格式,可通过SPI(3线或4线)或者I2C 数字接口访问。

ADXL345非常适合移动设备应用。它可以在倾斜检测应用中测量静态重力加速度,还可以测量运动或冲击导致的动态加速度。它具有高分辨率(4 mg/LSB),能够测量约0.25°的倾角变化。使用ADXL345等数字输出加速度计时,无需进行模数转换,从而可以节省系统成本和电路板面积。此外,ADXL345内置多种功能。活动/非活动检测、单击/双击检测以及自由落体检测均在内部完成,无需主机处理器执行任何计算。内置32级FIFO存储缓冲器可以减轻主机处理器的负担,起到简化算法和省电的作用。利用内置的活动/非活动检测功能,将ADXL345用作“运动开关”(无活动时关闭整个系统,检测到活动时才开启),系统可以实现进一步省电。

ADXL345通过I2或SPI接口进行通信。本文所述电路演示如何通过这些协议实现通信。



图1. ADXL345和ADuC7024的4线SPI配置(原理示意图,未显示去耦和所有连接)

 




图2. ADXL345和ADuC7024的I2C配置(原理示意图,未显示去耦和所有连接)

电路描述

本电路将精密模拟微控制器ADuC7024和数字加速度计ADXL345配合使用。两款器件均支持I2C和SPI接口。图1显示ADXL345和ADuC7024的SPI配置,图2显示这些器件的I2C配置。CS引脚(ADXL345的引脚7)用来选择所需的接口。如果CS引脚连接高电平(VDD I/O),则I2C 模式使能。在SPI模式下,每次传输开始和结束时,CS电平均会切换。如果CS被拉高,则表示没有SPI传输发生,或者I2C 传输可能发生。

所示原理图均为示意图,但显示了必需的连接(电源、接地等)。在这些原理图中,ADuC7024通过UART进行编程(连接到引脚49和引脚50)。SW2和SW3分别是复位和下载按钮,用于微控制器编程。SW1是电源开关。

欲了解有关ADuC7024编程的信息,请参考 ADuC7024 数据手册。关于I2C配置的示例代码,请访问:http://www.analog.com/static/imported-files/circuit_notes/CN0133_Source_Code.zip.

常见变化

图1显示了ADXL345的4线式SPI配置,但它也能通过3线式SPI进行通信。图3显示了这种配置。



图3. 3线式SPI连接图

上述电路采用ADuC7024微控制器。同样的配置可以适用于任何支持SPI或I2C的微控制器,如图4所示,其中采用标准I2C和SPI连接。表1列出了两种协议的引脚功能。

 

ADXL345引脚编号 引脚名称
功能
 I2C SPI
7
CS
 (连接到VDD以支持I2C) 片选
12
SDO/ALT ADDRESS
备选地址选择
串行数据输出
13
SDA/SDI/SDIO
串行数据
串行数据输入(4线式SPI)/
串行数据输入和输出(2线式SPI)
14
SCL/SCLK
串行通信时钟
串行通信时钟


表1. SPI和I2C通信模式下ADXL345的引脚功能




图4. SPI(左)和I2C(右)连接图

样片申请及购买

样片

产品

描述

可提供样片的
产品型号

ADXL345 3轴、±2 G/±4 G/±8 G/±16 G数字加速度计

联络ADI

ADUC7024 精密模拟微控制器,12位模拟I/O,ARM7TDMI® MCU

ADUC7024BCPZ62

ADUC7024BCPZ62I

ADUC7024BSTZ62

电脑端提供购买功能