简介
随着水质监测变得日益重要,人们开发了多种相关传感器和信号 调理电路。水质的测量指标包括细菌数、pH值、化学成分、浊度 和电导率。所有水溶液都在一定程度上导电。向纯水中添加电解 质,例如盐、酸或碱,可以提高电导率并降低电阻率。本文重点 讨论电导率测量。
纯水中不包含大量电解质,当样本处于一定的电压下时,只能传 导很小的电流 — 因此它的电导率很低。相反,如果样本中存在大 量电解质,将会传导更多电流 — 它的电导率更高。
我们更多从电阻而不是电导的角度来看待导电能力,但两者互 为倒数。材料或液体的电阻率ρ定义为:当立方体形状的材料相 对面完全导电接触时,该材料的电阻。其他形状材料的电阻R可 按以下方式计算:

其中:
L是接触面间距。
A是接触面积。
电阻率的测量单位为Ω cm。当接触1 cm×1 cm×1 cm立方体的相 对面时,1Ω cm材料的电阻为1Ω。
电导是电阻的倒数,电导率是电阻率的倒数。电导的测量单位为 西门子(S),电导率的测量单位为S/cm、mS/cm或μS/cm。
在本文中,Y为电导率的通用符号,测量单位为S/cm、mS/cm或 μS/cm。但在很多情况下,为方便起见,我们会省略距离项,电 导率仅表示为S、mS或μS。
使用电导池测量电导率
电导率测量电路通过连接到沉浸在溶液中的传感器(称为电导 池)来测量电导率,如图1所示。

测量电路对传感器施加交流电压,并测量产生的电流大小,电流与 电导率相关。由于电导率具有很大温度系数(最高达到4%/°C), 因此电路中集成了必需的温度传感器,用于将读数调整为标准温 度,通常为25°C (77°F)。对溶液进行测量时,必须考虑水本身的电 导率的温度系数。为了精确地补偿温度,必须使用额外的温度传 感器和补偿网络。
接触型传感器通常包括相互绝缘的两个电极。电极通常为316型不 锈钢、钛钯合金或石墨,具有特定的大小和间距,以提供已知的 电极常数。从理论上说,1.0/cm的电极常数表示两个电极,每个电 极面积为1 cm2,间距为1 cm。对于特定的工作范围,电极常数必 须与测量系统相匹配。例如,如果在电导率为1 μS/cm的纯水中使 用电极常数为1.0/cm的传感器,则电导池的电阻为1 MΩ。相反,相 同电导池在海水中的电阻为30 Ω。由于电阻变化范围过大,普通 仪器很难在单一电极常数情况下精确测量此类极端情况。
对1μS/cm溶液进行测量时,电导池配置了大面积电极,相距很小 的电极间距。例如,对于电导池常数为0.01/cm的电导池,其电导 池电阻测量值约为10 kΩ,而非1 MΩ。精确测量10 kΩ比测量1 MΩ 更加容易;因此,对于超纯水和高电导率海水,使用具有不同电 极常数的电导池,测量仪表可在相同的电导池电阻范围内工作。
电极常数K定义为电极之间距离L与电极面积A的比值:

然后,仪器测量电导池电导Y:


有两类电导池:一类采用两个电极,另一类采用四个电极,如图2 所示。电极通常称为极。

双极传感器比较适合低电导率测量时使用,比如纯净水和各种生 物与医药液体。四极传感器更适合高电导率测量,比如废水和海 水分析。
双极电导池的电极常数范围大致是从0.1/cm到1/cm,而四极电导池 的电极常数范围是从1/cm到10/cm。
四极电导池可以消除电极极化和电场效应引起的误差;这些误差 可能会干扰测量。
电极的实际配置可以是平行环、同轴导体等,而不会是如图2所 示的简单平行板。
无论电导池为何种类型,都不可在电极上施加直流电压,因为液 体中的离子会在电极表面聚集,从而导致极化效应并产生测量误 差,更有可能损坏电极。
若采用同轴传感器,则应当注意传感器的屏蔽。屏蔽电极必须连 接与盛放液体的金属容器相同的电位。如果容器接地,则屏蔽电 极必须连接电路板的接地端。
另外需要保证激励信号不要超过电导池激励电压或激励电流的额 定值。电路允许的可编程激励电压范围为100 mV至10 V,并且R23 (1 kΩ)串联电阻将最大电导池电流限制为10 mA。
电路描述
图3中的电路是一个完全独立运行、微处理器控制的高精度电导 率测量系统,适用于测量液体的离子含量、水质分析、工业质量 控制以及化学分析。
经过仔细选择的精密信号调理元件组合可在0.1 μS至10 S(10 MΩ至 0.1 Ω)电导率范围内提供优于0.3%的精度,且无需校准。
针对100 Ω或1000 Ω铂(Pt)电阻温度传感器(RTD)提供自动检测功能, 允许以室温为参考测量电导率。
系统支持双线式或四线式电导池以及双线式、三线式或四线式 RTD,以提高精度和灵活性。
该电路能以极小的直流失调产生精确交流激励电压,从而避免电 导电极上的极化电压造成损害。用户可编程控制交流激励信号的 幅度和频率。
创新的同步采样技术可将激励电压和电流的峰峰值幅度转化为直 流值,这样不仅提升了精度,同时简化了内置于精密模拟微控制 器的双通道24位Σ-Δ型ADC对于信号的处理。
采用LCD显示器和编码器按钮实现直观的用户界面。该电路可以按 需使用RS-485接口实现与PC的通信,并采用4 V至7 V单电源供电。

电导池的激励方波通过使用ADG1419微控制器的PWM输出在+VEXC 和–VEXC电压之间切换ADuCM360产生。方波必须具有精确的50%占 空比和极低的直流失调电压。哪怕很小的直流失调电压都会在一 段时间之后损坏电导池。
+VEXC和–VEXC电压由ADA4077-2运算放大器(U9A和U9B)产生,这 两个电压的幅度由ADuCM360的DAC输出控制,如图4所示。

ADA4077-2的失调电压典型值为15 μV(A级),偏置电流为0.4 nA, 失调电流为0.1 nA,输出电流最高为±10 mA,压差低于1.2 V。U9A运算放大器的闭环增益为8.33,可将ADuCM360的内部DAC输出(0 V 至1.2 V)转换为0 V至10 V范围的+VEXC电压。U9B运算放大器反转 +VEXC,产生–VEXC电压。选择R22,使得R22=R24||R27,以便消除 一阶偏置电流。由U9A的15 μV失调电压产生的误差约为(2×15 μV) ÷ 10 V = 3 ppm。因此,反相级产生的主要误差是R24和R27之间的电 阻匹配误差。
ADG1419是一个2.1 Ω导通电阻单刀双掷模拟开关,在±10 V范围内的 导通电阻平坦度为50 mΩ,非常适合从±VEXC电压产生对称方波信 号。ADG1419导致的对称误差通常为50 mΩ ÷1 kΩ = 50 ppm。电阻 R23将通过传感器的最大电流限制为10 V/1 kΩ = 10 mA。
施加到电导池上的电压V1采用 AD8253仪表放大器(U15)进行测 量。U15正输入由ADA4000-1(U14)缓冲。选择ADA4000-1是因为它 具有5 pA低偏置电流,可最大幅减少低电导率相关的低电流测量 误差。AD8253的负输入不需要缓冲。
同步采样级可以消除U14和U15的失调电压,从而不影响测量 精度。
U15和U18采用AD8253 10 MHz、20 V/μs、可编程增益(G = 1、10、 100、1000)仪表放大器,增益误差低于0.04%。AD8253压摆率为 20 V/μs,0.001%建立时间为1.8 μs (G = 1000)。其共模抑制典型值 为120 dB。
U19 (ADA4627-1) 级是一个精密电流-电压转换器,可将流过传感 器的电流转换为电压。ADA4627-1失调电压为120 μV(典型值,A 级),偏置电流为1 pA(典型值),压摆率为40 V/μs,0.01%建 立时间为550 ns。这款器件的低偏置电流和低失调电压性能使其 成为该级的理想选择。120 μV失调误差产生的对称误差仅为120 μV/10 V = 12 ppm。
U22A和U22B(AD8542) 缓冲器分别为U18和U15仪表放大器提供1.65 V 基准电压。
下面介绍电压通道信号路径上的其余器件(U17A、U17B、U10、 U13、U12A和U12B)。电流通道(U17C、U17D、U16、U21、U20A和 U20B)的工作情况相同。
ADuCM360能产生PWM0方波开关信号以供ADG1419开关使用,并且 还能产生PWM1和PWM2同步信号供同步采样级使用。电导池的电压 和三个时序波形如图5所示。

AD8253仪表放大器(U15)输出驱动两个并行的采样保持电路;这两 个电路由 ADG1211 开关(U17A/U17B)、串联电阻(R34/R36)、保持电容 (C50/C73)以及单位增益缓冲器(U10/U13)组成。
ADG1211是一个低电荷注入、四通道单刀单掷模拟开关,工作电源 电压为±15 V,输入信号最高可达±10 V。开关导致的最大电荷注入 为4 pC,产生的电压误差仅为4 pC÷4.7 μF = 0.9 μV。
PWM1信号使U10采样保持缓冲器可在传感器电压的负周期采样, 然后保持直至下一个采样周期。因此,U10采样保持缓冲器输出 等于传感器电压方波负幅值对应的直流电平。
类似地,PWM2信号使U13采样保持缓冲器可在传感器电压的正周期 采样,然后保持直至下一个采样周期。因此,U13采样保持缓冲器 输出等于传感器电压方波正幅值对应的直流电平。
采样保持缓冲器(ADA4638-1)的偏置电流典型值为45 pA,而ADG1211 开关的漏电流典型值为20 pA。因此,4.7 μF保持电容的最差情况漏电流为65 pA。对于100 Hz激励频率而言,周期为10 ms。由于 65 pA漏电流而导致的半周期(5 ms)内压降为(65 pA × 5 ms) ÷ 4.7 μF = 0.07 μV。
ADA4638-1零漂移放大器的失调电压典型值仅为0.5 μV,其误差贡 献可以忽略不计。
信号链上位于ADC前面的最后一级是 ADA4528-2 反相衰减器(U12A和 U12B),其增益为-0.16,共模输出电压为+1.65 V。ADA4528-2的失 调电压典型值为0.3 μV,因此误差贡献可以忽略不计。
衰减器级可将±10 V最大信号降低为±1.6 V,共模电压为1.65 V。该 范围为与ADuCM360 ADC输入范围相当,即采用3.3 V AVDD电源时为 0 V至3.3 V (1.65 V±1.65 V)。
衰减器级同样提供噪声过滤功能,其-3 dB频率约为198 kHz。
电压通道VOUT1的差分输出施加到ADuCM360的AIN2和AIN3输入端。
电流通道VOUT2的差分输出施加到ADuCM360的AIN0和AIN1输入端。
计算输出的两个等式如下所示:





求解等式5和等式6的V1P-P和V2P-P,然后代入等式9,求得:


等式11显示电导率测量取决于G1、G2和R47,以及VOUT2和VOUT1 的比值。因此,ADuCM360内置的ADC无需使用精密基准电压源。
AD8253增益误差(G1和G2)最大值为0.04%,并且R47选择0.1%容 差的电阻。
从该点开始,VOUT1和VOUT2信号链的电阻便决定了总系统精度。
软件对每个AD8253的增益按如下所述进行设置:
- 如果ADC代码超过满量程的94%,则AD8253的增益在下一次采样减少10倍。
- 如果ADC代码低于满量程的8.8%,则AD8253的增益在下一次采样增加10倍。
系统精度测量
下列4个电阻影响VOUT1电压通道的精度:R19、R20、R29和R31。
下列5个电阻影响VOUT2电流通道的精度:R47、R37、R38、R48和 R52。
假设所有9个电阻均为0.1%容差并包括AD8253的0.04%增益误差, 则最差情况下的误差分析表明误差约为0.6%。分析内容在 CN-0359设计支持包中。
在实际应用中,电阻误差更有可能采取RSS方式进行组合,且正 或负信号链上的电阻容差导致的RSS误差为√5 × 0.1% = 0.22%。
使用1 Ω至1 MΩ(1 S至1 μS)精密电阻进行精度测量,以仿真电导 池。图6显示了结果,最大误差不到0.1%。

RTD测量
电导率测量系统精度只有经过温度补偿才能达到最佳。由于常见 溶液温度系数在1%/°C至3%/°C或更高值之间变化,因此必须使用 带有可调温度补偿的测量仪器。溶液温度系数在某种程度上是非 线性的,通常还随着实际电导率变化。因此,在实际测量温度下 进行校准可以达到最佳精度。
ADuCM360内置两个匹配的软件可配置激励电流源。它们可单独 配置,提供10 μA至1 mA电流输出,匹配优于0.5%。电流源允许 ADuCM360针对Pt100或Pt1000 RTD轻松执行双线式、三线式或四线 式测量。软件还能自动检测RTD是否为Pt100或Pt1000。
下文给出了不同RTD配置如何工作的简化原理图。所有模式切换均 通过软件实现,无需改变外部跳线设置。
图7显示了四线式RTD配置。

每个连接远程RTD的引脚寄生电阻以RP表示。激励电流(IEXC)流过 1.5 kΩ精密电阻和RTD。片上ADC测量RTD (V6–V5)两端的电压,并使 用R13 (V7 – V8)两端的电压作为基准电压。
选择R13电阻和IEXC激励电流值,使得AIN7上的ADuCM360 最大输 入电压不超过AVDD–1.1 V,这一点非常重要;否则,IEXC电流源 会工作异常。
RTD电压可以使用两个连接AIN6和AIN5的检测引脚进行精确测量。 输入阻抗约为2 MΩ(无缓冲模式,PGA增益=1),并且流过检测引 脚电阻的电流引起的误差极小。然后,ADC测量RTD电压(V6 – V5)。
随后便可按如下所示计算RTD电阻:

测量值是一个比例值,且与精确的外部基准电压无关,而仅与 1.5 kΩ电阻容差有关。此外,四线式配置可消除引脚电阻相关的 误差。
ADuCM360提供带缓冲与不带缓冲的输入选项。如果激活内部缓冲 器,则输入电压必须大于100 mV。1 kΩ/36 Ω电阻分压器能为RTD提 供115 mV偏置电压,允许以缓冲方式工作。在无缓冲模式下,J3引 脚4可以接地,并连接接地屏蔽,以减少噪声。
三线式连接是另一种使用广泛的RTD配置,可消除引脚电阻误 差,如图8所示。

第二个匹配的IEXC电流源(AIN5/IEXC)在引脚电阻上形成一个电压, 并与端点3串联,消除与端点1串联的引脚电阻上的压降。因此, 测得的V8 – V5电压不存在引脚电阻误差。
图9显示了双线式RTD配置,无引脚电阻补偿。

双线式配置是成本最低的电路,适用于非关键型应用、短引线RTD 连接以及较高电阻RTD(比如Pt1000)等。
电源电路
为了简化系统要求,所有必需的电压(±15 V和+3.3 V)均由4 V至 7 V单电源产生,如图10所示。
ADP2300 降压调节器产生电路板所需的3.3 V电源电压。该设计基于 可供下载的 ADP230x降压稳压器设计工具 (zip).
ADP1613升压调节器产生+15 V稳压电源电压以及-15 V未稳压电源电压。-15 V电源电压采用电荷泵产生。该设计基于可供下载的 ADP161x升压稳压器设计工具 (zip).
有关电源的选择与设计详情请参阅 www.analog.com/ADIsimPower.
采用正确的布局和接地技术以避免开关调节器噪声耦合至模拟电 路。有关更多详细信息,请参阅 线性电路设计手册, 数据 转换手册, MT-031指南 MT-101指南 。

图11显示LCD背光驱动器电路。

AD8592 内置的两个运算放大器均用作60 mA电流源,为LCD背光电 流供电。AD8592的源电流和吸电流最大值为250 mA,内置100 nF 电容以确保软启动。
硬件、软件和用户界面
完整电路(包括软件)可以在 Circuits from the Lab参考设计的CN-0359 设计包中找到。EVAL-CN0359-EB1Z电路板预加载了进行电导率测 量所需的程序。代码在CN-0359设计支持包的CN0359-SourceCode.zip文件中。
具有直观且易于使用的用户界面。所有用户输入均来自双功能按 钮/旋转编码器旋钮。编码器旋钮可顺时针旋转或逆时针旋转 (无机械限位),也可用作按钮。
图12是EVAL-CN0359-EB1Z板的照片,显示了LCD显示器和编码器旋 钮位置。

连线后,板上的电导池和RTD上电。LCD屏幕如图12所示。
编码器旋钮用于输入激励电压、激励频率、电导池温度系数、电 导池常数、建立时间、保持时间、RS-485波特率和地址、LCD对比 度等。图13显示了一些LCD显示截屏。

根据设计,EVAL-CN0359-EB1Z需采用 EVAL-CFTL-6V-PWRZ 6 V电源供 电。EVAL-CN0359-EB1Z仅需电源、外部电导池和RTD即可工作。
EVAL-CN0359-EB1Z还提供RS-485连接器J2,允许外部PC与此板实 现接口。连接器J4是一个JTAG/SWD接口,可用于为ADuCM360编 程和调试。
图14为典型PC连接示意图,显示RS-485至USB适配器。

总结
本文中所述的电路基于ADI公司的CN-0359参考设计。完整文档括完 整电路笔记、详细原理图、MCU源代码、物料清单、布局图、Gerber 文件和源代码,请参见 http://www.analog.com/CN0359-DesignSupport.
参考电路
仪表放大器应用工程师指南, (第三版)。ADI公司。
ADIsimPower设计工具. ADI公司。
CN-0359电路说明,全自动高性能电导率测量系统。ADI公司。
CN-0359设计支持包, www.analog.com/CN0359-DesignSupport。ADI 公司。
线性电路设计手册。ADI公司/Elsevier。
指南MT-031。实现数据转换器的接地并解开"AGND"和"DGND"的谜 团。ADI公司。
指南MT-101。去耦技术。ADI公司。
运算放大器应用手册。ADI公司/Elsevier。
传感器信号调理的"第7部分:温度传感器"。ADI公司。
数据转换手册。ADI公司/Elsevier。