CN0133: 利用精密模拟微控制器ADuC7024和数字加速度计ADXL345检测低g加速度

精确设计,严谨验证,即取即用。了解更多

电路概览

电路笔记PDF, 11/2010 (pdf, 310 kB)
下载英文版PDF, 11/2010 (pdf,  112kB)
此电路中所用产品
    应用: 
  • 资产跟踪
  • 通信
  • 消费电子
  • 病人监护
  • 无人飞行器
添加到信号链设计器 体验信号链设计器
设计资源
连接支持
This circuit supports 3rd party connectivity.
设备驱动
Software, such as C code and/or FPGA code, used to communicate with a component's digital interface.

电路功能与优势

ADXL345是一款小巧纤薄的低功耗三轴加速度计,可以对高达±16 g的加速度进行高分辨率(13位)测量。数字输出数据为16位二进制补码格式,可通过SPI(3线或4线)或者I2C 数字接口访问。

ADXL345非常适合移动设备应用。它可以在倾斜检测应用中测量静态重力加速度,还可以测量运动或冲击导致的动态加速度。它具有高分辨率(4 mg/LSB),能够测量约0.25°的倾角变化。使用ADXL345等数字输出加速度计时,无需进行模数转换,从而可以节省系统成本和电路板面积。此外,ADXL345内置多种功能。活动/非活动检测、单击/双击检测以及自由落体检测均在内部完成,无需主机处理器执行任何计算。内置32级FIFO存储缓冲器可以减轻主机处理器的负担,起到简化算法和省电的作用。利用内置的活动/非活动检测功能,将ADXL345用作“运动开关”(无活动时关闭整个系统,检测到活动时才开启),系统可以实现进一步省电。

ADXL345通过I2或SPI接口进行通信。本文所述电路演示如何通过这些协议实现通信。

图1. ADXL345和ADuC7024的4线SPI配置(原理示意图,未显示去耦和所有连接)
图2. ADXL345和ADuC7024的I2C配置(原理示意图,未显示去耦和所有连接)

电路描述

本电路将精密模拟微控制器ADuC7024和数字加速度计ADXL345配合使用。两款器件均支持I2C和SPI接口。图1显示ADXL345和ADuC7024的SPI配置,图2显示这些器件的I2C配置。CS引脚(ADXL345的引脚7)用来选择所需的接口。如果CS引脚连接高电平(VDD I/O),则I2C 模式使能。在SPI模式下,每次传输开始和结束时,CS电平均会切换。如果CS被拉高,则表示没有SPI传输发生,或者I2C 传输可能发生。

所示原理图均为示意图,但显示了必需的连接(电源、接地等)。在这些原理图中,ADuC7024通过UART进行编程(连接到引脚49和引脚50)。SW2和SW3分别是复位和下载按钮,用于微控制器编程。SW1是电源开关。

欲了解有关ADuC7024编程的信息,请参考 ADuC7024 数据手册。关于I2C配置的示例代码,请访问:http://www.analog.com/static/imported-files/circuit_notes/CN0133_Source_Code.zip.

常见变化

图1显示了ADXL345的4线式SPI配置,但它也能通过3线式SPI进行通信。图3显示了这种配置。

图3. 3线式SPI连接图

上述电路采用ADuC7024微控制器。同样的配置可以适用于任何支持SPI或I2C的微控制器,如图4所示,其中采用标准I2C和SPI连接。表1列出了两种协议的引脚功能。

ADXL345引脚编号 引脚名称 功能
I2C SPI
7 CS (连接到VDD以支持I2C) 片选
12 SDO/ALT ADDRESS 备选地址选择 串行数据输出
13 SDA/SDI/SDIO 串行数据 串行数据输入(4线式SPI)/
串行数据输入和输出(2线式SPI)
14 SCL/SCLK 串行通信时钟 串行通信时钟

表1. SPI和I2C通信模式下ADXL345的引脚功能

图4. SPI(左)和I2C(右)连接图

此电路中所用产品:

产品 描述 可提供样片的产品型号
ADUC7024 精密模拟微控制器,12位模拟I/O,ARM7TDMI® MCU ADUC7024BSTZ62 ADUC7024BCPZ62I ADUC7024BCPZ62
ADXL345 3轴、±2 G/±4 G/±8 G/±16 G数字加速度计 ADXL345BCCZ
content here.
content here.
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭