アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集より
熱すぎるのも冷たすぎるのも、ちょうどいいのかもしれない*
Q. 絶対最大温度と絶対最小温度は、電圧定格や電流定格と同じように絶対なのでしょうか?
|
|
A. まったくそんなことはありません。ICメーカーは温度定格の範囲外でのデバイスの使用を保証するわけにいきませんが、限界を超えるとICが突然機能しなくなるわけではありません。定格外の温度でICを使用することに決めたら、エンジニアのほうでICがどれくらい正しく機能するか、動作が一貫しているかを自分で判断しなければなりません。
一般的に役に立つ目安があります。約185~200℃の温度(正確な値はプロセス次第です)では、リーク電流の増加とゲインの減少のためにシリコンICの挙動が予想不可能なものになり、ドーパント拡散が加速するために寿命は数百(せいぜい良くても数千)時間までになってしまいます。このような温度でも、ドリルヘッドの計測機器などのアプリケーションでは通常ICが使用されています。この場合、性能が低下したり寿命が短縮してもかまわないからです。ただし、これよりやや高い温度では稼働寿命が短すぎて役に立たなくなってしまうこともあります。
極低温では、キャリアの移動が減少するためにデバイスの機能は最終的に停止してしまいますが、回路によっては仕様の範囲外の50K°未満の温度でも機能します。
基本的な物理特性だけが制限要因ではありません。設計上の理由によって、ある温度範囲の性能を向上させるためにそれ以外の温度での誤動作はやむをえないと妥協することがあります。たとえば、温度センサーIC「AD590」は起動していれば液体窒素の中でも機能し、その後冷えていきますが、最初から77K°では起動しません。
さらに微妙な影響が性能の最適化によって生じます。商用グレード(0~70℃)のデバイスはこの温度範囲で精度がきわめて良好ですが、この範囲を外れると大きく乱れます。他方、同じデバイスでも軍用グレード(-55~+155℃)の製品は、異なるトリミング・アルゴリズムを利用していたり、場合によっては回路設計も若干異なるため、もっと広い温度範囲で精度の低下はごくわずかです。グレードの違いはテストの差だけではない場合があります。
そのほか、パッケージ材料がシリコンより前に故障する場合があること、そして熱衝撃の影響という2つの問題があります。ゆっくり冷却されるのであればAD590が77K°でも機能するといっても、液体窒素の中に突然放り込まれたら過渡的な高い熱機械ストレスに耐えられないでしょう。
デバイスをその仕様規定された温度範囲外で使用する唯一の方法は、テストにテストを重ねることです。これによって、標準外の温度が複数の異なるロットで製造されたデバイスの動作にどのような影響を与えるかを理解することができます。想定できるかぎりあらゆる場合についてチェックしてください[1]。ICメーカーがあなたの役に立つこともあれば、そうでないこともあるでしょうが、おそらく規定温度外の動作については何の保証もしてくれないでしょう。
* 『The Goldilocks Enigma』 (Paul Davies著、ISBN 0547053584)
[1]「自分の思い込みをチェックしなさい。実際、自分の思い込みを入口でチェックするのです。」―『Barrayar』(Lois McMaster Bujold 著、ISBN 2290313157)。
| この記事をダウンロードする (pdf, 1,147,715 bytes) | ページトップへ |
|
筆者紹介: James Bryantは、1982年からアナログ・デバイセズの欧州地区でアプリケーション・マネージャを担当しています。リーズ大学で物理学と哲学の学位を取得し、さらにC.Eng.、Eur.Eng.、MIEE、FBISの資格があります。エンジニアリングに情熱を傾けるかたわら、アマチュア無線家でもあり、コールサインG4CLFを持っています。 |
|
その他の関連情報:
Out of Temperature Operation of Analog ICs
AN-892: 温度計測の理論と実践上のテクニック (pdf, 1,177,663 bytes)
AD2S1200: 12ビットR/Dコンバータ、リファレンス発振器付
AD623: 計装アンプ、単電源、レールtoレール、低価格
AD7686: A/Dコンバータ、16ビット、500 kSPS、µSOIC/QFN、PulSAR®
AD7690: PULSAR®:18ビット A/Dコンバータ、400kSPS、 MSOP/QFNパッケージ
AD7888: 12ビットA/Dコンバータ、125kSPS、16ピンTSSOPパッケージ、2.7~5.25V、マイクロパワー、8チャンネル
AD7945: 12ビットD/Aコンバータ、+3.3V/+5V電源、パラレル・インターフェース付き、乗算型
AD7946: 14-Bit, 500 kSPS PulSAR® ADC in MSOP
AD8221: 計装アンプ、広い周波数全域で高いCMRR、高精度
AD8137: 差動アンプ、10~12ビットA/Dコンバータ駆動用、低価格
AD822: オペアンプ、FET入力、単電源、高精度、レールtoレール、低消費電力、デュアル
AD8349: ダイレクト・アップコンバージョン直交変調器、700MHz~2.7GHza>
AD9235: 12ビットA/Dコンバータ、20/40/65MSPS、3V
ADG704: CMOS, Low Voltage 2.5 Ω 4-Channel Multiplexer
ADG819: マルチプレクサ/SPDTスイッチ、0.5Ω、CMOS、1.8~5.5V、BBMスイッチング動作、2:1
ADG774: 2.2 Ω, Wide Bandwidth, Low Voltage Quad SPDT Switch
ADG739: マトリックス・スイッチ、2.5Ω、低電圧、3線式シリアル制御、デュアル4チャンネル
ADSP-21160M: SHARC, 80 MHz, 600 MFLOPS, 3.3v I/O, 2.5v core, floating point
ADXL278: iMEMS®加速度センサー、2軸、高g、アナログ出力、小型、低消費電力
リファレンス
技術関連記事
RAQ:最大定格の遵守、あるいは不幸な予言を避ける方法
設計支援/ツール
Hardware Design Techniques (英語pdf, 753,664 bytes)
その他の関連リンク:
ソリューション・ブリテン
技術情報誌 Analog Dialogue
日本語のオンライン・セミナー
英語のオンライン・セミナー
Analog Devices Technical Bookstore
ニュースレターへの登録
© 1995 - Analog Devices, Inc. All Rights Reserved