RARELY ASKED QUESTIONS...

アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集より

どれくらいの大きさ?

Q. 振幅が大きく変化する信号はどう扱えばよいでしょうか?

How Big Is It?

A.  ログアンプで対応します。

世界最小の哺乳類はコビトジャコウネズミであり、体長約3センチ(尾の長さを除く)、体重は1.5グラム(1/20オンス、マウスの1/10)にもなりません。最大の哺乳類はシロナガスクジラであり、体長30メートル、体重は150トン(象の30倍)を超えることもあります。これは、コビトジャコウネズミの体長の1000倍、体重は1億倍以上に相当します。

小さなものは簡単に測ることができますし、大きなものを測るのもやはり簡単です。しかし、その両方を計測しなければならないとなると、問題は複雑になります。システムが処理できる最小の信号と最大の信号の比は「ダイナミック・レンジ」と呼ばれ、通常dB単位で表されます。最大の電圧または電流が最小値の1000倍になるシステムは、ダイナミック・レンジが60dBであり、100万倍の場合は120dBになります。

LSBがMSBの1億分の1より小さくなる場合は、28ビット・デジタル・システムが必要です。つまり、このような変動に対応しなければならないデジタル・システムは非常に分解能が高いか、複雑な信号処理が可能なものでなければなりません。

しかし、アナログ回路でも、非常に大きいダイナミック・レンジを簡単に扱うことのできるものもあります。それが「ログアンプ」と呼ばれるものです。あるいは、あまり一般的ではありませんが「ログコンバータ」といったほうが適切かもしれません。ログアンプの出力は、入力の対数に比例します。場合によっては、160dBを超えるダイナミック・レンジに対応できるものもあります。

ログアンプにはいろいろなアーキテクチャがあります。シリコン接合の対数特性を利用するタイプは、非常に大きいダイナミック・レンジを持ちますが、低速です。カスケード接続したディテクタ/アンプを使用してログ応答を生成するタイプ(逐次検出型ログアンプ)は、数ギガヘルツの帯域幅で作成しても60~90dBのダイナミック・レンジで正確なログ応答が可能です。

いずれのタイプも集積回路として作成できます。そのさまざまな構造や特性については、リンク先の記事をご覧ください。ログアンプは理解しやすく使いやすいのですが、基礎的なテキストブックでは取り上げられないことが多いため、経験の浅いアナログ設計者はつい見過ごしてしまいます。

非常に広いアナログ信号レンジに対応しなければならないシステムの場合、エンジニアはログアンプの使用を検討するとよいでしょう。単純で、手頃で、しかもとても役に立つものです。

この記事をダウンロードする (pdf, 750,332 bytes) ページトップへ

筆者紹介:
James Bryantは、1982年からアナログ・デバイセズの欧州地区でアプリケーション・マネージャを担当しています。リーズ大学で物理学と哲学の学位を取得し、さらにC.Eng.、Eur.Eng.、MIEE、FBISの資格があります。エンジニアリングに情熱を傾けるかたわら、アマチュア無線家でもあり、コールサインG4CLFを持っています。
James Bryant


その他の関連情報:
Analog Computation in the Digital Age - Log Amps (英語pdf, 1,237,193 bytes)

技術関連記事
ノイズ・フィギュアとログアンプ[Dr. Leifの機知と知恵―6*]
Ask The Applications Engineer 28 - Logarithmic Amplifiers-Explained
Accurate Gain/Phase Measurement at Radio Frequencies up to 2.5 GHz
Detecting Fast RF Bursts Using Log Amps
AD549: Ultra-Low Bias Current Op-Amp (See page 15, column 2) (英語pdf, 1,249,715 bytes)

設計支援/ツール
ログアンプのパラメータによる検索(「ログアンプ/ディテクタ」ページより)
ログアンプのアプリケーション・ノート

製品情報
AD606: ログアンプ、復調用(50MHz、80dB)、リミッタ出力付き
AD8310: ログアンプ、高速応答、DC~440MHz、90dB
AD8307: 低価格ログアンプ、DC~500MHz、92dB
AD8309: ログアンプ、復調用(5~500MHz、100dB)、リミッタ出力付き

その他の関連リンク:
ソリューション・ブリテン
技術情報誌 Analog Dialogue
日本語のオンライン・セミナー
Analog Devices Technical Bookstore
ニュースレターへの登録

ホームページ トップへ

ページトップへ

沪ICP备09046653号
感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる