電力量計製品シリーズを拡張し、最先端のモニタリング・アプリケーションに対応した「ADE5169」と「ADE5569」を発表

RAMおよびプログラム・メモリの増強で、より厳しい性能要求を満たす広域計測用通信プロトコルの搭載を可能に

ADE51xx

東京 (2008年04月23日) -

アナログ・デバイセズ社(ニューヨーク証券取引所:ADI)は、本日、同社の電力量計製品シリーズを拡張して、シングルチップの電力量計IC「ADE5169」と「ADE5569」を発表しました。電力量計市場では、従来の故障が起きやすい電気機械式の電力量計システムから、半導体による電子電力量計への置き換えが世界規模で進んでいます。従来のシステムでは、遠隔地の計測データの読出や使用時間帯による課金といった新しい機能のサポートが困難でした。こうした新しい機能を追加するためには、より多くのメモリが要求されます。アナログ・デバイセズの新しいSoC電力量計ICは、62kバイトのオンチップ・フラッシュメモリと2kバイトのRAM(ランダム・アクセス・メモリ)を内蔵し、市販されている他の電力量計ICよりも多くのメモリを備えています。これにより、電子電力量計システムに必要とされる通信プロトコルや、時間帯による課金制御機能など、さまざまな機能を搭載できるようになります。

シングルチップの電力量計ICのADE5169とADE5569には、実績のある電力量計測コア、8051マイクロコントローラ、コントラスト・コントロール付きLCDドライバ、フル・ハードウェアRTC(リアルタイム・クロック)、2個のUART(汎用非同期送受信回路)、およびバッテリ・マネジメント技術が集積されています。両製品は、複数のディスクリートICを1個のSoCで置き換えるだけでなく、競合ソリューションの半分未満の消費電力で、正確な時間管理、温度変化のセンシング、LCD読出などの必要なシステム機能を実行できます。バッテリ・モードでは、電流消費は1.5マイクロアンペアに低減されます。この低電流消費は、バッテリ・マネジメント技術との組み合せによって実現するもので、他の電力量計SoCソリューションと比べて、LCD表示をしながらの電流消費を50%も低減します。この技術により、停電時においてもメータで複数のLCD画面を実行し、実際の温度測定や正確な時間管理を続行することができます。さらに、これらすべての機能はマイクロコントローラがスリープ・モードの場合でも実行可能です。ADE5169は、ADE5569と異なり、盗電などの検出用と課金用の2つの電流入力を提供します。

中国の電力量計メーカー、林洋電子有限公司の技師長、M. Lu氏は次のように述べています。「当社では、コスト効率の優れた電力量計システムを生産するには、省電力という市場の要求を満たすソリューションの提供だけでなく、多数の料金システムと通信プロトコルを実装するために必要なメモリをサポートできる計測用SoCが必要であると認識しました。ADIのADE5169とADE5569は、メモリを現行の標準以上に増やすだけでなく、内部バッテリ・スイッチ、自動温度曲線補償付きフルRTC、および4個の自動スクロール付きLCD画面メモリにより、バッテリ・モード機能が新しいレベルにまで向上されています。当社の計測システムの要求を満たしたのが、唯一、ADIのADE5169とADE5569でした」

供給と価格について
電力量計ICのADE5169およびADE5569は現在サンプル出荷中で、量産出荷は2008年9月の予定です。デバイスは64ピンLQFPパッケージで供給しており、単価は1,000個受注時で3.49ドルです(米国における参考価格です)。

電力量計測におけるアナログ・デバイセズについて
ADIの技術を採用した電力量計は、世界で2億2,500万以上設置されており、ADIは他のいかなる半導体企業よりも多くの電力量計ソリューションを供給してきました。ADIのADE電子電力量計ICは品質、信頼性および性能面で優れており、A/Dコンバータ(ADC)と固定機能DSPとを組み合せることで、卓越した機能と使い易さを提供します。ADIは、電力量計測、データ管理、パワー・マネジメント、ユーザ・インターフェース、RF、GSM/GPRS携帯電話、さらに電力線搬送通信ソリューションを含むあらゆる計測システム向けに多様な製品を提供しています。ADIのADE製品は、単相および多相料金メータと産業用計測機器において、ワット数(kW時)、無効電力(VAR)、RMS(自乗平均)や電力品質を、最高精度で計測するシステムに最適です。ADIはさらに、同社独自の単相および多相電力量計チップセットやDSPベースの計測エンジンも、ライセンス可能なソリューションとして提供しています。

アナログ・デバイセズについて

アナログ・デバイセズ(ADI)は、技術革新、高性能、そして卓越した技術力を企業文化として継承し、半導体市場において長期にわたり高い成長を示してきました。ADIは、データ・コンバージョンとシグナル・コンディショニング技術の世界的リーディング企業として業界で高い評価を得ており、あらゆる種類の電子機器分野を取り扱う世界各国60,000社以上の顧客に製品を提供しています。アナログおよびデジタル信号処理アプリケーションに用いられる高性能集積回路の世界的なリーディング・メーカーとして、40年以上の歴史を誇るADIは、本社をマサチューセッツ州ノーウッドに構え、全世界で約8,900人の従業員を擁します。製造工場は、マサチューセッツ、カリフォルニア、ノース・カロライナ、アイルランド、フィリピンにあります。アナログ・デバイセズはニューヨーク証券取引所に上場しており(ティッカ-:ADI)、ADIはS&P 500インデックスに挙げられています。http://www.analog.com/jp