プレス・リリース

Contact Linda Kincaid

高速A/Dコンバータの新製品AD9689を発表

~新世代の高度な計測/防衛アプリケーションを実現~

2017年10月12日 - 東京
  • AD9689-9695-9697-RGB-300x300-Title-Web

    アナログ・デバイセズ社(NASDAQ:ADI)は本日、優れた速度と直線性でIF/RFサンプリングを実現する、14ビット、2.6 GSPSのデュアルA/Dコンバータ(ADC)、AD9689を発表しました。本ADCは、1チャンネルあたりの消費電力を1.55 Wと市販の類似ソリューションの半分に抑えており、このようなスペックを必要としてきた多くの機器設計への適合性を向上させています。

    AD9689製品ハイライト

    • JESD204B(サブクラス1)に準拠したシリアルインターフェース
      • 1レーンあたり16 GBPSまで対応
    • 2.6 GSPS動作時の1チャンネルあたり消費電力:1.55 W
    • 2.56 GSPS動作時のSFDR
      • 1.8 GHz、−2.0 dBFS入力時:73 dBFS
      • 5.5 GHz、−2.0 dBFS入力時:59 dBFS
    • 2.56 GSPS 動作時のSNR
      • 1.8 GHz、−2 dBFS入力時:59.7 dBFS
      • 5.5 GHz、−2 dBFS入力時:53.0 dBFS


    高性能のAD9689に加え、同機能を持つ2つのコンバータAD9695並びにAD9697も同時に発表しました。AD9695は14ビット、1300/625 MSPSのデュアルデバイスであり、AD9697は14ビット、1300 MSPSのシングルユニットです。両製品とも低消費電力で、既存製品とのピン互換性があります。3つのADCはすべて、JESD204Bインターフェースを備え、FPGAに効率的かつ最高速度で相互接続できます。また、同じレジスタ・マップを共有しているため、最小限のコーディング作業で複数のプラットフォームにわたって使用できます。多くのシステム・アーキテクチャでは出力信号伝送チャンネルが必要になることから、AD9689およびAD9695に対応するD/Aコンバータ、AD9172およびAD9162も提供しています。

    AD9689のフルスピードでのスプリアスフリー・ダイナミック・レンジ(SFDR)は、3 GHzアナログ入力に対して64 dB(フルスケール)と他に類をみない性能を発揮します。また、ユーザー設定可能なFIRフィルタにより、二次エラー修正およびエコライジングを実施してパフォーマンスを最適化できる機能、BGAパッケージ・バージョンの9 GHzというアナログ入力帯域幅により実現される、第4ナイキスト・ゾーンを上回るRFサンプリング機能などを搭載しています。AD9689のJESD204Bインターフェースでは、1レーンあたり12.5 GBPSという標準規格を上回る、1レーンあたり16 GBPSのパフォーマンスをサポートします。このため、システムFPGAで使用するレーン数を減らすことができ、他の機能へのリソースの使用が可能となります。

    価格と提供時期

    下記表中の価格は米国での価格です。

    製品 量産出荷 1,000個
    受注時の単価
    パッケージ
    AD9689BBPZ-2600 出荷中 1108.34ドル 196ボールCSPBGA
    AD9689BBPZ-2000 10月31日 934.86ドル 196ボールCSPBGA
    AD9695BCPZ-1300 出荷中 831.30ドル 64ピンLFCSP
    AD9695BCPZ-625 出荷中 406.26ドル 64ピンLFCSP

     

  • アナログ・デバイセズについて
  • アナログ・デバイセズは1965年の創業以来、高性能アナログで世界をリードし、さまざまな技術的課題を解決してきました。
    世界にインパクトを与えるイノベーションを実現するために、私たちは最先端のセンシング、計測、パワーマネジメント、通信、信号処理技術でアナログとデジタルとの懸け橋となり、世界の動きをありのままに描き出します。
    想像を超える可能性を―アナログ・デバイセズ analog.com/jp

  • その他の製品イメージ図はマルチメディアギャラリーをご覧ください http://www.analog.com/jp/about-adi/news-room/multimedia-gallery.html
  • Editor's Contact Information
Stay Informed